OTTOBRE 2022
Questi sono tempi decisivi per l'energia eolica in Europa. I parchi eolici hanno un ruolo cruciale da svolgere non solo nel raggiungimento degli obiettivi climatici fissati nell'ambito dell'accordo di Parigi, ma anche nel garantire la sicurezza energetica del continente diversificando il mix energetico e riducendo la dipendenza dalle fonti importate.
Tuttavia, l'energia eolica non è ancora all'altezza del suo pieno potenziale. Le strozzature delle autorizzazioni e i problemi della catena di approvvigionamento globale hanno fatto sì che, solo nel 2021, 17 GW di energia eolica sono stati installati in Europa — meno della metà di ciò di cui l'UE avrebbe bisogno per raggiungere i suoi obiettivi climatici per il 2030.
È più importante che mai sostenere nuovi progetti di energia eolica, motivo per cui Siemens è particolarmente orgogliosa di abilitare nuovi progetti eolici storici come l'impianto eolico offshore Hornsea 2 nel Regno Unito, il più grande parco eolico operativo al mondo.
Siemens Financial Services (SFS) ha aiutato il nostro cliente, Ørsted, a fornire più di 1,3 GW di energia a più di 1,4 milioni di case, l'equivalente dell'alimentazione dell'intera città di Manchester.
Tramite Siemens Bank, SFS ha fornito finanziamenti intelligenti e ha supportato un cliente chiave di SFS e Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE).
L'impianto di Hornsea 2 sarà una componente chiave per raggiungere l'obiettivo di neutralità carbonica del governo del Regno Unito entro il 2035.
Con la crisi globale in corso per l'approvvigionamento e la sicurezza energetica, Hornsea 2 dà un contributo sostanziale alla fornitura di energia sostenibile e sicura per rifornire le case del Regno Unito.
Inoltre, il progetto ha generato circa 2.000 posti di lavoro durante la sua costruzione e ne creerà altri 130 durante la sua vita operativa.

Il progetto riafferma la posizione di SFS come fornitore leader di finanziamenti per progetti rinnovabili greenfield e si basa sulla forte relazione tra Ørsted e SFS e SGRE.
SFS è stato contattato nelle prime fasi del processo di finanziamento del debito per entrare a far parte del club delle banche nel finanziamento del debito, mentre SGRE ha fornito 165 turbine da 8 MW oltre al contratto di servizio. Hornsea 2 è un'aggiunta eccellente al nostro principale portafoglio eolico offshore e una chiara conferma dell'impegno di SFS nel finanziamento sostenibile dei progetti.
E questo è ben lungi dall'essere l'unico esempio di come SFS stia supportando la transizione energetica. Sta inoltre finanziando il parco eolico offshore Borkum Riffgrund 3 di Ørsted al largo della costa nord della Germania.
Siemens Bank partecipa al finanziamento a lungo termine di quello che sarà il primo parco eolico offshore senza sussidi della Germania, con SFS in qualità di lead arranger incaricato insieme ad altri sette istituti di credito. Una volta operativo, il parco eolico da 900 MW sarà il più grande parco eolico offshore della Germania, con 83 turbine da 11 MW fornite da Siemens Gamesa.