Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Sistemi energetici flessibili

Che si tratti di gestione del carico, tecnologie di stoccaggio o controllo digitale dell'energia, i sistemi energetici flessibili aiutano le aziende a ridurre gli oneri di rete, capitalizzare le opportunità di mercato e mitigare efficacemente i rischi di prezzo.

I suoi vantaggi

Sta già sfruttando le fluttuazioni dei prezzi nel mercato dell'energia?

Il maggiore uso di fonti energetiche volatili e le relative fluttuazioni dei prezzi rappresentano una sfida per le aziende, ma offrono anche opportunità. Il sistema energetico del futuro richiederà flessibilità da parte di produttori e consumatori. Le soluzioni intelligenti per rendere più flessibile l'approvvigionamento energetico possono ridurre i costi di utilizzo della rete e dell'approvvigionamento energetico.

Illustrazione isometrica di un sistema di generazione e distribuzione di energia. Presenta una centrale elettrica con un camino e serbatoi di stoccaggio, collegata a tralicci dell'elettricità. Un display digitale mostra grafici in crescita, simbolo di crescita ed efficienza. Sotto l'illustrazione principale ci sono due icone: una che rappresenta una rete elettrica con fulmini e un'altra che mostra una rete complessa o una rete intelligente.

«Industriestrompreis» per le aziende ad alta intensità energetica

Il «Industriestrompreis» (prezzo dell'elettricità industriale) consente nuovi incentivi economici per le aziende ad alta intensità energetica per ottimizzare attivamente il loro consumo di energia. Oltre alla riduzione diretta dei costi dell'elettricità, l'attenzione è rivolta in particolare a rendere più flessibili i carichi e gli impianti.

Le aziende che aumentano specificamente la flessibilità della propria infrastruttura energetica, ad esempio attraverso la gestione del carico, soluzioni di stoccaggio o sistemi di controllo digitali, possono sbloccare ulteriori vantaggi e aumentare ulteriormente la loro idoneità ai sussidi.

Siemens La aiuta a identificare e implementare sistematicamente queste opportunità: dall'analisi e integrazione tecnica alla scalabilità della sua strategia di flessibilità. In questo modo, il «Industriestrompreis» diventa il punto di partenza per un approvvigionamento energetico sostenibile e resiliente.

36d65e64-fbcc-406a-9d12-7cc98afa8a47-mes-44-hero original

Storie di successo

Due camion cisterna in una struttura con grandi silos e un edificio con porte da garage blu, sotto un cielo nuvoloso

Ottimizzazione dei costi di rete con una gestione intelligente del carico

Con una gestione mirata e di alto livello del carico di generazione, stoccaggio e consumo di elettricità, può soddisfare i requisiti di un uso intensivo o atipico della rete e ridurre significativamente i costi di utilizzo della rete. Sulla base di un'analisi del profilo di carico, creiamo un concetto personalizzato per ridurre le tariffe di rete. Ci occupiamo anche della progettazione, pianificazione e implementazione dei sistemi tecnici per la gestione del carico, ad esempio sistemi di cogenerazione, accumulo a batteria o sistemi alimentazione-riscaldamento.

Esempio di applicazione:
Generazione di calore innovativa con processo power-to-heat

Il Breitenburger Milchzentrale ha sviluppato una strategia energetica completa con gli esperti energetici di Siemens. Il cuore della soluzione è un efficiente processo alimentazione-riscaldamento che include la connessione a un sistema automatizzato di gestione del carico (Desigo). Con l'aiuto della gestione del carico, vengono soddisfatti i requisiti di un uso intensivo della rete e ogni anno si risparmiano 250.000 euro di costi di rete.

Una vista aerea mostra il grande stabilimento VARTA con più edifici e tetti in un paesaggio verde, circondato da case residenziali e campi sotto un cielo azzurro.

Ottenere prezzi favorevoli sul mercato dell'energia con sistemi flessibili

Sfruttate i meccanismi del mercato dell'energia e utilizzate il funzionamento flessibile dei suoi sistemi per ridurre i costi. Esaminiamo e pianifichiamo le opzioni per il funzionamento flessibile dei sistemi di generazione e consumo di energia e le implementiamo presso la sua sede. Sia la commercializzazione attiva dei volumi di elettricità sul mercato spot intraday sia l'ottimizzazione passiva degli impianti di approvvigionamento energetico in relazione al mercato diurno possono far parte della soluzione. Ci concentriamo su sistemi flessibili per la fornitura di elettricità e calore (sistemi CHP, pompe di calore, caldaie, refrigeratori) e sistemi di accumulo (batterie e accumulatori di calore). A questo si aggiungono i nostri servizi per garantire una continua ottimizzazione dei prezzi dell'energia.

Esempio di applicazione: concetto innovativo di generazione e stoccaggio di energia con gestione del carico di livello superiore

Insieme a VARTA, Siemens ha sviluppato un concetto completo per modernizzare la generazione di energia. Allo stesso tempo, la tecnologia collaudata del produttore di batterie doveva essere integrata per creare una soluzione innovativa. A tale scopo è stato istituito un sistema di gestione dell'energia e del carico di livello superiore. Regola i sistemi in base alle previsioni in modo da garantire un uso intensivo della rete.