Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Donna con occhiali che usa un tablet con la sagoma Siemens per la sicurezza informatica accanto a sé.
Siemens Xcelerator

Cybersecurity per il futuro digitale

Perché la sicurezza informatica?

Gli attacchi informatici causano danni immensi. Nonostante le statistiche allarmanti, soprattutto le piccole imprese spesso trascurano la loro sicurezza digitale, rendendole facili bersagli per i criminali informatici.

Nuove minacce

La cybersecurity è dinamica: le nuove minacce, come quelle rappresentate dall'intelligenza artificiale, e le tecniche di hacking richiedono misure di protezione e formazione dei dipendenti costantemente aggiornate.

Solutions per le aziende

La digitalizzazione comporta dei rischi, ma la sicurezza informatica mirata consente una transizione sicura, anche per le piccole imprese. Gli standard di sicurezza e le normative internazionali aiutano a respingere efficacemente le minacce informatiche.

Cybersecurity su Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator offre soluzioni complete per la sicurezza informatica. Esempi di partner come Sunrise e Acre dimostrano come le aziende possono implementare una digitalizzazione sicura e ridurre al minimo i rischi.

Perché la sicurezza informatica?

Impianti di produzione disabili, dati dei clienti rubati, tecnologie spiate: la Cybersecurity dovrebbe essere parte integrante di ogni strategia di digitalizzazione. Mostriamo come può funzionare!

La crescente digitalizzazione e il networking comportano indubbiamente molti vantaggi, ma comportano anche maggiori rischi: gli attacchi informatici sono diventati una grave minaccia. Secondo i sondaggi dell'associazione digitale tedesca Bitkom, l'anno scorso il 72% delle aziende è stato colpito da furti, spionaggio industriale o sabotaggio, con un danno totale di 200 miliardi di euro. Di questi, 35,3 miliardi di euro sono dovuti a danni all'immagine dell'azienda tra clienti o fornitori, nonché a una copertura mediatica negativa. Altri 35 miliardi di euro sono dovuti a danni causati da guasti, furti o danni ai sistemi di informazione e produzione o ai processi aziendali. Altri 21,5 miliardi di euro sono stati attribuiti a perdite di fatturato dovute alla perdita di vantaggi competitivi.

Nonostante questi dati allarmanti, molte aziende, in particolare quelle più piccole, non si prendono sufficiente cura della propria sicurezza digitale. È un'idea sbagliata sperare che i criminali informatici non siano interessati ai «pesci piccoli», è vero il contrario: le piccole e medie imprese con una protezione debole sono facili bersagli per i criminali informatici.

A sleek black laptop with colorful abstract shapes and lines on its screen.

Nessuna digitalizzazione senza sicurezza informatica

La cybersecurity inizia con la scelta di una password sicura e si estende a soluzioni tecnologiche più complesse, come firewall o principi zero-trust. In linea di principio, si possono distinguere due aree della sicurezza informatica: Information Technology (IT) Security e Operational Technology (OT) Security. Mentre la prima si occupa principalmente della sicurezza dei dati nei sistemi e nelle reti IT, la sicurezza OT si riferisce alla sicurezza della tecnologia operativa, in particolare dell'hardware e del software utilizzati per monitorare e controllare sistemi operativi, processi e reti.

Nuove minacce

Inoltre, la sicurezza informatica non è un argomento statico. Emergono costantemente nuove minacce che richiedono l'individuazione di misure protettive. Se la sicurezza informatica viene immaginata come una porta chiusa a chiave, ci sono continui tentativi e nuove tecniche per aprire la serratura, segare attraverso la porta o rubare la chiave. Tecnologie innovative e dirompenti, come l'intelligenza artificiale, consentono ai criminali informatici di sviluppare nuovi modi per sfruttare le vulnerabilità. Ciò aumenta anche in modo esponenziale la velocità dei cicli di hacking. Per questo motivo, le soluzioni di protezione devono adattarsi continuamente alle minacce in evoluzione e il monitoraggio continuo è essenziale.

Il dipendente come vulnerabilità

Ultimo ma non meno importante, anche i dipendenti svolgono un ruolo importante nella protezione di un'azienda dalla criminalità informatica. Chiunque utilizzi un computer, uno smartphone o un altro dispositivo all'interno della rete aziendale o sia responsabile del funzionamento sicuro dei dispositivi o delle reti IT e OT, rappresenta un potenziale punto di ingresso.

Per colmare tali lacune di sicurezza, è utile una formazione regolare dei dipendenti oltre alle misure tecniche. Inoltre, le aziende dovrebbero sviluppare un piano di emergenza per tali tentativi di estorsione per poter reagire rapidamente e correttamente in caso di emergenza.

Solutions per le aziende

Per le aziende, si pone spesso la domanda se una digitalizzazione più rapida non solo comporti vantaggi economici, ma aumenti anche rapidamente i rischi.

Una digitalizzazione di successo è impossibile senza una solida sicurezza informatica. Investire in esso non solo giustifica i costi, ma consente anche alle aziende di cogliere le opportunità della trasformazione digitale. Avere partner affidabili al suo fianco è essenziale: è qui che entra in gioco la piattaforma Siemens Xcelerator.

Come uno dei cinque principi di progettazione, la sicurezza informatica è un componente fondamentale della piattaforma Siemens Xcelerator. La piattaforma mira a consentire alle aziende di accelerare la loro trasformazione digitale senza compromettere la sicurezza informatica. Ciò inizia con gli standard di sicurezza della piattaforma stessa e dei prodotti offerti su di essa. Siemens Xcelerator aderisce alle linee guida degli standard internazionali di settore, come ISO/IEC 27001, IEC 62443 e la direttiva NIS-2. Inoltre, i fornitori della piattaforma sono tenuti a garantire la sicurezza dei loro prodotti e servizi con misure tecniche e organizzative appropriate. La Cybersecurity svolge anche un ruolo cruciale nella selezione di prodotti curati: la piattaforma offre numerose soluzioni su misura e specifiche sull'argomento.

Cybersecurity su Siemens Xcelerator

I prodotti della piattaforma aziendale Siemens Xcelerator sono incentrati sui clienti e sulle loro esigenze individuali, dalle grandi alle medie e piccole imprese. Il portafoglio accuratamente curato include soluzioni Siemens integrate da offerte e servizi di fornitori specializzati. Inoltre, questi fornitori dell'ecosistema Siemens Xcelerator hanno l'opportunità di offrire i loro prodotti e sviluppare nuove soluzioni utilizzando prodotti Siemens o in collaborazione con altri fornitori. Per le aziende sulla via della trasformazione digitale, questa varietà significa semplicemente che Siemens Xcelerator offre ciò di cui hanno bisogno per le loro sfide attuali.

Alcune delle soluzioni di sicurezza informatica offerte includono:

  • Gestione delle vulnerabilità:

    Strumenti per identificare e gestire in modo proattivo le vulnerabilità nei suoi sistemi.

  • Difesa informatica:

    Prodotti e servizi avanzati che forniscono una protezione completa contro gli attacchi informatici.

  • Sicurezza della rete:

    Soluzioni specializzate per la protezione delle reti, comprese le infrastrutture critiche.

  • Supporto continuo:

    Monitoraggio e supporto 24 ore su 24 per monitorare e supportare continuamente le tecnologie operative.

  • Conformità normativa:

    La consulenza di un esperto sul rispetto delle normative sulla sicurezza informatica come il NIS 2 o il CRA dell'UE.

  • Analisi del rischio e test di penetrazione:

    Analisi complete sulla sicurezza informatica, inclusi test di penetrazione per identificare e valutare i rischi potenziali.

  • Resilienza post-incidente:

    Consulenza e servizi per il backup e il disaster recovery per rispondere rapidamente dopo un incidente di sicurezza.

Esempi di Cybersecurity su Siemens Xcelerator

Con queste offerte complete, Siemens Xcelerator mira a trasformare le sfide per le aziende di tutte le dimensioni in nuove opportunità. Ad esempio, lo specialista svizzero delle comunicazioni «Sunrise» fornisce reti private mobili veloci e affidabili attraverso l'ecosistema Siemens Xcelerator, che possono essere utilizzate per la gestione sicura ed efficiente dei sistemi IT e OT. La società «acre», specializzata nella sicurezza fisica e digitale, offre soluzioni di sicurezza integrate che vanno dalla sicurezza dei dati alla protezione dei locali e dei dipendenti. Anche gli altri prodotti e servizi del portafoglio di cybersecurity della piattaforma Siemens Xcelerator sono progettati per aiutare le aziende a trarre vantaggio dalla digitalizzazione riducendo significativamente i rischi per la sicurezza.

Cominci il suo viaggio