Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Numérisation du cycle de l'eau à Calvià

Calvià 2000 atteint avec succès ses objectifs d'efficacité et de durabilité avec une réduction de 15 % de la consommation d'énergie, une économie de 75 % en temps d'ingénierie et une réduction de 85 % des erreurs humaines en mettant en œuvre une solution Siemens.

L'ambition reflétée dans quatre objectifs

Calvià 2000 est la société municipale de la ville majorquine de Calvià, responsable du réseau d'égouts, de la purification de l'eau, de la régénération de l'eau et de la collecte des déchets. Lors de la modernisation de leur station d'épuration, leurs objectifs étaient clairs : efficacité, durabilité, normalisation et transparence. Siemens a collaboré avec Calvià 2000 pour s'assurer que son usine fonctionne selon les normes de qualité et d'efficacité les plus élevées.

Principaux avantages

15% moins de consommation d'énergie

Sustainability était au cœur du projet de modernisation de Calvià WWTP. Les technologies Siemens ont permis une réduction de 15 % de la consommation d'énergie tout en aidant à créer une opération plus efficace et prête pour l'avenir.

75% moins de temps d'ingénierie

Ingénierie efficace a aidé à accélérer le projet de modernisation. En utilisant SIMATIC WinCC Unified et TIA Portal, Calvià WWTP a réduit le temps d'ingénierie de 75 % par rapport à sa solution précédente.

85% moins d'erreurs humaines

Normalisation a aidé à simplifier les opérations dans toute l'usine. En utilisant Siemens Technologie SCADA/HMI, Calvià 2000 a réduit les temps de training des opérateurs et a obtenu une diminution de 85 % des erreurs humaines.

Pour ces objectifs ambitieux, nous avions besoin de la collaboration d'un partenaire fiable et, par conséquent, nous avons choisi Siemens. Leur expérience avérée en numérisation et leur position de leaders dans le secteur des processus de contrôle du cycle de l'eau dans les villes ont été déterminantes pour le succès de ce projet.<br/>
Josep Pallicer, Gestionnaire de maintenance, Calvià 2000

L'objectif de l'entreprise de Majorque était de traiter les eaux usées et de les remettre dans l'environnement dans un état optimal ou, si nécessaire, de les réutiliser à d'autres fins. Pour y parvenir, son usine de traitement des eaux usées doit fonctionner avec les plus hauts standards de qualité et d'efficacité. Moderniser le système de contrôle et l'automatisation existants était un impératif. Et, bien sûr, pour atteindre tous les objectifs pour toutes ses installations, qui consistent en un centre de contrôle, quatre stations de traitement des eaux usées et 72 stations de pompage. Sans aucun doute, c'était un grand défi pour Siemens et un revirement de 180º pour Calvià 2000. Regardez comment nous avons pu soutenir Calvià 2000 pour résoudre leurs problèmes.

Les technologies Siemens qui ont rendu cela possible

Plan de Magdalena Martínez Conti, exploitante d'usine à Calvià 2000

Ingénierie et fonctionnement efficaces avec WinCC Unified

« Le nouveau système SCADA basé sur WinCC Unified est facile à utiliser. Nous avons pu apprendre de manière simple et intuitive comment cela fonctionne pour améliorer nos opérations et visualiser tous les processus », déclare Magdalena Martínez Conti, exploitante d'usine à Calvià 2000.

Siemens a mis en place un serveur Web dans une zone démilitarisée avec l'option WinCC Unified Collaboration. Il est responsable de la gestion de l'accès client Web pour le fonctionnement à distance, en assurant la transparence de toutes les usines de Calvià 2000. Cette technologie WinCC Unified intégrée offre des avantages majeurs :

  • Ingénierie efficace : pas de duplication des processus d'ingénierie en reliant les écrans existants à partir d'autres appareils, et cela augmente la flexibilité dans la configuration du système.
  • Flexibilité dans les opérations : WinCC Unified offre une convivialité commune, affiche les connaissances provenant d'autres machines ou lignes et permet l'intégration complète des écrans.

Quatre serveurs, un projet

Siemens a mis en place quatre serveurs dans ce projet.

  • Un pour le site Web de Santa Ponsa
  • Un autre pour le reste des stations de traitement des eaux usées
  • Un serveur pour le contrôle de pompage
  • Un serveur qui contrôle tout

Grâce à l'option Collaboration, Siemens a pu créer un serveur collaboratif dans une DMZ qui gère les accès des clients web d'une manière transparente pour les opérateurs. Comme s'il s'agissait d'un seul serveur. De plus, les normes de cybersécurité requises sont respectées de manière simple et rapide à partir d'un seul projet TIA Portal.

Un collage montrant cinq plantes Calvià 2000
Bassins d'aération dans une usine de traitement des eaux usées avec des collines boisées en arrière-plan sous un ciel bleu.

Calvià 2000 ouvre la voie à la durabilité

Un virage à 180º
Le succès est impossible si la durabilité n'est pas garantie. Surtout dans certains secteurs, comme l'eau, l'un des biens et services les plus précieux de notre société. En sélectionnant la bonne technologie, il est possible de prendre soin de l'environnement et de notre personnel, tout en étant efficace et rentable. Calvià 2000 a pris la bonne décision de faire confiance à Siemens dans un projet qui a non seulement contribué à améliorer l'efficacité de ses installations, mais qui est également respectueux de l'environnement.