Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Programa de socios de eMobility

Libere el potencial de su empresa y, al mismo tiempo, electrifique la movilidad para un mañana mejor.

Todo sobre nuestro programa de socios de movilidad electrónica

¡Forme parte de nuestra misión de integrar la movilidad electrónica en la vida diaria y contribuir a un futuro sostenible! A medida que el mercado de la movilidad electrónica sigue ampliándose en Europa, Siemens está creando un ecosistema de socios diseñado para ampliar el alcance del mercado, acelerar la entrega de los proyectos y apoyar a los clientes a nivel local. Le ofrecemos acceso a nuestra cartera de carga establecida y la oportunidad de obtener la certificación y ofrecer servicios de puesta en marcha y mantenimiento a sus clientes. Si comparte nuestro compromiso y quiere abrir un nuevo potencial empresarial al mismo tiempo, nuestro programa de socios de movilidad electrónica es el lugar adecuado para usted.

¿Por qué unirse al programa de socios?

A medida que el mercado de la movilidad electrónica sigue ampliándose en Europa, Siemens crea un ecosistema de socios. Dentro del Programa de socios de eMobility de Siemens, asumirá la responsabilidad de la participación del cliente y la entrega de los proyectos, con el apoyo de una cartera de productos estandarizada.

Amplíe su potencial, acceda a la asistencia de nuestros equipos de servicio y mantenimiento, donde no puede escalar por su cuenta, y benefíciese de la marca Siemens en la que los clientes confían.

Icono que muestra a dos personas y un marcador de ubicación

Presencia y apoyo locales

Siemens opera en casi todos los mercados europeos. Nuestros equipos locales dedicados, con su profundo conocimiento del mercado y sus redes bien establecidas, brindan el apoyo localizado que nuestros socios necesitan para prosperar en sus mercados objetivo.

Icono que muestra una columna de carga, un dispensador y una unidad de carga móvil

Cartera establecida

Tendrá acceso a una cartera estandarizada diseñada para una escala más amplia, baja complejidad y márgenes predecibles.

Icono con una llave y un destornillador

Servicio y mantenimiento

No tiene que navegar solo. Nuestros equipos de servicio y mantenimiento ofrecen un apoyo integral para la puesta en marcha, el mantenimiento o el servicio. Obtenga el apoyo que necesita: interno, a través de socios certificados o directamente de Siemens.

eMobility Partner Icon: el poder de la marca

El poder de la marca

Asociarse con Siemens significa asociarse con una marca que representa la confianza, la calidad y la innovación en todo el mundo. Como nuestro socio, se beneficia de la credibilidad y el reconocimiento de un líder tecnológico mundial.

Dos modelos. Usted decide.

Como distribuidor, tiene acceso a nuestra cartera estandarizada. Como socio de soluciones, puede obtener la certificación y asumir responsabilidades de puesta en marcha y servicio. Elija el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.

Sus funciones y beneficios

Actividad

Revendedor

Socio de soluciones

Siemens

Ventas

✔

✔

❌

Instalación

Mediante un instalador

✔

❌

Puesta en servicio

A través de Siemens

Si está certificado

Si es necesario

Servicio

❌

Si está certificado

L3/Si es necesario

¿Qué productos están disponibles a través del programa de socios de eMobility?

Como socio, tiene acceso a nuestros cargadores de corriente continua SICHARGE D y Mobile.

Foto de familia con dos cargadores Sicharge D en el suelo frente al horizonte de una ciudad

SICHARGE D

Con una potencia de salida continua de hasta 400 kW, carga coches eléctricos y camiones eléctricos de forma eficiente. Ampliado con un dispensador, duplica los puntos de recarga de forma rentable.

  • Cargador de alta potencia con funciones dinámicas de asignación de energía
  • Configuraciones estandarizadas en todos los mercados
  • Bajos gastos de ingeniería
  • Tecnología fiable y comprobada

Casos de uso: recarga de vehículos de pasajeros y vehículos pesados en entornos urbanos o depósitos

Visite la página del producto SICHARGE D

Descargar la hoja de datos del SICHARGE D

MÓVIL

Desde eCar hasta eTruck, cargue en cualquier lugar. Este cargador móvil listo para usar ofrece una flexibilidad de 10 a 40 kW. Perfecto para empezar su viaje de electrificación.

  • No requiere instalación fija, ofrece un despliegue flexible
  • Diseño compacto y portátil con ruedas para facilitar su transporte
  • Sin retrasos en la instalación o la configuración

Casos de uso: cargar vehículos de todos los tamaños, en talleres, depósitos más pequeños, lugares para eventos o sitios piloto

Visite la página del producto Mobile

Descargar la hoja de datos de Mobile

Cargador móvil IEC

Proceso de socios de movilidad electrónica: de la oportunidad al apoyo

¿Cómo es la colaboración con Siemens como socio de movilidad electrónica?

Para que se haga una idea mejor de sus responsabilidades y de nuestro apoyo en un proyecto, permítanos mostrarle un ejemplo de cómo puede ser un proceso de venta típico.

Una lupa, un contrato, una persona con una marca de verificación.

1. Identificación de oportunidades

Como socio, usted identifica y aprovecha las oportunidades directamente con los clientes finales.

2. Protección de ofertas

En el siguiente paso, se pondrá en contacto con Siemens para proteger su oferta, recibir apoyo y permitir la planificación y alineación de la producción.

3. Alineación

Revisamos las oportunidades registradas para asegurarnos de que no hay compromisos superpuestos y crear una ruta clara de comercialización.

Un carrito de compras y un cargador con una marca de verificación.

4. Colocación de pedidos

Hace un pedido de compra (PO) a Siemens y nosotros confirmamos y gestionamos el pedido.

5. Soporte posterior a la instalación

Los cargadores instalados se ponen en marcha directamente a través de Siemens o de un socio certificado por Siemens.

Lo más destacado del programa de socios

¿Está interesado en convertirse en socio de movilidad eléctrica de Siemens?

Póngase en contacto con nuestro director de programas
póngase en contacto con Will Massey