Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Aplicación en el mundo real

Mejorar la eficiencia energética en los centros de salud

Planifique, supervise y optimice el rendimiento y la fiabilidad energéticos en sus centros con un sistema de gestión energética sanitario basado en datos verificados, visibilidad en tiempo real y ajustes continuos, de modo que los costes y las emisiones de carbono se reduzcan sin comprometer la comodidad o la atención.

Eficiencia energética de la atención médica

Desafío

Los centros de salud son uno de los tipos de edificios que consumen más energía, funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y requieren un control continuo de la climatización, la ventilación y la presión para mantener los entornos de atención seguros y que cumplan con las normas. Esto se traduce en un consumo de energía significativo, lo que convierte la eficiencia energética de los hospitales en una prioridad fundamental para controlar los costes y reducir las emisiones de carbono. Sin una visibilidad clara del consumo de energía y el rendimiento del sistema, se hace difícil identificar las ineficiencias, priorizar las inversiones y desarrollar una estrategia eficaz para la eficiencia energética y la descarbonización de la atención médica.

Solución

Una estrategia exitosa de gestión energética para la salud comienza por entender cómo se utiliza la energía en los centros. Al establecer líneas de base energéticas para los sistemas de climatización, iluminación y electricidad, las organizaciones sanitarias pueden identificar las ineficiencias y las oportunidades de mejora. La monitorización y la evaluación comparativa en tiempo real proporcionan visibilidad del rendimiento energético, mientras que la optimización continua de los sistemas de climatización, flujo de aire y control de presión ayuda a mantener la eficiencia en condiciones cambiantes. El resultado es una reducción de los costes de energía, de las emisiones y de los centros de salud más resilientes.

Tome decisiones de inversión con confianza

Permita la toma de decisiones de grado de inversión con información procesable y datos de rendimiento verificados.

Vea a dónde va la energía

Obtenga información en tiempo real sobre los costes y el consumo en sitios, edificios y contadores.

Recoja los residuos antes de que le cuesten

Reciba alertas automáticas de anomalías para evitar sobrecostos presupuestarios antes de que se agraven.

Ajustar la actuación de forma continua

Optimice continuamente los puntos de ajuste y el flujo de aire de la HVAC para ampliar el rendimiento de los activos en función de la ocupación y las condiciones reales.

Logre sus objetivos de cero emisiones netas

Reduzca las emisiones reduciendo el consumo de energía mediante la optimización del sistema según la demanda.

Reforzar la resiliencia

Mejore la flexibilidad de carga y la estabilidad del sistema para permitir la reducción de picos y la capacidad de respuesta de la red.

Áreas de solución recomendadas

Cómo empezar con la eficiencia energética

Select...

Planifique las prioridades de descarbonización e inversión con información verificada sobre el rendimiento y los escenarios

Convierta los datos energéticos en una hoja de ruta de inversión que priorice las mejoras para reducir los costes y las emisiones más rápido.

  • Análisis de referencia del consumo de energía y el rendimiento del sistema en los sistemas de climatización, iluminación y electricidad
  • Identificación de ineficiencias y oportunidades de mejora mediante auditorías/evaluaciones y datos operativos
  • Verificación del rendimiento según los objetivos internos y los requisitos reglamentarios
  • Evaluación de la huella de carbono e informes de emisiones para establecer un punto de partida mensurable
  • Modelado de escenarios para mejoras de eficiencia (modernización y electrificación de HVAC) y vías de descarbonización
  • Recomendaciones basadas en datos alineadas con las necesidades operativas y de resiliencia

Producto | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE DESCARBONIZACIÓN

El desafío del cliente

El aumento de los costes de energía, el envejecimiento de la infraestructura y los objetivos de sostenibilidad aumentan la presión para modernizarse sin comprometer la atención. Sin embargo, muchas organizaciones de salud carecen de los datos y la visibilidad para priorizar las inversiones correctas.

Ventajas clave

  • Planificación de inversiones prioritaria basada en datos verificados de rendimiento y emisiones
  • Vías claras de descarbonización alineadas con los objetivos operativos, financieros y de resiliencia

KPI

  • Precisión/cobertura de referencia energética
  • Reducción prevista de costes y emisiones por iniciativa
  • Argumento de negocios a la hora de preparar la inversión

Mejore la eficiencia energética en sus centros de salud

Ya sea que quiera reducir los costes de energía, avanzar en las iniciativas de descarbonización, aumentar la visibilidad de su consumo de energía u optimizar continuamente el rendimiento de los edificios, nuestros expertos pueden ayudarlo a convertir los datos energéticos en información útil y resultados medibles. Hablemos de cómo lograr sus objetivos de eficiencia energética.