Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Un hospital más sano para los pacientes y la comunidad

El hospital Heywood tenía una visión clara: mejor atención, operaciones más fluidas y menos impacto en el medio ambiente. ¿La buena noticia? Con la contratación de rendimiento energético, las mejoras se amortizan solas y, con Siemens, el hospital encontró el socio adecuado para hacerlo realidad.

Mejor cuidado. Tamaño más pequeño

Para el Hospital Heywood, cuidar a la comunidad va más allá de tratar a los pacientes. Este hospital de 134 camas de propiedad comunitaria de Gardner, Massachusetts, atiende a casi 60 000 personas al año y ahora se esfuerza para que sus operaciones sean tan saludables como la atención que brinda, centrándose en la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Para el Hospital Heywood, este hospital de 134 camas de propiedad comunitaria en Gardner, Massachusetts, atiende a casi 60 000 personas al año.
Vista frontal del hospital Heywood con bandera estadounidense y edificio de ladrillo

Impulsar la eficiencia y la atención comunitaria

El Hospital Heywood impulsa la sostenibilidad con mejoras que ahorran energía, reducen los costes y mejoran la atención a los pacientes.

Invertir en mejoras hospitalarias sostenibles

Una ilustración estilizada sobre un fondo azul oscuro que muestra la gestión digital de instalaciones. Un hombre con una camisa de color verde azulado brillante está sentado frente a un portátil, conectado mediante líneas de datos verdes a un icono simplificado del edificio de un hospital. A la derecha, tres coloridos iconos cuadrados representan las categorías de monitorización: temperatura (termómetro), ventilación (ventilador) y alimentación (enchufe eléctrico). La escena se acentúa con formas abstractas moradas y puntos de color verde azulado.

Los líderes del Hospital Heywood querían que el centro fuera más inteligente, eficiente desde el punto de vista energético y sostenible. La mayor palanca: abordar su antigua infraestructura y conseguir financiación para mejoras energéticas cruciales. En 2020, aprobaron una inversión de 14 millones de dólares en mejoras de infraestructura vital y ahorro de energía, incluida una nueva planta eléctrica central. Se prevé que esto ahorre 6,5 millones de dólares en diez años, lo que permitirá a Heywood seguir brindando la atención de alta calidad de la que depende la comunidad.

Un hospital más eficiente financiado con sus propios ahorros

Para convertir su visión en realidad, el Hospital Heywood se asoció con Siemens para abordar primero el mayor desafío: reemplazar su central de servicios públicos de 50 años de antigüedad. El proyecto de 14 millones de dólares comenzó con mejoras esenciales en la infraestructura como base para nuevos sistemas que mejoraran el rendimiento en todos los rincones del hospital, desde una iluminación de bajo consumo y controles más inteligentes hasta medidas de ahorro de agua y mejores prácticas energéticas. Gracias a un contrato de rendimiento energético, la inversión se amortiza sola, ya que los ahorros cubren los costes mientras el hospital se centra en los pacientes y en la comunidad.

Una ilustración estilizada que representa una atención médica sostenible sobre un fondo azul oscuro. En primer plano hay un edificio de hospital blanco con una cruz roja, rodeado de árboles de color verde azulado. Al fondo, se ve una bola terrestre morada superpuesta con iconos verdes que representan iniciativas medioambientales: un brote (la naturaleza), una gota de agua (conservación) y un símbolo de reciclaje. Detalles geométricos morados y puntos verdes decoran el espacio alrededor de los iconos.

Un modelo de atención médica sostenible

En el Hospital Heywood, cuidar a los pacientes también significa cuidar el mundo en el que viven. Junto con Siemens, el hospital hizo realidad esta visión: ofrecer una atención excepcional y, al mismo tiempo, llevar a cabo operaciones eficientes con menores emisiones operativas. Se prevé que las mejoras ahorren 6,5 millones de dólares en costes de energía en diez años, aumentando la eficiencia y la sostenibilidad, lo que convertiría a Heywood en un modelo para los hospitales comunitarios con presupuestos limitados para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

2,25 MILLONES Ahorro de costes de energía y servicios públicos en EE. UU.

4,25 MILLONES Ahorros en costes de operación y mantenimiento en EE. UU.

49,9 MILLONES El USD en total de la deuda hospitalaria se refinanció con Siemens