Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Una transformación preparada para el futuro para el Hospital de Reutte

Un nuevo enfoque de la energía, la infraestructura y la asociación está transformando el Bezirkskrankenhaus Reutte en un campus hospitalario preparado para el futuro y consciente del clima.

Una visión creciente de un campus hospitalario sostenible

El Bezirkskrankenhaus Reutte lleva varios años realizando mejoras energéticas en colaboración con Siemens, desde 2019. La mejora planificada de una residencia de ancianos de nueva construcción reveló el potencial de reimaginar la estrategia energética a nivel de todo el campus.

Los debates en torno a la siguiente fase del proyecto mostraron rápidamente que una mejora de un solo edificio no maximizaría el potencial del campus a largo plazo. Con dos residencias de ancianos, una escuela de enfermería, viviendas para estudiantes y alojamientos para el personal, Reutte necesitaba un concepto energético capaz de servir a un entorno diverso e interconectado.

Ampliar el alcance permitió al hospital acelerar sus ambiciones de sostenibilidad y operar de manera más eficiente. La implementación de un sistema energético con bajas emisiones de carbono en un campus de salud activo exigía una coordinación cuidadosa para que los edificios, los sistemas técnicos y las operaciones diarias pudieran integrarse sin problemas en la nueva solución.

Imagen del hospital de Reutte.

Integración fluida

El nuevo concepto energético se conecta sin problemas a la red de calefacción existente, lo que permite incluir tanto los edificios antiguos como la nueva residencia de ancianos sin grandes ajustes estructurales ni interrupciones operativas.

Calefacción sostenible

Una solución de calefacción que reduce las emisiones en 1580 toneladas de CO₂ al año y apoya los objetivos de sostenibilidad a largo plazo del hospital.

Funcionamiento transparente del campus

Desigo PX y Desigo CC permiten un funcionamiento transparente e integrado, que proporciona una visión clara del sistema y un rendimiento estable y eficiente en todo el campus.

Cómo tomó forma la transformación energética de Reutte

Para hacer realidad esta visión ampliada, Siemens desarrolló un concepto energético unificado para todo el campus del hospital. En el centro de la solución hay una nueva planta de generación de calor que introduzca tecnología moderna y renovable en un entorno sanitario complejo.

Tres bombas de calor de alta temperatura forman el núcleo del sistema y proporcionan una capacidad de calefacción combinada de 1200 kilovatios. Funcionan mediante un sistema de extracción y reinyección de aguas subterráneas que no solo suministra calor, sino que también sustituye la anterior refrigeración mecánica del hospital por un método más eficiente basado en aguas subterráneas. El sistema se integra perfectamente en la red de calefacción existente y cuenta con el respaldo de un almacenamiento de calor dedicado para equilibrar la demanda a lo largo del día.

La seguridad y la fiabilidad siguen siendo esenciales. La planta incluye 45 000 litros de almacenamiento de petróleo como reserva de emergencia y un sistema de detección de gas para garantizar un funcionamiento seguro. Todas las disciplinas están conectadas digitalmente a través de Desigo PX para el control y Desigo CC para la monitorización central, lo que da al hospital una visión clara del rendimiento en todo el campus.

Esta configuración integrada reúne la climatización, los sistemas de aguas subterráneas, la ventilación, las instalaciones eléctricas, la iluminación y la gestión digital de edificios en una solución coordinada que apoya los objetivos de sostenibilidad a largo plazo del hospital.

Con nuestro centro de generación de calor con bajas emisiones de carbono, volvemos a demostrar nuestra experiencia en digitalización y sostenibilidad.
Clemens Stern, Director de ventas de Servicios de Rendimiento Energético, Siemens

Ver el panorama general en la energía del campus

La transformación de Reutte demuestra lo que es posible cuando una sola idea de modernización se convierte en una estrategia holística de campus. En lugar de mejorar un edificio a la vez, el proyecto conecta la calefacción, la refrigeración, la ventilación, los sistemas eléctricos y la gestión digital en un concepto energético coordinado.

Este enfoque permite que incluso los edificios más antiguos del hospital, incluidas las estructuras que datan de la década de 1960, se beneficien de la calefacción renovable, la refrigeración eficiente de las aguas subterráneas y la supervisión transparente del sistema, todo ello sin interrumpir gravemente la actividad diaria del hospital.

Imagen móvil del hospital de Reutte

Explore más temas de salud