Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Los edificios existentes van por buen camino hacia la sostenibilidad

La Universidad Goethe de Fráncfort del Meno es una de las universidades más grandes de Alemania y su objetivo es lograr operaciones con cero emisiones netas de carbono lo antes posible. La modernización energética del biocentro del campus de Riedberg demuestra cómo los edificios existentes se pueden mejorar de manera eficiente para lograr la sostenibilidad.

Eficiencia y sostenibilidad mediante mejoras energéticas

Con unos 48 000 estudiantes, cinco ubicaciones urbanas y edificios de más de un siglo de antigüedad, la implementación de operaciones sostenibles requiere soluciones integrales. La reciente modernización de los sistemas de ventilación y aire acondicionado del campus de Riedberg demuestra el potencial de las mejoras energéticas específicas.

Un edificio moderno con una fachada de cristal y una entrada grande, probablemente una universidad o institución académica.

En foco: Biocenter en el campus de Riedberg

Construido en la década de 1990, el biocentro del campus de Riedberg, que alberga las facultades de ciencias naturales, comprende siete edificios con una superficie total de unos 71 000 metros cuadrados. Sus costes anuales de energía han ascendido hasta ahora a millones de un solo dígito. La causa principal ha sido la anticuada tecnología de ventilación, que representaba más del 80% del consumo de calor y más del 50% del consumo de electricidad. Con un plan integral para modernizar la eficiencia energética de los sistemas de ventilación y aire acondicionado, la universidad tiene como objetivo reducir los costes de energía y las emisiones de CO₂ en aras de una mayor sostenibilidad.

Resultados impresionantes

236 mil € ahorro anual de costes de energía

El primer edificio modernizado ahorró casi dos tercios de la energía térmica y más de la mitad de la electricidad que utilizaban sus sistemas de ventilación en comparación con el año anterior. El ahorro anual en costes de energía se estima en 236 000 euros.

50% subvencionado por el estado de Hesse

El proyecto supone una importante contribución al plan de protección climática del estado de Hesse. Por lo tanto, recibió una subvención del 50% como parte del programa de reducción del CO₂ y eficiencia energética de Hesse.

4 años hasta la amortización total

La modernización energética de los sistemas de ventilación y aire acondicionado se amortizará sola en unos años gracias al ahorro de costes de energía que se obtiene del aumento de la eficiencia en combinación con los subsidios estatales.

El alcance de la mejora de la eficiencia y el ahorro de costes han superado con creces nuestras expectativas y demuestra el potencial que ofrece la modernización energética de los edificios existentes.
Gabi Lilienthal, Jefe de equipo Technical Building Services, Universidad Goethe de Fráncfort

Un plan de modernización de principio a fin

Junto con Siemens y otros socios del proyecto, la Universidad de Goethe desarrolló un plan integral para la modernización energética del Biocentro. Los sistemas de ventilación y aire acondicionado y la tecnología de medición, instrumentación y control de los edificios se están modernizando paso a paso.

Dos hombres inspeccionando un armario eléctrico abierto con muchos cables y componentes.

Modernización del armario de control

La modernización del armario de control se estructuró para ahorrar espacio, con módulos de entrada y salida compactos en línea con el estándar TX-IO actual. Junto con las nuevas estaciones de automatización Desigo PXC, esto se traduce en una mayor fiabilidad operativa.

Una mano enguantada con una bata de laboratorio ajusta una perilla de un instrumento científico con botones de colores.

Aire de suministro y escape controlados por la demanda

Equipar los ventiladores especiales de escape de las vitrinas de humos con motores EC y los motores con convertidores de frecuencia garantiza la funcionalidad del aire de escape según la demanda. Los tipos de cambio de aire se adaptan a las necesidades reales de la habitación mediante estrategias de control basadas en la demanda para los sistemas de suministro y escape de aire y los sensores de presencia de los laboratorios.

Una compleja sala industrial llena de tuberías, maquinaria y un gran tanque azul.

Recuperación de calor

Se conectó un sistema de recuperación de calor recién instalado al sistema de gestión de edificios Desigo existente mediante un acoplamiento BACnet.

Dos hombres en un entorno industrial, uno apuntando a un diagrama grande en la pared.

Servicios de acompañamiento

Un paquete de servicios personalizado compuesto por servicios digitales y de mantenimiento tradicionales, junto con una gestión profesional de datos energéticos, completa las medidas de modernización energética.

Estudiantes que estudian en una biblioteca luminosa, visibles a través de un recorte en forma de «X» sobre un fondo azul oscuro.

Haga de su campus un centro de innovación

El Siemens Xcelerator ayuda a crear campus eficientes, seguros y sostenibles y a acelerar la transformación digital.

La sostenibilidad gana en su campus

La exitosa modernización energética del biocentro del campus de Riedberg pone de relieve las muchas formas en que un campus universitario puede aumentar la eficiencia y la sostenibilidad.

¿También se enfrenta al desafío de convertir los edificios existentes en edificios más sostenibles? Evaluemos las opciones juntos y desarrollemos las estrategias que necesita.

El equipo de expertos: Thorsten Ambron (director de proyectos de Siemens), Marco-Oliver Dittmar (representante de ventas sénior de Siemens), Gabi Lilienthal (líder del equipo de Technical Building Services, Universidad Goethe de Fráncfort), Jens Sommer (ingeniero de sistemas, EBC)

El equipo de expertos: Thorsten Ambron (director de proyectos de Siemens), Marco-Oliver Dittmar (representante de ventas sénior de Siemens), Gabi Lilienthal (líder del equipo de Technical Building Services, Universidad Goethe de Fráncfort), Jens Sommer (ingeniero de sistemas, EBC)