Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Ir más allá de Net Zero con la Universidad del Este de Londres

Lograr la descarbonización del campus y desarrollar la próxima generación de líderes en sostenibilidad.

Una asociación estratégica con Siemens que allana el camino hacia cero emisiones netas en 2030

La hoja de ruta de cero emisiones netas desarrollada con Siemens está poniendo a la Universidad del Este de Londres (UEL) en el buen camino para alcanzar su ambicioso objetivo. Solo en el primer año de su nueva estrategia integral de cero emisiones netas, la institución redujo sus emisiones de carbono en 470 toneladas. Con este hito alcanzado, la atención se centra ahora en la generación de energía sostenible, junto con las iniciativas en curso para educar el talento ecológico.

-1000 toneladas

Hasta 1000 toneladas menos de CO₂ anualmente

​

​

+500 000 LIBRAS

Ahorro de más de 500 000 libras en costes de servicios públicos al año

​

​

2030

El objetivo es tener cero emisiones netas de campus para 2030

​

​

Reducción del consumo

La instalación de 11 000 luminarias LED en los campus de la UEL y 35 mejoras en los sistemas de gestión de edificios (BMS) redujeron inmediatamente los costes operativos y las emisiones de carbono de la UEL en un 10 por ciento.

Generación de energía sostenible

Una infraestructura de soluciones tecnológicas energéticas sostenibles, incluida la generación renovable a partir de paneles fotovoltaicos en los campus, ayudará a descarbonizar el consumo de energía de la UEL.

Empresa sostenible

La creación de un centro de innovación por parte de la UEL, con el apoyo de Siemens, dará a las empresas emergentes locales de energía verde acceso a espacios de trabajo conjunto, así como a oportunidades de contratación para los estudiantes de la UEL.

Movilidad sostenible

La completa hoja de ruta de UEL para reducir las emisiones netas incluye una infraestructura de carga para vehículos eléctricos. La disponibilidad de atractivas opciones de carga de vehículos eléctricos en el campus contribuye aún más a la descarbonización de las instalaciones de la universidad.

Laboratorio viviente

Siemens apoya a la UEL en la creación de un laboratorio viviente que proporcione datos en tiempo real para la enseñanza y la investigación. Almacenados en la plataforma de Siemens, los datos también estarán disponibles para los socios de la UEL en lugares de cualquier parte del mundo.

Aumentar la cartera de talentos

Además de la tutoría y las pasantías, Siemens trabajará con la UEL para incorporar la sostenibilidad en el plan de estudios, de modo que haya una sólida cartera de talentos con las habilidades necesarias para gestionar las cuestiones ecológicas ahora y en el futuro.

Dos trabajadores del equipo de seguridad supervisan el sistema de gestión de edificios de la Universidad del Este de Londres.

Ahorro de energía considerable en casi poco tiempo

Desde la gestión de edificios hasta el consumo de energía, el primer paso en el camino de la UEL a cero emisiones netas, que comenzó en 2021, fue entender cómo funciona el campus, cómo se utilizan los espacios y dónde se puede ahorrar energía. Las primeras medidas prácticas del proyecto destinadas a reducir el consumo de energía incluyeron la instalación de iluminación LED en todos los edificios y la conexión de 35 edificios a un sistema de gestión de edificios Building X. Estas medidas por sí solas se tradujeron en una reducción del 10% en las emisiones de carbono de la 2021/22 a la 2022/23.

Poner en marcha cero emisiones de carbono

En la segunda fase, Siemens está implementando tecnologías en los campus de la Universidad para descarbonizar el consumo de energía. Esto incluye:

  • La instalación de aproximadamente 2 MV de energía solar fotovoltaica (PV), que se proyecta generará 1,2 GWh de electricidad sin emisiones de carbono al año. La UEL estima que el 90% de esa electricidad se utilizará en todas sus instalaciones y que el 10% restante se exportará a la Red Nacional.
  • 27 puntos de carga eléctrica en el campus de Docklands de la Universidad.
Paneles solares en la azotea de la Universidad del Este de Londres.
Dos estudiantes de la Universidad del Este de Londres hablan en University Square.

Experiencia práctica para expertos en sostenibilidad de próxima generación

Siemens y la Universidad del Este de Londres consideran que es su responsabilidad hacer más con las cero emisiones netas que solo reducir las emisiones de carbono. Por eso, la hoja de ruta cuenta con el apoyo de un programa de actividades en el campus y la comunidad diseñado para atraer e inspirar a la próxima generación. El proyecto coloca a los estudiantes en el centro mismo de la transformación al mejorar las oportunidades de aprendizaje ecológico mediante el acceso a las empresas locales de energía verde y a una cultura que prioriza lo digital mediante el despliegue de tecnología inteligente y compatible con el IoT.

La verdadera asociación y colaboración son la clave de este éxito, y eso va más allá de la descarbonización. Lograr una economía con cero emisiones netas también depende del desarrollo del talento adecuado para el futuro, y vamos a poner los datos de nuestro trabajo a disposición de los estudiantes para que sirvan de base para sus estudios y les den los conocimientos y las habilidades que el Reino Unido necesitará.
Simon Burgess, Director de ventas de Siemens en el Reino Unido e Irlanda, Siemens

La hoja de ruta hacia cero emisiones netas

La colaboración con Siemens proporciona a los estudiantes acceso a la experiencia industrial y a la última tecnología inteligente, así como a oportunidades de realizar tutorías y prácticas.

La UEL se encuentra en un entorno verdaderamente urbano, justo en el corazón de la comunidad del este de Londres. Flanqueado por el río Támesis y el aeropuerto de la Ciudad de Londres, hay espacio limitado para la tecnología de generación renovable y no hay ningún espacio totalmente nuevo en el que expandirse. Con este conjunto único de desafíos en mente y haciendo hincapié en fomentar las habilidades ecológicas, los socios han identificado varias áreas de enfoque clave para el éxito de la transformación. La visibilidad de la actividad neta cero, la exposición a la innovadora experiencia en ingeniería y las oportunidades de trabajar con el equipo de Siemens muestran la miríada de carreras ecológicas disponibles para los estudiantes de la UEL.

Nuestra asociación a largo plazo con Siemens es fundamental para nuestro compromiso de convertirnos en líderes nacionales en descarbonización y ofrecer un plan mundial de sostenibilidad urbana.
Amanda Broderick, Vicecanciller y presidente, University of East London
Hay una persona de pie frente a un logotipo de Siemens, con una camisa azul y con un producto de Siemens en la mano.

Community y colaboración en la transición energética

Tanto Siemens como la Universidad del Este de Londres creen que la colaboración comunitaria es esencial para estimular la economía ecológica de la zona local. Como líderes en los campos de la tecnología y el mundo académico, la asociación tendrá como objetivo marcar la diferencia en la comunidad local estudiando formas de introducir proyectos energéticos a escala local e invitando a la comunidad al campus para obtener información sobre el trabajo en curso.

La UEL servirá de modelo para que las universidades urbanas de todo el mundo descarbonicen, inspirando a sus estudiantes a explorar las oportunidades que ofrece la economía verde y a desarrollar las habilidades vitales necesarias para apoyar la transición energética.

Explore más temas de educación superior