Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Mejorar la eficiencia del tratamiento de aguas residuales en Madrid

El enfoque de la planta de tratamiento 4.0 ayudó al Canal de Isabel II a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de algunas instalaciones de tratamiento de aguas residuales en la región de Madrid, reduciendo el consumo de energía un 15% y las emisiones de CO₂ en más de un 10%.

¿Qué es una planta de tratamiento 4.0?

La planta de tratamiento 4.0 se deriva del concepto español EDAR 4.0, que aplica las tecnologías de la Industria 4.0 al tratamiento de aguas residuales. Al integrar la automatización, la monitorización, la simulación y la gestión de la energía, los operadores obtienen una visibilidad total del rendimiento de la planta. Esto permite una optimización continua, reducir el consumo de energía y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia y la sostenibilidad.

Tres hombres discutiendo los datos que se muestran en varios monitores de ordenador en una oficina, con grandes ventanales y zonas verdes de fondo

¡El kW menos contaminante es el que no se utiliza!

La energía es uno de los costes más importantes de una planta de tratamiento de agua. Estas instalaciones funcionan las 24 horas del día para garantizar un servicio fiable y el cumplimiento de la normativa. Para lograrlo, es crucial adoptar una tecnología que pueda reducir el consumo de energía y, al mismo tiempo, garantizar la máxima eficiencia operativa del equipo utilizado. Las tecnologías digitales ofrecen importantes ventajas para las plantas de tratamiento de agua. Los sistemas de la planta de tratamiento 4.0 (EDAR 4.0) pueden recopilar y analizar la información de los equipos y ofrecer sugerencias sobre cómo mejorar la instalación en su conjunto.

¿Cómo se puede hacer que una planta de tratamiento sea más eficiente y sostenible?

Canal de Isabel II es una empresa pública con una historia de más de 160 años. Como empresa de servicios públicos responsable de gestionar cada etapa del ciclo municipal del agua en Madrid, lleva mucho tiempo comprometida con la innovación y la eficiencia operativa.

Acciona es una empresa líder en el sector del tratamiento del agua, que diseña, construye y opera plantas de tratamiento de agua potable, instalaciones de tratamiento de aguas residuales, plantas de reutilización del agua y plantas desalinizadoras. La empresa es responsable de la operación y el mantenimiento de 15 plantas de tratamiento de aguas residuales del Canal de Isabel II. El objetivo era hacer que estas instalaciones fueran más eficientes y sostenibles. Para lograrlo, Acciona recurrió a Siemens, un socio de larga data cuya solución cumplía todos los requisitos sin dejar de ser versátil, sencilla y fácil de implementar.

Dos hombres hablando en una pasarela entre los grandes oleoductos de una planta de tratamiento de aguas residuales

Ventajas clave

15% menos consumo de energía

La monitorización avanzada y la optimización basada en datos ayudaron a identificar las ineficiencias y a reducir la demanda de energía en los procesos de tratamiento.

10% reducir las emisiones de CO₂

Una mayor eficiencia operativa se traduce directamente en una menor huella de carbono y apoya los objetivos de sostenibilidad a largo plazo.

3% costes operativos más bajos

Todas las plantas que utilizaban SIMATIC Energy Manager Pro se beneficiaron de una reducción de los costes operativos de más del 3%, gracias a una mayor transparencia en el consumo de energía y el rendimiento de la planta.

Tener acceso a los datos y la disponibilidad total del sistema nos permite optimizar los procesos todos los días, lo que nos genera beneficios en poco tiempo. Tecnológicamente hablando, hemos dado un gran salto adelante con una sola actualización.
Amador Rancaño, Director de O&M, Tratamiento de Agua
SIMATIC Energy Management, pantalla, tableta, huella móvil, V02, logotipo TÜV, azul oscuro

En el centro de la solución está SIMATIC Energy Manager Pro (EnmPro), la plataforma digital de gestión energética de Siemens. Impulsado por la tecnología Edge Computing de Siemens, recopila y procesa los datos de cientos de sistemas y los pone a disposición a través de una aplicación intuitiva a la que se puede acceder desde prácticamente cualquier dispositivo. Esto da a Canal de Isabel II una transparencia total en cuanto al consumo de energía durante todo el proceso de tratamiento. Con información detallada sobre dónde y cómo se utiliza la energía, los operadores pueden identificar el potencial de optimización y mejorar continuamente la eficiencia. Como resultado, EnmPro permite el nivel de transparencia energética requerido para cumplir con la ISO 50001 y, al mismo tiempo, apoya unas operaciones de planta más sostenibles y rentables.

Con este proyecto, Canal de Isabel II pretende ser autosuficiente desde el punto de vista energético. Queremos llevar la mejor cantidad de agua posible a los residentes de Madrid y tratar las aguas residuales de la ciudad de una manera eficiente y sostenible. ¡El kW menos contaminante es el que no se utiliza!<br/>
Miguel Angel Gálvez, Subdirector de Tratamiento del Agua y Medio Ambiente, Canal de Isabel II

Características de la planta de tratamiento 4.0

Acciona y Canal de Isabel II combinaron una gama de tecnologías de Siemens para crear una de las soluciones digitales de tratamiento de aguas residuales más avanzadas del sector.

Basarse en una asociación exitosa

De ahora en adelante, Acciona seguirá explorando soluciones digitales para el sector del agua con Siemens. Dos ejemplos principales de ello son el Digital Twin basado en el software SIMIT de Siemens y los sistemas de control SIMATIC desarrollados para una planta desalinizadora en Oriente Medio. Para Acciona, el proyecto de la planta de tratamiento 4.0 supuso un gran paso adelante. El objetivo a largo plazo es aprovechar todo el potencial de la generación de energía dentro del ciclo del agua, con el apoyo de potentes herramientas de gestión de infraestructuras capaces de procesar enormes cantidades de datos en tiempo real.

Tres hombres en una oficina mirando los monitores de ordenador que muestran los datos del salpicadero.
Si algo no se puede medir, no se puede mejorar. Por eso, nuestra herramienta SIMATIC Energy Manager PRO le permite trabajar con un alto grado de flexibilidad y monitorizar los indicadores de rendimiento energético.<br/>
Diego Munoz, Mánager de productos, Siemens