Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Warum uns das wichtig ist

Von der Wasserkrise zur Wasserinsolvenz

Wenn Wassersysteme von Stress zu irreversiblen Schäden übergehen, hängt die Widerstandsfähigkeit davon ab, wie gut Risiken erkannt, bewältigt und gemindert werden. Unsere etablierte Wasserstrategie und unser integriertes Wasserportfolio zeigen, wie intelligentes Wassermanagement widerstandsfähigere Abläufe und Infrastrukturen unterstützen kann.

Globale Systeme unter Druck

Wasserknappheit verändert globale Systeme

Wasser ist eine wichtige Ressource für fast jeden Teil des menschlichen Lebens. Unsere Wassersysteme sind jedoch bereits belastet und werden sogar irreversibel beschädigt. Unsere Fähigkeit, dieser Krise zu begegnen, hängt davon ab, wie gut wir diese Bedrohung erkennen, bewältigen und abschwächen können.

Jahrzehntelang wurde Wasserknappheit von Experten weltweit als Krise dargestellt, als akute, aber vorübergehende Störung, die durch Notfallmaßnahmen und eine Rückkehr zu historischen Normen behoben werden könnte. Nach Angaben der Vereinten Nationen Globaler Wasserkonkurs Bericht (2026), dieses Framing ist jetzt gefährlich veraltet. Wassersysteme sind nicht mehr nur gestresst, sondern irreversibel beschädigt: ein Zustand, den die UN als Wasserbankrott definiert.
Wasserinsolvenz hat zwei charakteristische Merkmale.

  • Erstens, Wasserverlust: Gesellschaften ziehen sich zurück und verschmutzen mehr Wasser, als durch Flüsse, Boden und Niederschlag auf natürliche Weise erneuert wird.
  • Zweitens, Irreversibilität: Langfristiges Wasserkapital wie Feuchtgebiete, Gletscher und Böden wurden so stark degradiert, dass sie sich nicht mehr erholen können.

Diese Dynamiken sind eng mit dem Klimawandel verknüpft und wirken jetzt in einem Ausmaß und einer Intensität, die die Anpassungsfähigkeit übersteigen: chronische Grundwasserverknappung, Überallokation von Flüssen, weitverbreitete Umweltverschmutzung, Land- und Bodendegradation und Entwaldung.
Die Folgen sind tiefgreifend. Drei Viertel der Weltbevölkerung leben in wasserunsicheren Ländern, und rund vier Milliarden Menschen sind mindestens einen Monat pro Jahr mit schwerer Wasserknappheit konfrontiert. Wasserknappheit wird zunehmend mit zunehmender Nahrungsmittel- und Energieunsicherheit, großen wirtschaftlichen Verlusten, Migrationsdruck und geopolitischen Spannungen in Verbindung gebracht. Durch globale Märkte und Lieferketten sind sogar wassersichere Länder und Unternehmen gefährdet.

Der globale Wasserinsolvenzbericht der UN

Der Global Water Bankruptcy Report der UN signalisiert, dass Wasserknappheit kein zukünftiges Problem mehr ist oder eine vorübergehende Störung darstellt. Es ist ein entscheidender Zustand der kommenden Jahrzehnte. Für Siemens behandeln wir Wasser als strategische Priorität — sowohl intern als auch für unsere Kunden.

Wir engagieren uns für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser

Seit 2014 bewerten wir systematisch unsere eigenen wasserbezogenen Risiken. Wasserknappheit bedroht zunehmend industrielle Kernprozesse wie Stromerzeugung, Kühlsysteme und städtische Infrastruktur, Bereiche, in denen auch viele unserer Kunden tätig sind. Wir begegnen diesen Risiken durch gezielte Maßnahmen. Heute haben 94% unserer Standorte unsere Wasserstrategie vollständig umgesetzt. Die Strategie integriert KI-gestützte Wasserrisiko- und Folgenabschätzungen auf Standortebene in das Umweltmanagement von Projekten und unterstützt widerstandsfähige Betriebsabläufe. Wir setzen uns dafür ein, die kommunalen Wasserentnahmen weiter zu reduzieren und haben sie seit 2021 bereits um 45% reduziert. Dies stellt sicher, dass die Lösungen, die wir liefern, sowohl nachhaltig als auch zuverlässig sind.

Man looking at computer with visualization of house and water meter.

Der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser ist Teil unseres umfassenderen Ansatzes zur Ressourceneffizienz. Innerhalb unserer Öko-Effizienz Rahmen, wir wollen die Wasserressourcen schützen, indem wir ein Schutzprogramm an 100% der relevanten Standorte durchführen. Unser Wasserziel hilft bei der Identifizierung, Überwachung und Bewältigung wasserbezogener Betriebs- und Geschäftsrisiken. Es ermöglicht uns, die Wassereffizienz systematisch zu verfolgen und zu verbessern, zum Beispiel, wie wir den Energieverbrauch oder die Emissionen verwalten. Dieser Ansatz hilft dabei, neu auftretende Risiken wie die Verschlechterung der Infrastruktur, Prozessineffizienzen oder lokale Wasserknappheit zu erkennen, bevor sie betriebliche oder finanzielle Auswirkungen haben, selbst in Wassereinzugsgebieten, die noch nicht betroffen sind.

Trotz der Ernsthaftigkeit der globalen Wassersituation liegt der Weg in der strukturierten Erholung. Während sich die Regierungen auf die UN-Wasserkonferenzen 2026 und 2028 und die SDG-Frist 2030 vorbereiten, werden sich die Investitionsprioritäten voraussichtlich in Richtung intelligentes Wassermanagement verlagern. In einer Welt, in der Wasserknappheit die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realitäten verändert, macht uns die Fähigkeit, eine widerstandsfähige, effiziente und transparente Infrastruktur zu entwerfen, zu einem wichtigen Partner bei der systematischen Transformation der Nachhaltigkeit.

94% der Siemens-Standorte setzen ab heute die Wasserstrategie um

45% Der kommunale Wasserverbrauch wurde seit 2021 um 45% reduziert

100% der Standorte, an denen bis 2030 Wasserschutz eingeführt werden soll

Ein integriertes Portfolio für intelligenteres Wassermanagement

Water leakage revealed in urban water management system.

Unsere Fachkollegen mit langjähriger Erfahrung in der Wasserwirtschaft veranschaulichen, wie digitale Lösungen ein widerstandsfähigeres Wassermanagement unterstützen. In Spanien, zusammen mit dem städtischen Versorgungsunternehmen EMAYA, KI-gesteuert Siemens-Wasseranwendungen (SIWA) helfen EMAYA dabei, Leckagen zu erkennen, Verbrauchsanomalien zu erkennen und unrentable Wassermengen zu reduzieren, indem sie Daten von konventionellen und intelligenten Zählern analysieren. In Palma de Mallorca nutzt das Stadtwerk SIWA Meter Data Analytics im Rahmen einer Smart-Meter-Initiative, um Verbrauchsmuster besser zu verstehen und ein nachhaltiges Wassermanagement zu unterstützen.

In Thessaloniki, Griechenland, unterstützten wir den örtlichen Wasser- und Abwasserversorger EYATH mit KI-gestützte Überwachung im Abwassersystem der Stadt, um Kanalüberlaufen und Umweltverschmutzung zu verhindern.