Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Automatisierung leicht gemacht mit KI-gestützter Technik

In einem Machbarkeitsnachweis bei CASMT kümmert sich Eigen Engineering Agent um das Wesentliche der Automatisierungstechnik, sodass Ingenieure das Gesamtbild betrachten können.

Großes Industrielager mit rotem Dach und kräftigem „CASMT“ -Schriftzug an der Fassade, umgeben von Straßen und Gebäuden in der Nähe.

China ist weltweit führend in der Elektromobilität, angetrieben von Unternehmen wie CASMT, einem Anbieter intelligenter Automatisierung für die Elektrofahrzeugindustrie. In diesem Geschäft ist Geschwindigkeit das A und O, weil Autohersteller Lösungen wollen, die in Monaten statt Jahren vom Design zur Produktion übergehen können — ohne Kompromisse bei Qualität, Zuverlässigkeit oder Sicherheit einzugehen.

Diese komprimierten Zeitpläne setzen Automatisierungsingenieure einem immensen Druck aus: Sie müssen ihre Designs gleich beim ersten Mal richtig machen, während sie an multidisziplinären Systemen wie Mechanik, Elektronik, Software, Robotik und Qualitätsprüfung arbeiten. Wir sind in der Lage, diesen Druck zu verringern mit unserem Eigen Engineering Agent. Dieser KI-gestützte Assistent arbeitet mit Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache: Ingenieure beschreiben, was sie erreichen wollen, und Eigen Engineering Agent erledigt im Hintergrund sich wiederholende technische Aufgaben. Die Lösung ist nahtlos verbunden mit TIA Portal - unsere zentrale technische Umgebung. Es unterstützt SPS-Engineering, HMI-Bildschirmdesign, SINAMICS-Antriebskonfiguration, Hardware-Einrichtung und automatische Testgenerierung, sodass Ingenieure domänenübergreifend arbeiten können, ohne die Tools wechseln zu müssen. TIA Portal beinhaltet auch die SIMATIC Robot Library für umfassende Robotik-Engineering-Funktionen

Eigen Engineering Agent: Verbessert bis zu

2-5x schnellere Ausführung

80% höhere Lösungsqualität

50% höhere Effizienz

Probefahrt mit der Demomaschine für elektromechanische Bremsen (EMB)

In Zusammenarbeit mit unseren Ingenieuren erstellte CASMT einen kompakten Machbarkeitsnachweis, der auf einem Entwurf mit Eigen Engineering Agent basiert: eine verkleinerte Version einer kompletten Produktionslinie für elektromechanische Bremsen. Es fasst die Funktionalität von 30 bis 50 Arbeitsstationen in einem einzigen Demonstrator zusammen und deckt dennoch die gesamte Breite einer industriellen Produktionslinie ab, einschließlich Montage, Teilehandhabung, Schrauben und Anziehen sowie Roboterbetrieb. Das Team entwarf und baute die erste Version der EMB-Demo in weniger als zwei Monaten und verfeinerte sie dann durch ein paar Wochen anschließender Redesigns.

Qualitätssicherung ist auch Teil der EMB-Demo-Maschine mit Inspektor, unser KI-gestütztes visuelles Inspektionssystem, das speziell für industrielle Umgebungen entwickelt wurde. Die Einrichtung von Inspekto ist sehr einfach: In relativ kurzer Zeit und mit nur 20 guten Teilen ist es einsatzbereit — es sind keine Bildverarbeitungs- oder KI-Fachkenntnisse erforderlich. Inspekto erkennt Kratzer, Oberflächendefekte, Fremdkörper und fehlende Komponenten — dank seiner einzigartigen Antireflexionstechnologie auch an schwer zu prüfenden glänzenden Teilen.

Inspekto muss nicht konstruiert werden. Stattdessen kann es schnell eingerichtet und dann zur Inspektion von Teilen eingesetzt werden.
Felix Bär, Leiter der Autonomen Fabrik in China , Siemens
Zwei Mitarbeiter untersuchen eine CASNT-Industriemaschine, einer zeigt auf das Bedienfeld, während der andere ein Tablet hält.

Unterstützung von Automatisierungstechnikern

Ja, der Eigen Engineering Agent ermöglicht die Entwicklung von Produktionssystemen in Rekordgeschwindigkeit. Es ersetzt jedoch nicht die Automatisierungstechniker; sie bleiben voll verantwortlich für die Validierung und Optimierung und stellen sicher, dass jedes System die Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit erfüllt. Durch die Übernahme sich wiederholender und zeitaufwändiger Konstruktionsaufgaben ermöglicht der Agent den Spezialisten, sich auf das zu konzentrieren, was nicht automatisiert werden kann: Anpassung, Feinabstimmung und Debugging komplexer Produktionslinien.

Für CASMT ist die EMB-Demo-Maschine erst der Anfang. Es basiert auf den gleichen Plattformen, die in Kundenprojekten verwendet werden, und verwandelt agentengestütztes Engineering von einem Konzept in einen skalierbaren Ansatz für reale Produktionssysteme.

Wenn Sie ein Tool wie Eigen Engineering Agent haben, das Redundanzen und sich wiederholende Arbeiten reduzieren kann, können sich die Ingenieure auf das Wichtigste konzentrieren — das System so gut wie möglich zu machen.
Kevin Firouzian, Leiter der Abteilung Globale Strategie und Partnerschaften, CASHMT