NX X Manufacturing Essentials
當不需要 NC 編程功能時,可視化 3D 零件資料和 CAM 設置,包括刀具路徑和作業,一切都是由雲端提供支援。NX X Manufacturing Essentials 是理想的入口點,讓使用者能夠直接在 NX X 製造環境中視覺化並與 3D 零件模型和製造資訊進行互動。利用生產線規劃、計量、增量製造等的附加元件來擴展製造能力。
探索 NX X 製造的部署選項和系統需求,以及有關資料互通性、管理和儲存的詳細資訊。了解可用的產品、附加元件和購買選項。
無論您想要具備 Siemens 管理更新的彈性、可擴展的雲端解決方案,還是經過驗證的內部部署設定,都可以使用這兩種部署選項。
選擇最符合您營運需求的產品。
在本地安裝和執行 NX X 製造業,並在雲端中安全地管理授權。
在您自己的內部部署 IT 環境中本機託管 NX for Manufacturing。
我們對數據連接的承諾使您可以在 NX 環境中、客製化應用程式、西門子 Xcelerator 產品組合以及其他連線平台以多種方式使用您的 NX X 製造資料。
NX X 製造與西門子 Xcelerator 解決方案如團隊中心、Simcenter、Opcenter 和 Tecnomatix 無縫連接,在規劃、編程、模擬和執行中建立完整的數位線程。這種互通性可確保資料在工程與生產之間安全且有效率地流動,從而推動更快的協作和決策。
使用 NX 主模型技術,NX X 製造業在設計、模擬和製造中維護一致的單一資料來源。對模型的任何變更會在整個過程中自動更新,確保準確性、消除資料重複,並讓每個團隊保持最新版本的一致性。
隨時訪問舊數據。NX 可讓您在目前 NX 版本中使用先前的 NX 版本和 Unigraphics 版本的資料,從而返回第一個 Unigraphics 版本(大約 1984 年)。沒有翻譯。無需重新處理。
在 NX X 製造中無縫匯入和匯出設計資料,以跨系統共享資訊。透過點對點資料交換轉換多種 CAD 格式,包括 STEP、IGES、JT、DXF、DWG、OBJ、3D PDF、IFC、3MF 和 STL。支援的翻譯器包括卡蒂亞版 5、卡蒂亞 v4、克里奧、SOLIDWORKS、Revit、ACIS、納維斯維克斯、阿維瓦和發明器。
利用西門子移轉服務,將 2D 和 3D 批量資料的模擬、移轉、驗證和報告自動化。我們將管理整個程序從先前的 CAD 系統移動到 NX。
使用我們的開放產品方法來建置新應用程式、根據特定需求自訂應用程式,並支援互通性我們的承諾是透過開放資料模型和行業標準,在系統之間實現客戶產生的資料交換。
使用 NX 開放應用程式編程介面 (API),您可以透過 Visual Basic.NET、C#、C/C++、Python 和 Java 來自定義 NX,以滿足您的需求和流程。
以您需要的方式安全地管理設計和製造資料,並且在雲端中有效率地管理。使用您自己的資料儲存和管理解決方案,或利用我們的西門子產品在內部部署或雲端中。
使用您自己的系統或本機儲存裝置儲存和管理零件製造和設計資料。
將 NX X 製造與團隊中心或團隊中心 X (SaaS) 連接,以實現無縫協作。
NX X 製造業包括來自團隊中心的內建資料管理。
使用安全的雲端共用,與內部和外部利益相關者合作,加速回饋迴圈和協調,而不會複雜 IT。雲端管理存取可確保正確的資料隨時隨地觸及正確的人員。
利用團隊中心整合和 團隊中心分享 統一您的產品和製造資料,同時實現安全、靈活的協作:
使用 Teamcenter 分享與內部和外部利益相關者合作,加速回饋循環,而不會 IT 複雜性
在設計、規劃和製造工作流程中存取產品和製造資料
減少尋找資料所花費的時間並加速產品變更核准
透過 Teamcenter 在內部部署儲存資料,或使用 Teamcenter X 在雲端儲存資料,並與 NX X 製造完全整合
NX X 製造的每個座位,包括僅限 CAD/CAM 和 CAM 套件,均以標準、進階和高級方式提供,隨附 內建雲端資料管理,在 NX X 環境中安全地存儲設計和製造資料。如果您已經使用內部部署團隊中心、Teamcenter X 或本機儲存裝置,則可繼續使用,而不會中斷。
內建資料管理包括:
非 CAD 用戶也可以通過以下方式與 NX X 製造工程師合作 Teamcenter X Essentials確保跨設計和製造工作流程的無縫通訊。
NX X 軟體利用領先的雲端技術進行資料保護和資料安全,並通過第三方安全測試獨立驗證資料安全性和完整性。有關西門子如何保護您的數據的更多信息,請參閱 西門子信任中心。
開始您的 NX X 製造旅程,選擇兩種包裝選項之一:僅限 CAD/CAM 或 CAM。每個座位都通過雲端授權提供,您可以在其中選擇 Essentials、標準版、進階或高級版。
使用基於價值的代幣來擴展 NX X 製造座位的功能。選擇 25、50 個或 100 個令牌來存取加工、模擬、AI、檢測、添加和生產力模組。
探索高價值的附加元件,以設計、視覺化和規劃生產線和資源
透過兩個座位選項,包括 NX X 製造 CAD/CAM 和 NX X 製造 CAM,以雲端為基礎的命名使用者授權,存取全方位的 NX X 製造業。兩種包裝選項(僅限 CAD/CAM 和 CAM)分為四個層級提供:基本產品、標準、進階和高級。每個層級都能擴展了橢圓形零件編程、自由成型零件和複雜元件的功能,同時提供靈活性、安全性、可擴展性和內建資料管理。
您可以透過 NX X 製造價值型授權進一步擴充功能。
如需有關座位、附加元件或內部部署 NX 製造解決方案的詳細資訊,請參閱相關部分 或聯繫銷售人員。
使用以值為基礎的授權附加元件擴展功能。透過我們的價值型授權 (VBL) 模型提供的附加元件,提升您的 NX X 製造解決方案的力量。使用靈活的令牌系統(25,50 和 100 個令牌包),您只能訪問所需的功能,從而最大限度地降低成本並最大限度地提高靈活性。
從不斷成長的 20 個附加元件庫中進行選擇,以量身定制您的解決方案。功能包括零件模型準備、加工生產力、模擬、專業加工、後處理、AI 增強功能以及機器套件。
新的附加元件會定期添加到令牌池中,確保系統隨著不斷變化的需求進化。
使用 NX X 製造 VBL,可以在正確的時間應用正確的工具,從而提高效率,靈活性和成本效益。
使用 Line Designer X 和組裝線規劃器 X,將 NX X 製造擴展到製造組裝規劃、資源規劃和生產線設計。
這些解決方案作為 NX X 製造中的高價值附加元件提供,可提升整個數位生產環境的效率、可見性和靈活性。
NX X 製造可透過以值為基礎的授權 (VBL) 和高價值附加元件擴展,從而允許可擴充的存取進階製造、模擬和規劃功能。
有超過 20 個附加元件的選擇,NX X 製造可以量身定制以滿足特定項目需求。這些模組提供進階功能,包括零件模型準備、生產力工具、專業加工、模擬、後處理和機器套件。
不斷引入新的附加元件,擴展可用的功能。透過以價值為基礎的授權,可依需求存取這些模組,為您的製造作業增加彈性。
NX X 製造附加元件僅透過我們靈活的價值型授權模式提供,提供具有成本效益的方式來存取進階功能。這種方法使製造團隊可以靈活地存取各種工具,適合日常和偶爾使用。
使用基於代幣的系統,可以動態購買和分配共享代幣池。每個附加元件模塊都有一個指定的令牌值,該值在使用時會扣除,並根據模塊,當用戶明確關閉模塊或會話時,代幣將返回到池中。
您的公司可以購買固定數量的代幣。 它們充當浮動許可證,因此所有 CAM 程序員都可以共享相同的令牌池。NX X 基於價值的授權包含 50 個代幣。
每個附加模塊在使用時都會消耗定義數量的令牌。任何具名用戶都可以在 NX X Manufacturing 中查看模塊,只要令牌總使用量保持在您購買的金額範圍內。當任務完成或 NX X 製造關閉時,令牌將自動返回集區,創建無縫的入住和退房系統。
範例
一群 CAM 程序員正在使用 NX X 製造加工精密引擎組件。每個人都具有 NX X 加工標準的命名用戶許可證,以及存取 100 個令牌的共用集區。
共用代幣集區確保每個 CAM 程序員都可以根據需要訪問進階功能和 AI 支援的協助,從而增強靈活性、減少閒置軟體,並最大限度地提高 NX X 製造的價值。
NX X 以值為基礎的授權代幣集區會隨著每個新的 NX X 製造版本進行更新,提供立即存取最新的附加模組,一旦它們可用。NX X 製造遵循連續發行時間表,西門子直接提供自動更新和增強功能。每六個月的每月點數更新和主要版本,確保您始終可以通過 NX X 以值為基礎的授權存取最新模組和功能。
NX X 製造業僅適用於 Windows。進一步瞭解作業和硬體系統需求,以及有效執行解決方案的建議。
NX 2025 年 6 月支援下列作業系統:
工作站: NX 2025 年 6 月獲認證,可在許多台式 HP、戴爾、聯想、富士通、微星和西門子工作站上運行。
顯示卡: NX 2025 年 6 月還獲得許多 AMD FirePro/Radeon 專業版、NVIDIA Quadro 和英特爾高清顯卡的認證支持。只有在 OEM 設定的支援系統中使用並使用建議的驅動程式時,才支援這些圖形卡。沒有任何 eGPU 或外部圖形設備已獲得或計劃獲得認證。
請在安裝 NX 或維護套件後重新啟動您的系統。
NX 2025 年 6 月可以使用許多經過認證的雲端配置執行,包括微軟 Azure、微軟 VMD 和亞馬遜 AWS。
探索購買的地點和方式,以及如何設定您的 NX X 製造解決方案。
此外,您可以取得有關在哪裡以及如何購買 NX 製造價值型授權、高價值附加元件的詳細資訊。
您可以直接從產品頁面購買 NX X 製造產品,或聯繫我們的銷售團隊。下面列出了 NX X 製造解決方案,您可以在產品頁面上探索所有可用的選項。
NX X 製造解決方案,以及價值型授權和其他西門子數位製造軟體產品,均可直接在我們的網站上購買。
NX X 製造有兩種包裝選項可供選擇:CAD/CAM 或僅限 CAM。選擇 CAD/CAM 或僅限 CAM 之後,請直接從我們的網站從基本、標準、進階和高級解決方案中進行選擇,以及 50 包 NX X 價值型授權代幣
透過 NX X 製造,體驗與傳統 NX CAM 相同的強大功能,並提供 SaaS 解決方案的彈性、安全性和擴充性。高效能的雲端零件製造功能提供兩種包裝選項,包括僅 CAD/CAM 和 CAM,每個包裝都為特定加工和生產角色提供量身定制的功能。這些解決方案允許靈活擴展以符合業務需求,同時使用相同的共享資料檔案工作。
每個核心授權都包括存取 團隊中心分享 實現安全的雲端共同作業。這些層級還包括內置的數據管理以及整合所需的一切 團隊中心 用於連接的製造流程管理和可擴展的協同作業。
選擇以下方式開始購買 NX X 製造 最符合您生產需求的解決方案層級。
比較 NXX 製造設備 CAD/CAM VS. NX X 製造 CAM
當不需要 NC 編程功能時,可視化 3D 零件資料和 CAM 設置,包括刀具路徑和作業,一切都是由雲端提供支援。NX X Manufacturing Essentials 是理想的入口點,讓使用者能夠直接在 NX X 製造環境中視覺化並與 3D 零件模型和製造資訊進行互動。利用生產線規劃、計量、增量製造等的附加元件來擴展製造能力。
使用 NX X 製造標準自動化橢圓形零件編程,其中包括 2.5 軸銑削、製孔、車削和機上探測功能。採用雲端技術支援,可消除 IT 複雜性,同時以精確度和可靠度簡化例行加工作,非常適合工作廠和生產環境。
利用 NX X 製造先進技術來加強零件製造,該技術以標準層為基礎,為自由成型零件引入 3 軸銑削。它專為提供更大的靈活性而設計,利用雲端驅動的自動化和 AI 驅動的工具路徑策略來加速編程工作流程,並與西門子 Xcelerator 無縫整合。
使用 NX X 製造優質簡化複雜的零件編程,提供完整的多軸加工功能,包括 4 軸和 5 軸同時銑削。它專為高效能產業的複雜設計而打造,結合了 AI 驅動的自動化、數位雙重驗證和支援雲端的協同作業,以最大程度地提高效率並確保第一次正確生產。
透過價值型授權提供的附加元件來增強您的 NX X 製造解決方案
有超過 20 個附加元件的選擇,NX X 製造可以量身定制以滿足特定項目需求。這些模組提供進階功能,包括零件模型準備、生產力工具、專業加工、模擬、後處理和機器套件。
不斷引入新的附加元件,擴展可用的功能。透過以價值為基礎的授權,可依需求存取這些模組,為您的製造作業增加彈性。
NX X 製造附加元件僅透過我們靈活的價值型授權模式提供,提供具有成本效益的方式來存取進階功能。這種方法允許製造團隊根據需要使用各種工具,無論是日常操作還是偶爾使用。
使用基於代幣的系統,可以動態購買和分配共享代幣池。每個附加元件模塊都有一個指定的令牌值,該值在使用時會扣除,並根據模塊,當用戶明確關閉模塊或會話時,代幣將返回到池中。
設置 NX X 製造非常簡單而有效率。在西門子 Xcelerator 管理控制台中進行配置後,只需點擊幾下即可部署具有內置數據管理功能的解決方案。
接受授權合約後,您將收到一封電子郵件,以便在西門子 Xcelerator 管理控制台中設定用戶。您可以檢視產品詳細資訊、管理指派的使用者,以及追蹤儲存空間和授權使用情況。若要指派存取權,請輸入使用者的電子郵件和地區。NX X 製造授權是全球性的,因此使用者可以在任何位置工作。
管理員可以隨時重新指派具名使用者。
每個指派的使用者都會收到一封包含設定說明的電子登入您的西門子帳戶以下載西門子軟體中心 (SSC)。使用 SSC 來安裝、啟動和更新 NX X 製造。安裝後,從 SSC 啟動 NX X 製造,並開始編程、模擬或驗證零件。
您公司的代幣集區會自動連接到 NX X 製造。當 CAM 程序員開始使用啟用令牌功能(例如加工模擬或後處理器套件)時,令牌會自動出庫。關閉功能時,令牌返回共享池。
NX X 製造業與 Teamcenter X 或內部部署團隊中心無縫連接。安裝後,從 SSC 下載適用於 NX X 的團隊中心整合,以啟用受管理的工作流程。從桌面啟動「NX X 製造(受管理)」,以在連線的環境中工作。
NX X 製造業是本機安裝的,但是通過雲端管理。更新、組態和授權管理都會自動處理。每六個月的每月更新和主要版本確保訪問最新版本。
透過支援中心直接在 NX X 中探索教學課程和學習途徑,或在西門子 Xcelerator 學院進行深入培訓。您也可以前往 NX 製造社群或西門子支援中心尋求協助。
我們提供選擇性的服務,包括技術主題的指導和支持,您的配置優化,對舊有數據的數據移轉,西門子 Xcelerator Academy 學習會員等。