Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

噪音、振动和声振粗糙度 (NVH)

NVH(噪音、振动、粗糙度)会影响产品的舒适度和质量。西门子通过先进的仿真软件和测试设备来应对这一挑战,使工程师能够识别和解决不想要的声音和振动,从而提供更流畅、更精致的用户体验。

什么是噪音、振动和粗糙度?

NVH(噪音、振动和粗糙度)代表不受欢迎的感官体验,会降低产品的感知质量和用户舒适度。想象一下汽车中的拨浪鼓、设备的嗡嗡声或手持设备中的微妙振动——这些都是 NVH 的各个方面。工程师们积极努力缓解这些问题,采用物理测试和高级仿真的双重方法。通过严格的物理测试,他们可以查明原型中的噪音和振动来源。同时,复杂的仿真软件使他们能够在设计过程的早期预测和分析 NVH 特性,从而使他们能够优化材料、设计和组件,从而确保更安静、更流畅并最终获得更优质的用户体验。

nvh-hero-640x320

发现优势

NVH 挑战非常复杂:错综复杂的设计、主观的声音感知和紧张的预算。通过利用高级仿真和虚拟原型设计,进行创新以生产更安静的产品。尽早预测和解决 NVH 问题,优化设计,节省时间/成本,提高质量。

复杂性增加

现代车辆和机械非常复杂,有许多相互作用的零件和材料。确定NVH问题的根源具有挑战性,因为振动和声音可能会以不可预测的方式传播和结合。

感知的主观性

对一个人来说,看起来 “刺耳” 或引人注目的东西可能会被另一个人忽视。NVH 是主观的,因此工程师必须平衡技术数据和人类感知,这使得舒适度和质量难以量化和优化。

成本和时间限制

在开发后期修复 NVH 问题既昂贵又耗时。物理测试需要昂贵的原型,仿真需要资源和专业知识,而工程师则面临着紧张的预算和最后期限。

探索 NVH 的关键特性

Simcenter 通过提供整体的集成方法,将高级仿真与真实世界数据相结合,从而帮助您简化 NVH 工程,确保从概念到生产的最佳产品性能。

nvh-simulation-640x360

全面的 NVH 模拟

Simcenter 软件提供尖端的 NVH 仿真,以无与伦比的精度预测噪声、振动和粗糙度。集成多物理场模型,加快设计周期,设计出更安静、更流畅的产品。

一张名为 “系统 NVH 性能预测” 的图表,其中两行显示了随时间推移的性能指标。

全面的 NVH 测试

Simcenter 提供专门的解决方案,以提高您的 NVH 测试活动的效率。将可扩展的数据采集硬件与测试测量、处理和分析软件相结合,使 NVH 测试更具成本效益。

Simcenter 的优势

Simcenter 通过提供整体的集成方法,将高级仿真与真实世界数据相结合,从而帮助您简化 NVH 工程,确保从概念到生产的最佳产品性能。

统一和集成的产品组合

Simcenter 提供连接仿真学科和物理测试数据的统一产品组合,使 NVH 工程师能够在一个环境中工作、减少错误、节省时间并确保一致性。

数字双胞胎技术

Simcenter 将高保真仿真模型与真实世界的物理测试数据融为一体,使工程师能够在整个产品生命周期中完善预测、加快根本原因分析并优化传统方法之外的设计。

已连接到数字主线

Simens Xcelerator旗下的Simcenter与制造执行系统和PLM工具相连接,使NVH洞察能够从设计流向制造。这种数字线程在整个产品生命周期中保持了 NVH 的优化。

了解更多信息

观看

网络研讨会 | 车辆 NVH 和声学简介

网络研讨会 | 电动汽车/混合动力汽车 NVH 工程在线大师班-车身与传动系统集成

客户故事 | 本田 HALO:使用气动声学测试开发更安静的车辆

收听

播客 | 测试电动汽车的性能

阅读

博客 | 介绍 NVH 的人工智能:如何收集数据来训练模型?

电子书 | 解决开发过程中复杂的 NVH 挑战

博客 | 加速 EV 齿轮系 NVH 仿真:快 5 倍