Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一位工程师驾驶着装有 SCADAS 硬件的汽车以获取数据。
Simcenter

道路载荷数据采集

加快高质量道路负荷数据的交付。

测量车辆响应的理想方法

道路负荷数据采集 (RLDA) 是测量预期市场公共道路或试验场上通过复制特定的驾驶曲线来测量车辆精确响应的绝佳方法。因此,这是成功进行车辆耐久性工程的关键起点。

如今,耐久性测试团队承受着巨大的压力,需要尽快为尽可能多的车辆提供高质量的数据。使用复杂而耗时的传统系统有时会给生活带来一些压力。这就是为什么越来越多的团队转向最先进的方法,例如我们的RLDA解决方案。它不仅使您能够在极端测试条件下采集可靠的数据,而且还包括嵌入式通用信号调理功能,可轻松设置各种测试类型。它结构紧凑,易于安装,可与各种模拟和数字传感器接口,并提供灵活的通道数。

该解决方案对技术人员友好,首次即可提供准确的测量结果,无缝指导新手和有经验的用户完成整个耐久性采集过程。

Simcenter Testlab Neo 用于耐久性测试

详细了解 Simcenter Testlab Neo 中的耐久性测试功能。

Test 工程师对车辆进行仪表以收集道路载荷数据。

将测试效率提高多达 50%

通过提高流程中每个步骤的效率,将现场数据采集提升到一个新的水平。

案例分析

Roush

Roush 通过 Simcenter 解决方案开辟了新的端到端测试可能性。

Global auto engineering company uses Siemens solutions for efficient durability testing
Case Study

Global auto engineering company uses Siemens solutions for efficient durability testing

公司:Roush

行业:汽车及交通运输行业

位置:Detroit, Michigan, United States

西门子软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

了解道路载荷数据采集产品