跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Simcenter 材料数据中心?

Simcenter Material Data Center 是一个由人工智能驱动的综合平台,它统一了整个产品生命周期中的多学科材料数据,使工程师能够访问经过验证的、仿真就绪且具有完全可追溯性的属性。

集成的人工智能驱动工具弥合了材料数据中的空白,通过无缝的 CAx 集成和企业级协作来简化材料选择、降低测试成本并提高设计准确性。

展示材料数据中心概念的动态数字图形,以相互连接的发光图形和线条为特色,象征着数据流和材料特性。

解锁企业范围内的材料情报

通过基于角色的访问和可审计的版本控制,将专有材料和供应商材料数据整合到安全、可扩展的平台中,为每个团队提供单一事实来源,从而做出更快、更自信的决策。

访问仿真就绪材料卡

自动为 Siemens 和所有主要 CAE 平台生成支持 CAX 的求解器卡,无需手动输入和单位转换,从而使工程师能够加快从概念到验证的仿真设置和分析。

整合人工智能驱动的材料创新

利用人工智能和机器学习生成高保真材料模型,解锁数据驱动的见解,预测缺失的特性并发现材料替代品。削减物理测试成本并加快设计周期。

特色功能

业界最全面的材料库

利用来自 400 多家全球生产商和知名的行业标准数据库的 90,000 多个精选数据集,涵盖金属、聚合物、复合材料和先进材料。凭借结构、疲劳、热、光学、电磁和制造等多域特性,工程师将高保真仿真所需的一切都集中在一个地方,从而消除了对不同来源的耗时搜索。

simcenter 材料数据中心行业最全面的材料库促销活动 640x480

人工智能驱动的材料搜索和比较

从首次搜索到最终选择,直观的搜索、筛选和比较功能使您在环境合规性、绩效和供应商具体信息方面毫不费力地找到合适的材料。以表格格式或极坐标图可视化折衷方案,利用我们的生成式 AI Co-pilot 的强大功能提供对话式、情境感知型指导,从而为更智能、数据驱动的材料选择提供支持。

simcenter 材料数据中心人工智能驱动的材料搜索和比较促销活动 640x480

可扩展、安全和可配置的平台

该平台作为 SaaS 或本地实例部署,可通过严格的基于角色的访问控制和强大的修订管理来适应您的环境,从而确保完整的数据可追溯性。具有灵活数据结构的低代码、无代码平台可无缝管理实验、统计和解算就绪数据集,让全球团队随时随地团结在一个可信的物质真相上。

simcenter 材料数据中心可扩展、安全且可配置的平台促销活动 640x480

与现有 CAE 生态系统无缝集成

通过集成插件直接在 Simcenter Hypermesh、Simlab、Inspire、Inspire、Inspire Mold、Inspire Extrude、Feko 和 Material Modeler 中访问来自 Simcenter 材质数据中心的材料数据。这种无缝集成可自动列出适合应用的材料,使工程师能够直接下载 CAE 就绪材料卡,从而最大限度地提高现有仿真环境中的生产力。

simcenter 材料数据中心与现有 cae 生态系统促销活动无缝集成 640x480

简化企业连接和数据治理

通过强大的 API 将 Simcenter Material Data Center 与 SAP、PLM 和 ERP 系统无缝集成,在整个企业中建立强大的数字主线。支持跨平台自动化、受管控的数据交换,以消除孤岛,保持数据一致性并强制遵守法规和标准。在整个产品生命周期中轻松实现可信材料信息流。

这张照片显示了两个人,一个男人和一个女人,并排站着,看着一个带有数据可视化效果的发光的透明大屏幕。

了解其他人如何使用 Simcenter Material Data Center

旨在代表 Avient 的抽象图形。

Avient | 集中材料设计,易于访问

Avient 用 Simcenter Material Data Center 取代了效率低下的、基于文件的材料数据管理,从而创建了单一事实来源。集中式云托管平台使所有部门都能即时访问准确的、受修订控制的材料数据,从而提高了一致性,简化了报告并实现了无缝的客户协作。

Select...

汽车和运输领域的 Simcenter 材料数据中心

汽车工程师依靠 Simcenter Material Data Center 来访问经过验证的、可进行仿真的材料数据,以进行结构、耐撞性、耐久性、吱吱声和嘎嘎声、热分析和制造分析。它推动实现轻量化和可持续发展目标,保持限用物质的合规性,并在车辆计划中实现性能、安全和成本目标。

两扇车门在建中

常见问题解答

使用 NX 为机电设计的每个阶段提供统一的解决方案。电气设计师、机械设计师和控制系统设计师之间进行实时信息共享,才能保证在预算范围内按时交付高质量创新产品。