跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
代理企业 AI

Intelligence Center X

使用一个统一的代理系统预测中断、削减保修成本并加快更明智的工程变革。

将 IT、OT 和工程数据转化为行动系统。将人工智能融入您的机构知识,在问题到达您的产品、利润率或工厂车间之前将其发现。

AI 可在数据所在地满足您的数据

问题是: 供应链中断。保修期高峰。错过了工程变革。大多数企业花了数十年的时间来存储数据来应对这些挑战,但他们未能连接这些数据并使其切实可行。这使得人工智能模型对整个业务范围视而不见,无法将原始信息转化为现代领导者所需要的果断的代理行动。

解决方案: Intelligence Center X 通过统一的知识图谱连接您的现有系统,让 AI 代理能够对您的工程、运营和业务形成深入、共同的理解,而无需再出现一个数据孤岛。它不仅限于简单的洞察,还协调人员和代理之间的工作流程,确保数据驱动的精度直接转化为果断的行动和可衡量的业务影响。

工业人工智能

会说行业语言的人工智能

通用 AI 不了解 BOM、批次系谱、配置有效性或质量谱系。

Intelligence Center X 以 Teamcenter 和 Opcenter 背后的同一个团队构建的本体论为基础。它们是领域专家的作品,他们从内部了解您的系统,并在运行系统的行业中得到证实。

工业

为每个行业打造的单一平台

两架灰色飞机,一架浅色,一架深色飞机,两架蓝绿色图案;一架飞机位于蓝绿色形状内。

航空航天和国防

借助跨工程、供应链和运营的互联情报,更快地推进复杂项目。

常见用例包括:

  • 工程变更影响和项目风险
  • 供应链风险和智能替代
  • 预测性维持和任务准备
制造工厂内工业机器人正在加工半导体的俯视图

半导体和电子

通过将复杂的晶圆厂数据转化为可操作的情报,提高产量和正常运行时间。

常见用例包括:

  • 晶圆厂范围内的工艺和产量优化
  • 设备可靠性和预测性维护
  • 跨域根本原因和可追溯性
一个人站在一辆汽车前,可能处于汽车工业场景中。

汽车

利用工程、制造和供应链中的情报加速创新和生产。

常见用例包括:

  • 跨工厂质量和根本原因分析
  • 供应商风险和零件可追溯性
  • 工程变更和影响分析
生命科学视觉 2026

生命科学

加快生产和质量决策,同时保持可追溯性和合规性。

常见用例包括:

  • 质量调查和根本原因分析
  • 批次和质量家谱追踪
  • 供应链风险和监管合规性
解决方案

将情境、情报、行动和信任联系起来

当业务知名度低、洞察力停滞、代理缺乏监督以及无法进行决策追踪时,人工智能就会停滞不前。Intelligence Center X 通过将知识、情报和行动整合到一个操作系统中,在人工监督下并从头开始管理,从而弥合了这些差距。

graph-studio-petrol-icon-icx-page-640x360

Context

使用开箱即用的工业本体构建实时企业知识图谱,在整个生命周期中提供决策就绪见解。借助 Graph Studio,代理和团队可以在几秒钟内回答跨域问题。

ai-studio-petrol-icon-icx-page-640x360

情报

根据您的运营环境构建、部署和管理自定义 ML 模型。借助 AI Studio,获得具有预测性、规范性和可解释性的情报。

代理汽油图标 icx-page-640x360

动作

我们的 Mendix 开发环境允许您的团队构建代理和情报应用程序,并将其协调为行动。从第一天起就依赖内置治理,而不是为以后进行改造。

Governance:信任

每个代理操作、模型推断和工作流程决策都可以追溯到源数据和批准该数据的人员。

护栏盾牌图标 icx-page-640x360

护栏

限制代理和人员可以访问、决定和执行的内容。

完全可追溯性-clock-icon-icx-page-640x360

完全可追溯性

将所有操作、推断和决策追溯到源数据和业务规则。

安全锁图标 icx-page-640x360

Security

保护数据、身份和系统。

治理内置复选标记图标 icx-page-640x360

内置Governance

从第一天起,就依赖平台中嵌入的政策、监督和合规控制措施。

客户案例

巴西领先的平板玻璃制造商

Vivix Vidros Planos 将人工智能和人融为一体。

85% 缩短生产问题解决时间

6,000 在一年内收回了几小时的体力劳动

<1 客户投诉解决时间(低于 5 天)

4x 缩短了质量相关调查的解决时间

有了这个系统,我们已经为代理的未来做好了准备,使我们的员工和人工智能能够以更加互联和高效的方式协同工作。“
Aristóteles Terceiro Neto, 工业转型经理, Vivix 视频套餐
客户案例

全球制药公司

全球制药领导者看到了其整个业务。

从几天到几秒

生产中 150 亿个数据点的跨域查询时间从几小时(有时是几天)缩短到几秒。

完整的端到端数据视图

有史以来第一个制造、质量和供应链数据的端到端视图。

决策变得更容易

实时批量重新规划决策——以前是不可能的。

更好的合规管理

显著减轻监管合规负担。

我们从未对我们的价值链有过端到端的看法。我们第一次可以在制造、质量和供应链中提出任何问题,并在几秒钟内得到答案。“
数据科学副总监
客户案例

数字技术和 IT 服务分销商

非洲技术领导者打造人工智能就绪的未来。

95% 通过自动化工作流程减少手动工作

63% 缩短加入新供应商的时间

致力于 自动定价采集的准确性

成本组成部分的可审计性和可追溯性以前是不可能的。”
首席云、数字和营销官