Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

PowerPro Automatic Power Optimization

复杂的功能和高性能是RTL设计人员面临的主要挑战,如果不注意的话,功率可能会在最后一刻出人意料。由于录音时间表紧张,自动功耗优化解决方案可以为设计团队挽救生命。

关键功能

自动功率优化

  • 全自动、按键式低功耗 RTL 生成
  • 能够为 PowerPro 生成的启用逻辑配置自动 RTL 生成样式
  • 用户的原始 RTL、缩进和间距保持不变
  • ECO 流程使受影响的时钟门或存储器门失效

PowerPro 的自动优化是当今市场上唯一一款功能强大、经过生产验证的自动低功耗 RTL 优化解决方案。基于深度序列分析引擎,它可以找到最有效的时钟门控和存储器门控,从而显著优化功耗,然后自动写出经过功耗优化的RTL。它还生成一个脚本来设置顺序逻辑等效性检查解决方案 Slec-Pro,并自动运行形式验证,将用户的原始 RTL 与 PowerPro 自动生成的低功耗 RTL 进行比较,从而显著减少低功耗更改的验证工作量,并使 RTL 设计团队的生产力提高了多倍。

An infographic showing the power reduction of FL PowerPro system in 2021.

RTL 功耗优化是我们针对 PC 显卡、视觉计算和应用处理器的高性能、低功耗设计方法中的关键步骤。
丹·史密斯, 硬件工程总监, NVIDIA 公司

PowerPro 按需培训

学习如何使用 PowerPro 进行 RTL 和门级的功耗分析/估计,以及如何在 RTL 开发期间优化功耗以实现尽可能低的设计功耗。

PowerPro 支持

访问详细的文档、版本、资源等。

加入 IC 设计社区

加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。