Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
CAD 奖项

Designcenter 奖项和感言

屡获殊荣的 Designcenter 解决方案可帮助工程师提高效率和生产力,降低成本并更快地将新产品推向市场。

西门子的 Designcenter 大奖

Siemens Digital Industries Software自豪地分享了我们对计算机辅助设计软件Designcenter的同行投票奖项和认可清单。

G2 授予 Designcenter “最佳 CAD 软件”

G2 将 Designcenter 评为最佳 CAD 软件 在机械设计CAD奖项下, 以及许多其他二国集团领导徽章。Designcenter连续多个季度获得CAD、MCAD和3D打印类别的 #1 G2 大奖,该奖项旨在表彰全球整体客户、小型企业、中端市场和企业受众。

仅在 2024 年秋季和 2025 年春季, Designcenter 获得了 51 个奖项 以及在 CAD、MCAD 和 3D 打印领域分别获得 52 个奖项。

G2 奖励以同行为基础 奖项由软件用户决定。G2 用户评论还将 Designcenter 列为用户满意度最高的评级。

一张有两个 G2 奖励徽章的图片,2025 年春季

Designcenter 荣获 TrustRadius 颁发的三项同行奖项

来自 TrustRadius 2023 奖项的三枚徽章

在 2023 年的奖项中,Designcenter 获得了 TrustRadius 颁发的三个奖项:

  • 最佳功能集
  • 最佳关系 [在计算机辅助设计 (CAD) 中]
  • 性价比最高

2023 年度可持续产品

Designcenter Sustaility 影响分析 赢了 2023 年度可持续产品 奖项在 2023 年 Sustainab 来自商业智能小组!

Siemens Digital Industries Software鼓励可持续的产品设计,Designcenter软件使您能够设计出最全面的数字双胞胎。Designcenter 可持续发展影响分析通过在端到端流程的早期整合可持续发展数据,将环境影响评估置于产品设计过程的核心。

在模糊背景下,木制底座上有绿叶图案的奖杯

西门子的 Designcenter 荣获 SaaS 大奖

“SaaS 奖得主 2022”图片(背景为橙色云剪贴画)

西门子的 Designcenter 被宣布为获胜者 适用于工程管理、PLM 或 CAD 的最佳 SaaS 产品 2022年,在国际 SaaS 大奖 程序。

首席评委安娜贝尔·惠特尔在谈到西门子的DesignCenter时说:“西门子在2022年SaaS大奖中脱颖而出,是因为 Siemens... 系统提供无缝的互操作性 在本地桌面 CAD 软件和云原生 CAD 软件之间,从而减少了工程工作空间中的摩擦。对于 Siemens 来说,这是当之无愧的胜利。”

Designcenter:Aiconics Awards AI 创新者决赛入围者

这个 Designcenter 中的自适应用户界面技术 (命令预测插件)是一个 机器学习 (ML) 和支持人工智能的用户界面 (UI),可以根据学习的命令使用模式预测命令并向用户提供命令。它通过考虑知识、风格和偏好的差异来提供设计环境的个性化设置。

”我们很荣幸被选为人工智能领域的创新者。知道我们的重点是行业软件,不一定是人工智能,这向我们保证,我们在成为市场领域的领导者方面表现出色。”- 保罗·布朗,Designcenter 产品工程高级营销总监

奖杯和

Unlimited Tomorrow

“由Designcenter驱动的插槽开发过程确实在整个公司引起了连锁反应。我们正在扩展软件进一步自动化和增强我们运营的方式。”

Easton Lachappelle

阿尔法托利车队

“如果你使用相同的套件来计算从 CAD 零件到生产线的所有内容,那么你最终会得到一个能够在赛道上提供性能的高质量部件。”

Raffaele Boschetti

Bye Aerospace

“我们之所以使用Designcenter代替另一个 CAD 系统,是因为它可以更顺畅地从设计过渡到分析,这使我们有更多时间对设计进行更多迭代。”

帕里贾特·马利克

西门子的 Designcenter 和 FORAN 荣获海军部门大奖

以群山为背景的海上海军舰艇

西班牙海军和海洋工程师与建筑师协会奖项评审团将西门子数字工业公司(Siemens Digital Industries)评为 “2021年与海军部门有关活动的最佳公司”。

该奖项旨在表彰Designcenter软件和FORAN的发展和推动力,为全球海军部门带来改变。该委员会直接强调了西门子计划CESENA(位于加利西亚的海军部门卓越中心)所做的努力,以表彰其对海洋行业创新和数字化转型的杰出承诺。

Designcenter 荣获 MSE 爱迪生银奖得主

与 HP 和 Siemens 合作实现增材制造工业化 使用 Designcenter 和 CFD 驱动的优化设计了革命性的冷却管道,速度比传统工艺快 75%。通过新的战略联盟,这将使制造商能够比以往任何时候都更快、更具成本效益、更可持续地将3D打印零件推向市场。这导致 材料科学与工程类银奖 爱迪生奖。

银色数字徽章,灯泡徽标上带有 E。

客户如何从 Designcenter 中受益:

Designcenter 功能

“Siemens Designcenter 提供一个完全集成的套件,在单一平台内包含 CAD、CAE 和 CAM 功能。这种集成允许设计、分析和制造过程之间的无缝过渡...”

“Designcenter 将所有功能都集中在一个单一的环境中”

“满足各种CAD工作需求的强大工具,利用单一环境和参数化同步工具,帮助创建和更改设计比任何其他软件都更快。”

“适用于 3D 打印原型设计的出色产品”

“[Designcenter] 具有用于创建模型的绝佳界面,并提供各种功能,可轻松满足我们的工作需求。我还喜欢他们的 CAD 功能,而且我们节省了时间。”

客户反馈和支持

“西门子在 [Designcenter] 的研发上投入了大量精力,并根据客户反馈以及服务合作伙伴可以提出的IR和ER不断更新软件,这些反馈和ER可以由服务合作伙伴提出,以获得快速支持...”

“无缝首选 CAD 软件包”

“我广泛使用Designcenter进行制动总成重新设计和模拟。我 [可以] 轻松设计每个组件,并且已经习惯了整个 UI。它非常流畅且易于适应。能够进行仿真是一个加分项。”

“优于其他 2D、3D 设计工具”

“Designcenter 最棒的地方在于,你不需要两种不同的工具来创建二维和三维图纸。”

在 DesignCenter 中处理大型组件

“Designcenter 的长期用户。我一直在处理大型装配体和 Designcenter,我从来不用担心它能否处理它们。”