Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
CAD 在工业中的应用

船舶设计和开发

我们与特定行业的公司密切合作,生产特定行业的设计工具。结合最佳实践,我们帮助您找到改善产品性能和设计的新方法。

点播式线上研讨会

利用数字双胞胎实现船舶产品可视化

了解西门子 DesignCenter 中的可视化、虚拟现实 (VR) 和渲染工具,这些工具可以将渲染时间缩短多达 90%。

蓝色海洋上配有浅色木地板的黑色游艇的高清 NX 渲染图。

船舶设计流程

使用下一代船舶设计软件设计未来的船只。Designcenter 为船舶概念、详细设计和制造输出信息建模提供了一个集中的环境。

您可以灵活地在多个视图中组织船舶数据,从而加快设计项目的速度,并使设计师能够快速搜索、检索端到端船舶设计流程并进行协作。

在下一代数字企业环境中,造船商需要能够有效处理海量数据的设计和管理系统,同时支持对整类船舶进行高效设计。涉及钢结构和装备设计的集成设计环境以及紧密集成的分析工具集所带来的好处,可以加快设计分析迭代,从而更快地交付更好的船舶设计。

船舶基本结构设计

根据概念设计阶段的输入,快速对船舶的初步宏观视图进行建模。结构系统的概念支持早期设计阶段的分析以及创建船级社批准所需的报告和图纸。基本设计模型由板材和型材系统表示,这些系统通过接缝进一步分割成更小的子系统。快速定义甲板以及纵向和横向隔板作为板块系统的一部分。支柱、加劲肋和边缘钢筋可以定义为型材系统的一部分。可以将标准零件、支架和切口添加到基本设计模型中。复制和镜像基本设计对象,以快速对这些结构系统进行建模。

基本的设计结构模型是拓扑和轻量化的。设计变更会自动快速传播到这些拓扑连接的结构及其类图中。

显示船体框架和甲板布局的船舶结构设计蓝图

船舶设计 3D 模型方法

使用我们的船舶总体布局 (GA),这是一种基于三维模型的方法,在概念设计阶段快速准确地创建新船的提案。它创建了船舶总体布置的三维模型和相应的二维图纸。

根据可配置的产品结构,以及概念网格模型的定义和基于套牌的分解,初始化总体布置设计流程。个人设计师可以使用标准设备、零件和住宿相关物品将每个甲板细化为房间空间。计算每个空间的净体积、总体积和表面积。可以关联快速地创建主要的GA图纸、储罐平面图和门/窗平面图以及表格信息。作为 GA 设计的一部分创建的 3D 数据可以推动基本的钢结构设计,并生成高分辨率图像和演练等营销材料。

货船船体外壳的 3D NX CAD 模型。

船舶结构详细设计

根据概念设计阶段的输出直接对船舶结构的详细表示进行建模,或者将结构系统从基本设计模型过渡出来,然后添加必要的二级结构细节。参数化细节特征定义允许快速放置和修改支架、标准零件、开口、型材切口、夹子和环、倒角、端切、切角、切角、边缘切割和凸缘板。创建结构支柱并将保温材料应用于钢表面。规则驱动的命令生成焊缝,自动确定需要焊缝的位置并定义焊缝的细节。

拓扑连接的详细设计模型可确保设计变更的快速传播,并且可以有效地复制和镜像现有的结构设计,从而提高设计人员的工作效率。详细设计生成的数据可以创建制造和生产计划输出。

一个没有甲板的 3D NX CAD 模型,其内部钢支撑结构以绿色显示。
点播式线上研讨会

通过数字孪生提高船舶设计效率

学习如何在单一协作环境中使用全面的数字化双胞胎,整合互不关联和孤立的造船机械、电气和软件团队。

傍晚时分停泊了多艘集装箱船的港口的航拍图。
案例分析

Sunseeker

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Customer Success Story

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

公司:Sunseeker International

行业:船舶行业

位置:Poole, United Kingdom