跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
大写字母 X 的图标,背景为面板设计工具。

交互式演示

体验我们的智能工具如何帮助您快速高效地创建电路。

基本计划包括什么

必备品是起始级别 Capital X Panel Designer,专为需要现代而强大的电气设计工具而不需要企业软件复杂性的工程师而打造。它提供了一个 完全云原生的电气 CAD 解决方案 这使您可以直接通过浏览器在任何设备上设计、编辑和管理电气原理图项目。有了必备单品,您可以:

  • 通过任何浏览器随时随地访问图纸
  • 与工程师实时合作绘制同一张图纸
  • 使用强大的自动化工具创建、绘制和管理电气原理图和符号
  • 生成面板布局并高效组织组件
  • 即时生成 BOM(物料清单)和其他报告

凭借其完全云原生架构,工程师无需安装或维护桌面软件,也无需手动传输和保存项目文件即可绘制、审查和导出设计。

Capital X Panel Designer Essentials 也是 仅提供月度订阅和年度订阅的套餐,使工程师和中小型企业可以灵活地选择适合其要求和项目周期的承诺。

通过以下方式探索 Capital X Panel Designer 30 天免费试用。

一个人在办公桌前的笔记本电脑上绘制电气原理图。
在现代办公环境中,由四位专业人员组成的多元化团队围绕笔记本电脑进行协作。

Essentials 适用于谁

基本计划专为有需要的工程师和团队而设计 专业的电气设计能力,以及传统电气CAD软件的高成本和陡峭的学习曲线。 它通常由以下人员使用:

  • 电气工程师和面板设计师创建原理图
  • 从事电气项目的独立工程师和顾问
  • 设计控制面板的自动化工程师和系统集成商
  • 管理电气设计工作的中小型工程企业 (SMB)
  • 需要在电气 CAD 工作流程中进行实时协作的团队
  • 工程师从传统桌面 CAD 过渡到云原生电气设计工作流程

对于定期创建和管理电气原理图的工程师,Essentials 提供了高效设计、协作和生成文档所需的核心工具。

什么时候应该选择 Essentials

在以下情况下非常合适:

  • 您的项目需要快速准确的电气原理图和电路设计
  • 在处理相同的图纸时,您的团队需要实时协作
  • 您想在电气设计过程中节省时间并降低项目成本
  • 你需要能够减少手动起草和重复工作的自动化工具
  • 快速生成 BOM 和电气报告对您的工作流程至关重要
  • 您的工程师需要通过基于浏览器的平台轻松访问项目
  • 您想要一款无需大量培训即可轻松使用的电气 CAD 工具
  • 您更喜欢灵活的按月或按年订阅,以满足您的项目需求
  • 你想避免软件维护、安装和更新管理
一位女士坐在户外长椅上,同时在户外的笔记本电脑上工作。
Capital X Panel Designer 的徽标显示在白色背景上。

不确定 Essentials 是否合适?

从我们的 30 天免费试用开始。探索完整的电气设计工作流程。

Essentials 中的核心电气设计功能

体验下一代电气原理图 CAD 软件,它彻底改变了效率、协作和成本控制。借助实时版本控制、自动文件同步和安全访问,您的团队可以不受限制地进行设计——没有硬件,没有 IT 问题。

西门子 Xcelerator Xcelerator X 形状。

探索我们的资源库

我们的教程和演示使您可以更轻松地入门和浏览设计过程。

完全、真正的云原生解决方案的优势

与传统 CAD 软件不同,Capital X Panel Designer 不仅支持云端,而且完全是云原生的。这意味着:

第 1 集 无需其他软件

完全在浏览器中运行。在任何设备上访问和编辑您的原理图。

第 2 集 无缝团队协作

实时协作,随时随地接收即时更新。

第 3 集 按架构划分具有成本效益

没有硬件,没有安装,也没有持续的维护。

带有黑色背景和白色文本的面板设计器界面,显示各种设计选项和设置。

关键要点

  • Capital X Panel Designer 是为数不多的其中之一 真正的云原生电气 CAD 工具,允许工程师完全通过浏览器绘制和管理电路。
  • 市场上的大多数电气CAD软件仅提供部分云功能——它们依赖云存储,但仍需要本地安装才能完成全部设计工作。
  • 实时协作和云访问为工程团队提供帮助 节省时间,降低运营成本,并消除手动文件传输。
Capital X Panel Designer 的徽标显示在白色背景上。

探索 Capital X Panel Designer 产品详情

关键功能、优势和高级工具可帮助您更快地工作、更好地协作和高效设计。

升级到标准版

需要本地解决方案吗?

对于离线或远程调试环境,Capital X Panel Designer的标准计划在其云原生功能的基础上提供本地安装。一次订阅即可获得在线和离线访问权限。

使用笔记本电脑的人,屏幕上可见 Capital X 软件界面

包括什么?

  • 访问 Capital Panel Designer(本地)
  • 访问完全云原生的 Capital X Panel Designer
  • 完全访问所有电气、气动、液压和 P&ID 回路和符号
  • 访问集成的CADENAS云零件库——数百万个制造商组件的门户
  • 离线和在线版本之间完全兼容,便于文件传输
  • 优先支持

探索有关标准计划的更多信息

常见问题解答

了解有关 Capital X Panel Designer 的更多信息

桌上的笔记本电脑,屏幕上绘有电气原理图。

特点和优点

探索使我们与众不同的关键功能和生产力提升工具。浏览符号库并免费下载符号。

一位在笔记本电脑上工作的女性在屏幕上显示了绘制的电气原理图。

顾客评论

阅读我们用户的反馈。在这些经过验证的评论中,看看电气工程师对Capital X Panel Designer的看法。

三名同事在现代化办公室里围着笔记本电脑交谈。

帮助和支持

在支持中心提交支持案例并访问更多信息内容(仅限许可用户),或者通过 Capital X Panel Designer 社区页面上的用户社区讨论找到解决方案。

开始使用

完全云原生电气 CAD,可实现快速、易于访问的示意图设计。通过任何浏览器即时访问 Capital X Panel Designer,无需下载或安装。