跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

机电协同设计的新标准

专为需要在西门子生态系统中实现电气和机械 CAD 工作流程之间无缝协作的团队而设计,包括 Designcenter Solid Edge、Designcenter X 和 Teamcenter。


弥合 MCAD-ECAD 鸿沟

高级层消除了阻碍现代面板设计的孤岛。通过支持将原理图数据从 Capital X Panel Designer 轻松传输到 Designcenter Solid Edge 或 Designcenter X,它可以创建无缝的数据流,最大限度地减少错误并加快上市时间。这支持:

显示机械 CAD 和电气 CAD 设计的笔记本电脑和台式机显示器。

第 1 集 更一致的工程数据集

第 2 集 减少了交叉检查的工作量

第 3 集 加快学科间的协调速度

特色功能

一位工程师在办公室的台式计算机屏幕上查看电气原理图。

机电协同设计?

机电协同设计是指在面板或产品开发期间电气和机械工程学科之间的协作。结构化设计信息可以在 ECAD 和 MCAD 工具之间传输,以保持原理图、BOM 和机械装配之间的一致性,而不必在 MCAD 环境中手动重新创建或解释电气数据。

该工作流程支持 Siemens ecosystem 内部的协调工程流程。

完成工作流程。多合一的生态系统。

除了电气原理图外,高级层还消除了电气和机械工作流程之间的隔墙。这种统一的方法弥合了学科之间的差距,提供了一个协作环境,可通过以下方式最大限度地提高生产力和企业范围的可见性:

  • 原生 Siemens 生态系统集成
  • ECAD 到 MCAD 的结构化数据传输
  • 与 Teamcenter 进行支持 PLM 的协作
双显示器工程工作站在左侧屏幕上显示 3D CAD 电机组件,在右侧屏幕上显示电气原理图。
一位计算业务成本以及绿色技术和财务增长的精彩画面的专业人士。

手动数据传输的成本

在标准工作流程中,电气 CAD (ECAD) 和机械 CAD (MCAD) 工程团队之间的隔离墙会导致巨大的隐性成本。当通过电子表格或手动重新输入传输数据时,潜在风险如下:

⚠️ 版本不匹配 -机械团队根据过时的 BOM 建造面板

⚠️ 数据孤岛 -电气变化未反映在 PLM 中,导致采购错误

⚠️ 手动交叉检查 -工程师花费数小时验证与 3D 模型相匹配的 2D 组件标签

传统 ECAD MCAD 工作流程与高级层的对比

以下简要介绍了 ECAD 和 MCAD 工作传统上涉及的内容、存在实际局限性和摩擦的工作流程,以及高级层的机电协同设计能力如何解决这个问题。

传统工作流程

⚠️ 手动传输电子表格

⚠️ 在 MCAD 中重建数据

⚠️ Limited 合作知名度有限

⚠️ 版本不匹配的风险更高

高级等级

✅ 结构化 ECAD 到 MCAD 的导出

✅ 重用结构化逻辑示意图数据

✅ PLM 就绪的工程工作流程

✅ 提高了工程一致性

一台笔记本电脑,显示办公室办公桌上的电气原理图。

高级层如何支持集成机电

高级层将面板设计推向了结构化数据交换的范畴。将原理图和物料清单数据导出到西门子工具可减少手动重新解释,并支持 ECAD-MCAD 工作流程。这使面板设计能够通过统一的数据管理与您的整个工程套件通信。

谁受益?

机电协同设计一览

除了电气原理图外,这种方法还消除了电气和机械工作流程之间的隔墙。这种统一的方法弥合了学科之间的差距,提供了一个协作环境,最大限度地提高了生产力和企业范围的可见性。

现场工程师使用笔记本电脑和检查剪贴板进行现场协作。
  • 机电协同设计方法: 结构化的 ECAD—MCAD 协作工作流程
  • 主要工作流程: 西门子 Xcelerator 生态系统中基于出口的 ECAD(Capital X Panel Designer)到 MCAD 的数据传输
  • 支持的环境: 设计中心 SOLID EDGE、Designcenter X、Teamcenter
  • 工程重点: 保持电气原理图、面板 BOM 和机械组件之间的一致性
  • 最适合: 工程师管理 ECAD-MCAD 面板设计工作流程和机电协作

常见问题解答

了解有关 Capital X Panel Designer 的更多信息

提供免费试用

高级层统一了电气和机械 CAD 工作流程,改善了协作并消除了孤岛。体验完整的高级层级工作流程,在云端或本地免费使用 30 天。

云试用 | 本地试用

浏览产品详情

探索可简化协作、加快工作流程并帮助您快速高效地创建电路的关键功能和智能设计工具。

了解更多 | 试试演示

特点和优点

探索使我们与众不同的关键功能和生产力提升工具。浏览符号库并免费下载符号。

产品优势页面 | Resources 库

帮助和支持

在支持中心(仅限许可用户)提交支持案例,或在 Capital X Panel Designer 社区中寻找解决方案。

Siemens 支持中心 | Community 页面

开始使用

标准版的所有功能,以及与 Designcenter Solid Edge、Designcenter X 和 Teamcenter 的集成。