Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
工厂里拿着平板电脑的女人。
精选全球合作伙伴

Siemens 和 Deloitte

利用西门子技术的力量和德勤的战略专长,向基于模型的企业(MBE)转型。

加速智能制造的未来

利用德勤丰富的行业和数字化转型专业知识,借助西门子Xcelerator数字业务平台取得成功。访问德勤为西门子Teamcenter PLM、Insights Hub(前身为MindSphere IoT)、Mendix和Opcenter MES(制造执行系统)软件提供的预配置解决方案。

制定路线图,构建和使用产品和流程的数字双胞胎*,成为高效的 MBE,最大限度地提高设计和生产效率、降低成本、降低风险并快速扩展以推动可持续的数字化未来。

*digital twin 是物理对象或系统的虚拟模型,可以模拟该对象或系统的行为,以更好地了解其在现实生活中的工作原理。

数据中心走廊,走廊尽头有一个阴影。

探索数字化明天的可能性

通过 Deloitte @ Wichita 的《智能工厂》获得亲身学习机会。作为创始成员,西门子与德勤(Deloitte)合作开发了eXplore Live空间,为希望实现运营现代化、回归、本地化或区域化的公司提供巨大价值。

阅读新闻稿

在整个产品生命周期中实现创新

通过结合 Deloitte 和 Siemens 的专长,在任何数字化转型的三个核心方面(技术、人员和流程)上保持一致。

85%

德勤(Deloitte)的一项研究的受访者表示,他们正在使用数字双胞胎或制定策略来使用它们。

15%

该研究的受访者从产品生命周期的一端到另一端都使用数字双胞胎。

50-70%

通过在产品生命周期中将不同类型的数字双胞胎整合为基于模型的企业,将成本降低50%至70%。

在 AI 革命中利用基于模型的企业

人工智能革命就在这里。它正在重塑全球各行各业。这场革命的最前沿是基于模型的企业(MBE)的概念,它利用人工智能来推动前所未有的效率、创新和成功。了解 Siemens 和 Deloitte 如何帮助您取得更好的成果,并提高开发效率和产品质量、缩短上市时间和降低成本。

在服务不足的社区推进 STEM 教育

Deloitte、Siemens和其他公司齐心协力,弥合了STEM劳动力中科技和制造业工作之间的差距。通过德勤的智能工厂信徒计划,我们支持促进公平获得STEM教育、强有力的教育工作者培训和激发人们对STEM职业的兴趣,以激励下一代多元化人才。

用电线和计算机芯片建造的机器人,形状像小型汽车一样

用数字双胞胎彻底改变制造业

探索 Deloitte 和 Siemens 提供的数字化转型解决方案,以克服挑战并实现敏捷性、效率和可持续发展。

阅读博客

下载电子书

穿着黑色衬衫搭配白色汗衫的严肃面孔的人,戏剧性的侧面灯光投射出微妙的阴影