2024年2月作者:安东尼·卡夏诺和尼基莎·拉达克里希南
近几十年来,随着企业为实现可持续发展目标而进行调整,循环经济的概念获得了极大的关注。然而,根据循环经济基金会2023年的研究,我们的全球经济仍然只有7.2%的循环利用,超过90%的材料被浪费、丢失或无法再利用。
传统上,全球经济遵循 “接受、制造和浪费” 的线性模型。循环经济的概念挑战了这种模式,重点是供应链所有领域的材料的修复、翻新、再利用和回收。这种方法旨在创建一个闭环系统,通过将经济增长与有限消费脱钩,减少环境影响,促进可持续性并支持经济弹性。
从其学位(脱碳、道德、治理、资源效率、公平和就业能力)模型的角度来看,西门子致力于负责任地使用资源,并认识到循环经济有益于商业、环境和社会。该公司与供应商一道,依靠竞争激烈和透明的供应链,以远见和负责任的方式行事,并帮助其客户也这样做。
西门子副总裁兼美洲地区供应链管理主管帕特里克·施塔特菲尔德表示,从线性商业模式向循环商业模式的转变至关重要,因为地球过冲日——我们的自然资源使用量超过地球每年可再生量的日子——每年都越来越早。“循环是确保长期供应链可行性和盈利能力的关键。”
循环经济的核心是通过涵盖产品和服务的整个生命周期的整体方法促进可持续发展的原则。这种方法从创新设计阶段开始,例如西门子的 Digital Twin Software — 其主要重点是从一开始就消除浪费和污染。
一个关键方面是强调通过共享模型来扩大产品实用性,从而更有效地使用资源,减少对新产品的总体需求。它还扩展到确保产品的使用寿命更长,从而延长其使用寿命并减少不断更换产品的需求。在产品生命周期结束时,重点转移到以最大限度地提高资源效率的方式进行再利用或回收上。
西门子美国分公司负责人 Sustainability 马特·赫尔格森解释说,循环经济倡导将可再生能源和可持续材料整合到生产过程中,从而加强了其对最大限度地减少环境影响的承诺。“这种向循环实践的模式转变还包括旨在振兴自然生态系统的举措,从而在经济发展与生态保护之间建立共生关系。”
融资解决方案通过为企业和消费者采用循环做法提供必要的资本和财务激励,在促进向循环经济的过渡中起着至关重要的作用。这些解决方案可以包括绿色债券和可持续发展相关贷款(为具有明显环境效益的项目提供资金)以及支持产品即服务、鼓励耐用和可修复产品的创新租赁模式。
例如,Covanta在提供可持续废弃物和能源解决方案方面处于全球领先地位,也是美国最大的垃圾发电厂运营商。西门子金融服务(SFS)通过关键绩效指标帮助Covanta提供了与可持续发展挂钩的贷款,以激励可持续处理的废物的增长2.5%,并在2020年至2025年之间将废物的回收和再利用增加25%。这些具体的关键绩效指标的实现将把更多的废物从垃圾填埋场转移出去,从而显著减少排放并支持循环经济的发展。
通过促进对回收基础设施、可再生能源和循环供应链的投资,智能融资可以降低与可持续商业模式相关的前期成本,使其更容易获得和更具吸引力。此外,通过使财务回报与环境绩效保持一致,可持续融资解决方案可以激励公司创新和采用最大限度地减少浪费和最大限度地提高资源效率的做法,从而加快向更可持续的循环经济的转变。
循环经济不仅仅是一种替代模式;它是可持续未来的必要演变。在SFS,我们很高兴能继续与美国乃至全球的客户合作,共同开辟一条通往与环境和谐共处的经济之路,共同开辟一条通往与环境和谐共处的经济之路。
安东尼·卡夏诺是西门子金融服务公司的总裁兼首席执行官。尼基莎
·拉达克里希南是 Sustainability 西门子金融服务公司策略师