Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
实际应用

控制关键环境

通过手术室 (OR)、重症监护病房 (ICU)、隔离室和其他关键临床空间的持续监测、自动控制和实时可见性,确保安全、合规和随时可操作的临床环境。

关键环境

挑战

包括手术室、重症监护室 (ICU)、隔离室、药房和实验室在内的关键环境依赖于严格控制的条件来保护患者和工作人员。即使气流、压力、湿度或温度的微小偏差也会增加 HAI 和 SSI 的风险,重症监护中高达 25% 的 HAI 与环境因素有关。然而,许多设施仍然依赖于手动监控和分散的控制系统。

解决方案

当关键空间在安全条件之外运行时,影响是立竿见影的;延迟的手术、重新安排的病例以及代价高昂的停机时间会给临床运营和预算带来压力。智能建筑自动化和关键环境监控系统将压力控制、气流调节、温度管理和合规文件统一到一个平台中,使设施团队能够实时查看每个关键房间。借助集中化数据、持续监控和自动警报,团队可以更早地发现问题,更快地做出响应,并在中断影响进度或收入之前防止中断。结果是一个始终如一的安全、合规且随时可用的关键环境。

保护高风险临床空间

通过自动、持续的监测确保持续的环境控制,防止感染并遏制病原体,无需依赖人工检查即可保持关键空间的安全。

保持稳定的环境条件

确保稳定的气流、压力、湿度和温度,以降低感染风险并支持安全的临床手术。

证明合规性

获得集中可见性并访问实时数据,以简化跟踪和验证合规性的方式,以实现审计就绪报告。

减少合规流程中的人工工作

通过自动跟踪和记录保存,消除手动监控和记录。

让手术室随时准备就绪

根据时间表对手术室进行预先准备,并提前验证条件,确保在没有最后一刻检查的情况下做好准备。

最大限度提高吞吐量并避免停机

避免日程中断、延误和代价高昂的停机时间,因为闲置的手术室每分钟的成本在13至86欧元之间,同时保持人员和资源的充分利用。

推荐的解决方案领域

如何开始积累员工经验

Select...

为手术室、负压隔离室和其他高风险临床环境提供可靠的气流和压力控制

通过自动控制关键医疗空间的气流、压力和通风,确保稳定、合规的条件。

  • 通过自动房间增压保持所需的差压状态
  • 根据实时环境条件动态调节气流
  • 调整并持续监控供应、排气和压力水平
  • 通过集成的通风柜控制确保密封和安全的空气交换
  • 集中查看房间状态、警报和偏差

产品 | 适用于关键环境的 DESIGO

客户面临的挑战

分散的 HVAC 系统和手动监控会导致气流和压力不稳定,从而增加合规失败和事故暴露的风险。这通常是暖通空调合规性或计划首先崩溃的地方。

关键优势

  • 一致、合规的气流和压力控制
  • 降低运营风险和手动工作量
  • 提高患者和工作人员的安全

关键绩效指标

  • 气流和压力合规率
  • 减少偏差事件
  • 暖通空调运行效率

确保关键案例空间安全合规

无论您是想提高环境可见度、自动化合规流程还是保持精确的气流、压力、温度和湿度控制,我们的专家都可以帮助您创建更安全、更可靠的医疗保健环境。让我们一起探索支持您的关键环境的最佳策略。