Building X
通过一个平台管理建筑物的运营。通过优化能源使用、租户舒适度和安全、维护和安保等领域,做出数据驱动的决策,改善可持续性、运营和绩效。

以人为本的自主建筑提供最佳体验以及无与伦比的舒适度、生产力、安全保障。
他们不断分析和优化运营,为建筑物居住者提供理想的室内体验,为业主和运营商提供高效、经济实惠的结果。对于运营商而言,自主建筑使减少的员工能够专注于高影响力和战略决策。
SENTRON ECPD 是世界上最具创新性的电路保护设备之一,采用尖端的电子开关(固态)技术。这项创新提供了超快的切换、灵活的参数设置和广泛的功能。与传统解决方案相比,SENTRON ECPD支持全新的电气规划方法,最大限度地提高了安全性和灵活性,并节省了大量空间和能源。

通过一个平台管理建筑物的运营。通过优化能源使用、租户舒适度和安全、维护和安保等领域,做出数据驱动的决策,改善可持续性、运营和绩效。

使用 Desigo CC 发掘智能建筑基础设施的全部潜力。作为技术支柱,它提供了强大的开放式建筑管理解决方案,彻底改变了舒适度、安全性和效率。

SIMARIS BIM 是 Autodesk Revit 的插件,用于规划配送网络。它支持Revit和SIMARIS规划工具之间的双向数据交换,从而提高工作流程的效率。

SENTRON ECPD(电子电路保护设备)以超快的切换、灵活的参数设置和广泛的功能给人留下深刻的印象。

整合母线槽系统是现代工厂和建筑物的战略当务之急。这种创新的解决方案确保了高效、可靠和可持续的配电。

传奇还在继续:独家预览:体验我们是如何使用久经考验的LOGO的!原理更上一层楼。下一代产品将熟悉的简单性与全新的可能性相结合。

我们的技术有助于创建更具竞争力、更具弹性和可持续性的智能建筑。他们积极为利益相关者的经验和成功做出了贡献,为完全自主的建筑铺平了道路。

我们在 SENTRON、SIVACON 和 ALPHA 产品组合中的创新组件、软件解决方案和系统可确保建筑物和工业厂房中可靠、高效的配电。

在当今日益分散的能源格局中,整个电网的完美运行是任何网络运营商和电力供应商的基本先决条件。

数字化带来了机遇,但也带来了新的安全风险。Siemens 整合了数字和物理保护,以增强安全性、弹性和信任。

可持续能源生态系统和智能建筑技术是城市和行业转型的关键。Siemens 将技术和融资专业知识相结合,为建筑和城市注入活力。

南卫理公会大学(SMU)与西门子合作,以提高节能和运营效率,解决延期维护问题,实现校园运营现代化——在为未来做准备的同时满足当今的需求。

气候危机要求我们采取行动。Siemens 和 DOMO Chemicals 合作开展可持续的低压创新,以减少整个价值链中的碳足迹并支持气候目标。

位于慕尼黑奥林匹亚公园的新SAP花园球场将举办EHC慕尼黑红牛和拜仁篮球俱乐部。Claus Heinemann Elektroanlagen 领导电气工程,由西门子作为专家合作伙伴提供支持。

西门子对柏林国家图书馆(柏林国立图书馆)进行了技术现代化改造,以削减该设施的能耗,降低其二氧化碳排放,更好地保护宝贵的文化资产。

得益于西门子的产品组合,圣胡安德迪奥斯德内尔维昂医院(塞维利亚)已节省了近35%的运营成本。

希腊
希腊最大的房地产投资公司拥有345项资产组合,与西门子合作,快速实现其可持续发展目标。

我们每天上午10点和下午3点提供免费导游服务。这些旅行将带您亲身体验最新的技术和创新。无需预先注册。我们的沉浸式房间中的具体演示。

在现场与我们的专家和合作伙伴会面!他们将分享他们的专业知识,展示尖端的解决方案,并回答您的所有问题。