参加 Siemens EDA 直播活动和在线网络研讨会。在您方便的时候观看网络研讨会点播。
参加这些直播活动,了解有关西门子 EDA 解决方案的更多信息。
2026 年 Siemens EDA 和 Wilson Research Group 功能验证研究提供的不仅仅是行业趋势的快照。其调查结果表明,核查挑战本身的性质发生了重要变化。
太平洋标准时间 11 月 10 日星期二上午 8:00
本次网络研讨会将显示,使用开源Matchlib库构建并与Catapult HLS合成的SystemC模型缩小了早期设计需求和迟到的RTL之间的差距。
太平洋标准时间 2026 年 11 月 10 日上午 9:00
与西门子一起参加世界领先的电子贸易展览会,探索涵盖半导体、系统、人工智能、汽车电子和未来智能产品开发的创新。
2026 年 11 月 10 日至 13 日
德国慕尼黑
了解支持人工智能的新型 Agentic 验证工作流程如何帮助您提高覆盖范围、加快调试并尽早验证复杂的 SoC。
11 月 12 日星期四 — 上午 9:30 — 下午 5:00
亚利桑那州斯科茨代尔
欧洲领先的会议,内容涉及语言、工具、方法、流程、标准和人工智能在功能性D&V电子系统和IC中的应用。
2026 年 11 月 17 日至 18 日
通过直接在 Xpedition Layout 中配置 Backdrill 规则和深度容差,消除过孔存根并减少高速 PCB 设计中的反射。
太平洋时间 2026 年 11 月 19 日上午 9 点
客户支持网络研讨会
使用 Coverage Analyzer,首先确定高影响垃圾箱的优先顺序,并消除团队中重复的排除工作,从而更快地关闭保险。
太平洋时间 2026 年 11 月 24 日上午 9 点
加入 Siemens EDA 论坛,通过专门的技术讲座和专家主导的会议,探索验证、实施、人工智能驱动的工程工作流程和 PCB 系统设计方面的最新创新。
2026 年 11 月 24 日至 12 月 8 日
不同的日期和地点
探索 UCie 如何满足不断增长的点对芯片连接需求。学习如何应对信号完整性挑战、优化 PPA 以及使用左移分析来降低高级小芯片设计的风险。
太平洋标准时间 2026 年 12 月 2 日上午 8:00
在您方便的时候观看录制的活动和网络研讨会点播。
使用Questa的约束调试窗口实时修复损坏的随机化约束——检查变量、可视化分布,并在单个断点处隔离冲突,无需重新编译。
按需提供
在本次网络研讨会中,Siemens EDA和英特尔Foundry将介绍嵌入式桥接技术及其市场应用。
为 EDM 数据建模打下坚实的基础。学习 EDM 库如何构造和定义数据,通过关系连接对象,并将这些概念整合到一个实用的数据模型中。无需事先经验。
了解 Siemens EDA 和 IEEE CEDA DATC 如何通过首次公开 Aprisa P&R 基于开放测试用例和 PDK 的公开 Aprisa P&R 基准测试来加速学术 EDA 研究,该基准测试可通过 GitHub 复制,用于 RTL-to-GDS 研究。ICCAD-2025
Catapult AI NN 提供的自动化流程从 Python 神经网络模型开始,生成 RTL 硬件加速器,从而实现快速设计探索以优化 PPA 目标。
了解如何使用 Xpedition EDM 和 HyperLynx 最佳实践来改善仿真数据管理、简化验证工作流程,以及在 PCB 设计和验证之间建立可追溯的数字主线。
Gencellicon 如何简化流程
与 DFT 相关的时序约束挑战:该流程提出的解决方案将 Gencellicon 与 Tessent DFT 集成在一起,用于结构化约束生成、自动验证和一致传播。
了解 Tessent MemoryBist 如何集成 ECC 以提高制造良率:ECC 位屏蔽、测试逃逸预防和 ECC 辅助维修作为独立或冗余配对解决方案实现系统内可靠性。
详细了解 Questa 2026.1:更快的回归性能、新的调试可见性功能和覆盖范围缩小增强功能,以应对日益增长的 UVM/SystemVerilog 环境复杂性。
在本次网络研讨会中,我们将展示自适应插件如何让您按需扩展 Xpedition Standard:布局前和布局后的信号完整性分析(由 HyperLynx 提供支持)、刚柔结合设计和高级 ECAD-MCAD 协同设计。
了解采用基于模块的报告的时钟门控策略如何识别扇入和扇出路径深处的级联优化机会,最大限度地提高每工程小时节省的瓦特数,从而实现低功耗设计。
了解 PSS 语言如何允许您指定验证意图并使用 Questa One 为您创建随机测试;这些测试可以 “实现” 在各种平台、工具和验证阶段运行。
探索 SoftMax 架构和微架构,平衡性能、面积和边缘推理资源。探索敏捷的 FPGA 设计工作流程,以跟上不断演变的算法。
探索 Questa One Sim 如何利用 ParallelSim 技术、内置 PSS、VHDL 约束求解器、自动代码覆盖排除以及针对 RTL、门级仿真和覆盖范围的更多功能来加速仿真。
本次网络研讨会将介绍 UaLink 协议,重点介绍其架构和支持可扩展人工智能系统的关键功能;然后深入探讨西门子 Avery UaLink 验证 IP 的基本功能。
探索高级合成及其在快速准确地生产硬件加速器方面的优势。我们将介绍使用HLS逐步设计和验证Wake Word算法。
孤立的工作流程会造成瓶颈,从而减缓设计周期并降低质量。本次网络研讨会介绍了一种使用Questa™ 开发者/IVE 集成生态系统实现协同验证环境的新方法。
了解Aprisa AI和西门子EDA AI系统如何通过机器学习和RL、生成式和代理式人工智能来加速学习和EDA工作流程自动化,将RTL到GDS的工作效率提高10倍,计算时间效率提高3倍,PPA提高10%。
本次网络研讨会展示了Questa One Property Assist如何将用户提示转换为优化的LLM提示,检索LLM提供的解决方案,并向用户展示生成的最佳SVA属性。
可按需提供
本次网络研讨会介绍了 Questa One Sim CX,这是一种以覆盖率为导向的创新仿真解决方案,通过自动推断覆盖范围和刺激,将生成偏向于未覆盖区域,彻底改变了 UVM 验证。
了解Questa One DFT验证解决方案如何与Tessent Silicon Lifecycle Solutions相结合,改善用户体验和性能,以应对这些新出现的验证挑战。
了解 Questa One Sim FX 如何通过故障清单优化和测试排名功能、与现有测试平台环境的无缝集成以及全面的故障分析功能来优化故障活动。
了解 Questa Verification IQ Testplan Author 如何与应用程序生命周期管理工具(Siemens Polarion 和 Jama)集成,提供协作式可追溯性解决方案,改变您的验证工作流程
本次会议介绍了采用数据驱动方法和人工智能集成的互联平台的变革性解决方案,以应对相互依存关系、劳动力限制和效率以及质量保证所面临的挑战。
在本次网络研讨会中,我们将探讨功能故障分级如何增强缺陷覆盖范围。了解将功能故障分级集成到 DFT 流程中的优势,特别是解决扫描测试无法测试的故障。