跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

2026 年自动化之旅

让我们实现自动化:塑造行业的未来

软件定义的自动化、人工智能和数字双胞胎将如何改变您的业务。9.-18。2026 年 6 月。

您附近的工业自动化行业盛会:在奥地利举办 4 次!

欢迎来到 “让我们一起来奥地利自动化之旅”

公司面临重大挑战:加快创新周期、提高运营可持续性以及确保其资产的长期稳定性。无论是由于供应链中断、人口变化还是技术的快速发展,复杂性都在增加。

从经典到软件定义的自动化

借助软件定义的自动化,西门子为复杂的工业挑战提供了解决方案。我们正在开创一个新时代:摆脱僵化的系统,转向自适应并对不可预见的事件做出反应的智能、灵活的自动化,即自动化。

与我们一起探索更高级别的自动化。通过将我们强大的自动化产品组合与Digital Twin和工业人工智能相结合,我们使公司能够不断学习、调整并将见解转化为具体行动。

我们活动的重点

成功的人工智能数字公司的三大支柱

Automation Tour Austria - Change

为什么这种转型现在至关重要

自动化很重要,但是当今的行业需要更大的适应性。通过 “软件定义自动化”,我们使现实世界可编程。这意味着更快的仿真和可以灵活调整的生产线。西门子结合其来自行业和 IT 的专业知识,在您成为人工智能驱动的数字企业的旅程中为您提供支持。

加入我们,帮助塑造自动化的未来!

注册

体验明天的制作!
在奥地利的四个地点,充满灵感、创新和人际关系的一天等着你——完全免费!

  • 上午:简短演示中的最新创新和关键主题
  • 下午:根据您的个人兴趣量身定制的深度课程
  • 全天:在我们的微型博览会上交流

与我们的西门子自动化专家一起度过激动人心的一天!

奥地利自动化之旅-注册

Deep Dive 课程

Automation Tour Austria - Deep Dive 1

Deep Dive 第 1 节

SIMATIC 控制器、外围设备和 TIA Portal V21:面向未来工程的创新
马里奥·卡利格、亚历山大·欣纳和亚历山德鲁·塞布克

在本次深度探讨会议中,探索 SIMATIC 系列的最新功能和路线图。

我们的专家将向您展示 TIA Portal V21 中第 7 步的亮点,的性能增强 S7-1500 CPU(固件版本 4.1),创新 冗余系统和分布式 I/O。作为特别亮点,您将体验 全新 S7-1200 G2 — 具有更高的计算能力、无缝连接、改进的诊断和增强的可扩展性。

非常适合任何想要优化自动化流程并在 TIA Portal 中提高工程效率的人。

Automation Tour Austria - Deep Dive 2

Deep Dive 第 2 节

使用 SIMATIC T-CPU 和 SINAMICS S220 实现高端运动控制:适用于要求苛刻的应用的下一代运动控制
罗兰·舒勒和托马斯·巴隆

体验高端运动控制领域的突破性创新:SIMATIC S7-1500 T-CPU 与 S7-1500 下一代 SINAMICS S220。

探索它的最大性能 打开 Controller 3,借助多核支持加速应用程序,以及对复杂动作序列进行高效的文本和视觉编程 运动控制语言 还有新的 G 代码编辑器。您还将深入了解模块化 SINAMICS S220 驱动系统(固件 V6.6) 并将其无缝集成到 TIA Portal 中。

非常适合要求其运动控制应用程序实现最高性能并希望充分利用最先进的西门子技术潜力的任何人。

Automation Tour Austria - Deep Dive 4

Deep Dive 第 3 节

Industrial AI 在行动:使用虚拟 PLC、Inspekto 和边缘计算实现智能生产指南
Matthias Jäger 和 Johannes Rauer-Zechmeister

如何在工业实践中使用人工智能?本次深入探讨了当今已经有效的方法,以及如何以最佳方式利用人工智能的潜力进行生产。

了解工业 PC 如何构成创新 AI 应用的坚实基础——来自 虚拟 PLC 变聪明 边缘解决方案。使用实际用例,您将体验 使用 Inspekto 进行视觉质量检查,对机器和过程数据的高效分析,以及 TIA 工程副驾驶 作为私人助理。您还将收到关于工业计算产品组合下一步开发步骤的展望。

非常适合任何想要通过工业 AI 提高效率、优化流程并使生产适应未来需求的人。

Automation Tour Austria - Deep Dive 3

Deep Dive 第 4 节

切实执行新《机械指令》中的网络安全要求
安德烈亚斯·埃廷格和托马斯·菲佛对机械和生产设施的网络攻击的威胁不断增加——同时,法律要求也随之增加 机械指令、NIS 2 和《网络弹性法》(CRA)。

在本次实践研讨会中,您将全面了解如何满足基于preN 50742和我们经IEC 62443认证的SIMATIC产品的机械指令的安全要求。在一个 现场演示,我们将向您展示如何使用 TIA Portal 中的集成安全向导正确保护您的系统并激活日志以跟踪安全相关事件。

非常适合寻求具体实施步骤和建议以适应未来系统并确保遵守最新法规的人。

Automation Tour Austria - Deep Dive 5

Deep Dive 第 5 节

高效运动控制:采用 SIMATIC S7-1200 G2 和 SINAMICS 实现经济高效的控制和驱动解决方案 S7-1200
勒内·泽亨特迈尔和伯恩哈德·施密德

简单、高效且经济实惠地实现精确的动作序列——尤其是对于较低价格的细分市场。

探索彼此之间的相互作用 SIMATIC S7-1200 G2 凭借久经考验的 SINAMICS S200 驱动解决方案和全新的 SIMAMICS E 在超低电压下驱动。体验 SIMATIC Motion Control 如何实现精确的序列,如何 ET200SP 中的 SIMATIC F-TM 驱动器 简化集成,以及新组件如何提供最佳性能。在一个 现场演示,我们将演示与 TIA Portal 的无缝集成——包括技术对象和 Ready2Use 库,你很快就会达到你的目标。

非常适合寻求经济高效、高性能且易于集成的运动控制解决方案的任何人。

Automation Tour Austria - Deep Dive 6

Deep Dive 第 6 节

立即进行现代化改造 — WinCC 为您的未来可视化做好准备


马蒂亚斯·皮希勒和玛琳·希茨


和 WinCC Unified、WinCC V8 和 WinCC OA,西门子提供面向未来的可视化解决方案——从单用户应用程序到复杂的 SCADA 系统。

本次研讨会将涵盖:中的新功能 WinCC V8.2 (尤其是网络安全)、硬件路线图和 WinCC Unified 的迁移工具 (在 CRA 的背景下)、WinCC OA 许可选项的更新以及 流程管理插件 以及用于优化可视化效果的行业特定扩展。

非常适合任何想要实现可视化系统现代化并为工厂做好准备以应对未来挑战的人。