Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
澳大利亚化学工业

设计完美的表面效果

作为澳大利亚最大的汽车售后护理产品制造商,MotorOne使用我们的自动化技术改造了其化学品开发设施,提高了运营效率并降低了成本。结果,MotorOne在实施后的三个月内产量增长了20%。

一个 50 岁的汽车行业领导者如何在不失去优势的情况下拥抱数字化转型?

澳大利亚领先的汽车售后护理产品制造商MotorOne踏上了数字化转型之旅,以提高运营效率和整个流程的可见性。MotorOne在其化学品开发设施中采用了我们的解决方案,对复杂的流程、自动化和规模化生产进行了标准化,同时使他们的运营经得起未来考验。他们迈出了大胆的一步,成为世界上第一个将我们的PCS Neo技术与Opcenter集成在一起的公司。

+ 20% 前三个月产量增加

7000 平方米 MotorOne 的制造和配送中心

2000 贸易部门和经销商的合作伙伴

推动制造业的数字化和自动化

通过我们的解决方案合作伙伴梅斯卡达,MotorOne实施了SIMATIC PCS Neo平台,用于产品的配方管理,控制和提高运营可见性。这是澳大利亚的第一个PCS Neo项目。PCS Neo 以 SIMATIC PCS 7 的传统为基础,保留了同样强大的硬件,同时利用了基于云的基础架构,允许多位工程师在现场或远程对系统进行无缝协作。

该项目意义重大,因为在全球范围内,它是PCS Neo的首次安装与我们的制造运营平台Opcenter集成,直接与MotorOne的企业资源规划(ERP)系统对接。这种集成简化了运营,增强了团队间的决策能力。

PCS Neo的采用确保了MotorOne经得起未来考验,配备了支持可扩展性和适应性的先进技术。凭借这些进步,MotorOne完全有能力满足不断变化的市场需求,并继续为客户提供卓越的价值。

身穿高能见度服装的工人在工厂使用工业机器的触摸屏控制面板。

MotorOne的首席执行官Greg Lewis强调其运营必须实现自动化,以确保一致性和效率。摆脱手动流程对公司至关重要,使他们能够提高生产率并保持其在汽车行业的领先地位。

这种转型已经取得了显著成果,据报道,自新系统实施以来,增长了20%,这使MotorOne在未来取得更大的成功。

一旦我们在这里投资了这座漂亮的设施,我们就真的决定需要实现自动化,而且我们需要站在技术前面。这将使我们的增长从现在的水平翻一番,三倍。
MotorOne 集团首席执行官 Greg Lewis

我们与MotorOne的合作仅仅是持续的数字化转型之旅的开始。随着PCS Neo和Opcenter的实施,MotorOne已做好了扩大和调整运营的准备。