跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

智能能源管理可提高资源效率

可持续发展在工业中变得越来越重要。20%的二氧化碳排放是由工业造成的。38% 的能耗归因于工业。由于能源价格上涨和资源稀缺,各公司面临着应对这些条件的巨大压力。

零排放出行技术的强大合作伙伴

汽车供应商ElringKlinger已经意识到了这个问题的紧迫性,并完全致力于可持续发展。例如,ElringKlinger是第一家为电动汽车提供自己的集成传动系统的一级供应商,该系统由电力驱动单元、电池和燃料电池组成。此外,德国还首次批量生产基于电子燃料的燃料电池。这种专业知识也受到了空中客车公司的赞赏,ElringKlinger正在与空中客车公司共同开发飞机燃料电池。

提高能源效率

得益于全面的能源管理,可以显示和分析关键的能效数据,并启动优化措施以提高其工厂的能源效率。这也符合法律要求。

优化负载管理

ElringKlinger自己生产能源,首先以余热的形式产生,其次是太阳能以提高其资源效率。这种能量可以集成到平衡负载管理中并降低成本。

采取数据驱动的措施实现脱碳

排放监测和控制是作为能源管理的一部分进行的。它测量二氧化碳排放,确定每种产品的二氧化碳足迹,从而为最大限度地减少这种排放量创造所有条件。

到 2030 年实现二氧化碳中和

为了保持其先驱作用,ElringKlinger AG为自己设定了一个雄心勃勃的目标:该公司的目标是到2025年在欧洲实现二氧化碳中和生产,到2030年在美国和亚洲实现二氧化碳中和。

加州大学质量与可持续发展管理副总裁安德烈亚斯·韦斯坚信:“有些人认为可持续发展和环保生产是某种奢侈品:但这些都是硬核的创业因素,它们创造的资金实际上可以流向任何公司。你要么用它做点什么,要么就让它流走。”

ElringKlinger “用它做点什么”。但是,这也意味着绘制全球所有工厂所有产品的全部碳足迹图。这样一个雄心勃勃的项目需要强大的合作伙伴——ElringKlinger在西门子找到了这样的合作伙伴。

安德烈亚斯·韦斯,加州大学质量与可持续发展管理副总裁

统一的能源管理

西门子与ElringKlinger合作,设计了公司的数字化转型,该转型包括数字化、自动化和标准化三个方面,可扩展到全球所有工厂。

坐在显示器前的人坐在显示器前的地图上显示了欧洲各地的位置,旁边是性能数据

数字化和自动化是数字企业不可或缺的一部分,数字化企业可以应对当前的挑战,例如用更少的资源开发更多的个性化产品。数字化和自动化流程确保了更快、更灵活和更高效的生产。标准化为实施奠定了基础:它降低了整个工厂架构的复杂性,简化了机器和系统的集成。结果:缩短了工程时间,加快了工厂的调试,更快地实施了流程变更,产品在更短的时间内投放市场。

S7 EE Monitor 和 Energy Manager 用于实时分析

由于工厂的广泛标准化,ElringKlinger能够实施统一的能源管理系统。由来自ElringKlinger的Thomas Haug和Daniel Scheurle以及来自西门子的Torsten Maskos组成的团队共同确定了公司的需求,并设计了一个包含各种硬件和软件解决方案的概念。以下是一些示例:Sentron 测量设备和 Simatic S7 EE 监视器(WinCC 插件 ResCon 的前身——机器效率监视器)用于对机器、能量流和能耗进行记录、可视化和标准化效率评估。Simatic Energy Manager 分析和评估数据。

两名员工看着带有图表的显示器
SIMATIC 能效套餐 (16:9)

全面的能源管理系统使用可订购的标准化能效包来实现,因此可以轻松扩展和实施解决方案。现在,可以根据VDMA 标准进行能源分析,以提供有关能源消耗和能源效率的大规模信息。ElringKlinger能源与可持续发展经理Daniel Scheurle对本地和全球能源记录的广泛程度给他留下了深刻的印象。他还对已安装的 Energy Manager Pro 控制面板中的灵活图形表示充满热情:“现在我可以以可分析的方式实时查看大量数据。更不用说这种类型的能源管理也可以用来确定我们所有产品的碳足迹。这是在实现二氧化碳中和的道路上迈出的重要一步。”

提高效率、降低成本、节省资源

可持续生产道路上的一个重要步骤是优化资源利用。得益于所实施的解决方案,ElringKlinger实现了全面的数据透明度,这用于创建能源的产生、储存、采购和使用的概念:这就是全面的能源管理。

这标志着绘制我们产品碳足迹的又一个里程碑。它使我们能够虚拟绘制产品的一个重要方面:可持续性。
安德烈亚斯·韦斯, 加州大学质量与可持续性副校长 , ElringKlinger AG