跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
人工智能

采用 AI 的自动拣货和包装生产线

高效自动化 — 对于某些任务,这只能通过 AI 实现。埃尔兰根设备厂与Storopack一起演示了如何操作。西门子与包装专家合作,实施了一条借助人工智能自动高效运行的分拣和包装生产线。

为什么埃尔兰根设备厂依赖人工智能?

乍一看,分拣和包装生产线几乎不引人注目,因为该解决方案可以无缝集成到周围环境中。只有经过仔细检查,才能发现它几乎无需人工操作即可准备包裹进行装运:自动导引车运送纸箱,装箱机提供装运纸箱,机器人将产品箱放入装运纸箱。最后,机器人缓冲、切割和密封纸箱。Auto.Protect 解决方案使用人工智能精确放置防护材料,就像人类一样。

主要优势一览

125% 提高生产力

生产率提高了125%。自动化物料流减轻了物流团队的负担,消除了手动流程,使物流操作更加灵活。

25% 更大的容量

分拣和包装生产线可以更好地利用所有资源。它可以在我们之前手动操作的相同占地面积内实现包装过程自动化,但产量却提高了25%。

25% 减少二氧化碳足迹

该生产线主要使用纸作为包装材料,纸箱经过切割和密封以适应特定格式。这减少了包装量,节省了卡车的空间,从而将二氧化碳排放量减少了约25%。

Siemens 生产线数字双胞胎(配备 Storopack)

每天,有600至1,000批货物离开埃尔兰根设备工厂的物流:单独包装的箱子,包含不同的组件,大小不同,包装选项也不同。是否有可能以经济可行的方式自动化这样的过程,尤其是在可用空间有限的情况下?实际上,包装专家Storopack的欧盟包装物流经理Saber Mazeni解释说,使用经典算法实际上不可能将这一过程自动化到如此程度的程度:“特别是封锁和支撑,即用保护材料填充装运箱中的空隙,绝非易事。为此,系统必须记录和处理许多参数。机器学习只是这里的游戏规则改变者。”

Storopack 与西门子共同开发的解决方案不仅给现场的专家和团队留下了深刻的印象,媒体还参观了埃尔兰根的工厂。人工智能在流程的四个不同阶段发挥作用,确保纸箱紧凑而安全地包装——完全不受人工监督。人工智能模仿了人类处理任务的方式:一个人工智能使用摄像头 “看到” 纸箱内部并 “识别” 可以放置特定产品包装的位置,而机器人则相应地放置产品盒。另一个 AI 使用摄像头识别纸箱内的间隙,然后一个单独的机器人用保护性缓冲材料填充这些空间。

Siemens 生产线数字双胞胎(配备 Storopack)
Storopack 生产线-Siemens F80

Storopack的Auto.Protect解决方案只是高度自动化过程的一部分:丹尼尔·本克解释说,西门子使用自己的人工智能解决方案进行垃圾箱拣选并将产品箱插入运输箱中:“可以说,机器人正在玩'盒子里的俄罗斯方块'。”这些机器人通过 SIMATIC 机器人库集成到自动系统中;数据处理在 SIMATIC IPC 上运行。但是,Benke回忆说,西门子也在为方块和支撑这一苛刻的话题寻找合作伙伴:“我们制定了一份需求清单,在展会上联系了Storopack——他们在展会上向我们展示了一种几乎可以满足我们所需一切的系统解决方案:灵活格式更改、特定格式的封装——我们很清楚这是正确的合作伙伴。”

但是,在此过程中有一些挑战需要克服,包括将系统集成到其环境中。“为了解决这个问题,我们对具有数字双胞胎的系统进行了模拟。我们可以测试模型中的所有内容——从物料流到机器人运动学和碰撞检测,” 丹尼尔·本克解释说。数字双胞胎还允许为各种人工智能系统生成训练数据。Storopack已经在这方面与西门子一起为该项目奠定了基础,已经为 “封锁和支撑” 过程预先训练了人工智能。视觉系统还通过了资格预审,可以识别各种地形和表面类型。Saber Mazeni说:“这使我们能够非常快速地实施高效的解决方案。”

Siemens 生产线数字双胞胎(配备 Storopack)
Storopack 生产线-Siemens F80

Saber Mazeni说,多亏了良好的准备工作,Auto.Protect系统顺利集成到生产线中:“鉴于要求很高,我们对系统的运行效果几乎感到惊讶。我们只需稍作调整就能填充盒子,而且 Siemens 能够非常快速地为格式选择和调整预设。这意味着我们可以集中精力优化流程。”除此之外,人工智能还开辟了新的可能性:“员工的可用性和可靠性是客户讨论中反复出现的话题。我们的Auto.Protect模块能够自动处理典型电子商务发件人的大部分投资组合。为此,我们开发了一种人工智能,它可以独立查找并自动实施保护和运输包装的包装策略。”

我们的生产力更高,可以减轻团队的负担,提高产量——而且:我们从埃尔兰根输送的空气更少。这节省了卡车的空间,从而节省了成本和二氧化碳排放。
丹尼尔·本克, 创新物流项目经理, Siemens

对丹尼尔·本克来说,底线完全是积极的:“我们提高了生产力,减轻了团队的负担,实现了更高的产量——此外,我们减少了从埃尔兰根运出的'空运'。这节省了卡车的空间,从而降低了成本和二氧化碳排放。”Saber Mazeni还为Storopack和Siemens取得的成就感到自豪:“结果确实非常出色,特别是在系统解决方案方面:我们自动架设箱子,产品自动送入并放入室内,最后,我们的Auto.Protect系统确保所有物品都受到保护,紧凑便于运输。这是一个展示项目,我们很乐意向其他客户展示——当我们提到它已在西门子启动并运行时,实际上没有太多需要解释的了。”

Storopack 生产线-Siemens F80