Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
创新和战略愿景

通过工作流程创新木制框架的生产

得益于先进的 Siemens 技术,优化生产流程,提高木制框架工作中心的灵活性。

彻底改变自动化的伙伴关系

工作流程,作为门窗框架加工中心生产的领导者,该公司正在寻找一种解决方案来管理其最大生产线的复杂性。主要挑战是在模块化结构中协调一百多个轴。从这种需求出发,该公司与西门子一起踏上了超越技术供应的数字化转型之旅,专注于高端性能和高级服务的集成。

数字化、可扩展性和高性能

集中管理

通过单个 Siemens 平台管理所有相关设备,使应用模块化并简化开发。

提高性能

得益于高端控制和驱动系统,在不影响处理质量的情况下提高生产率。

使用数据进行优化

整合网络安全、能耗分析和人工智能算法,实现高效生产。

工作流程:效率和技术愿景

Working Process - image 1

使用 Sinumerik ONE 实现最大灵活性

该生产线使用两个 Sinumerik ONE 并行控制器,利用控制器的功能 数控 用于材料加工,PLC 1500 用于处理 自动化。该架构可以协调 100 多个轴的运动控制,从而确保精度和速度。模块化方法使管理系统的复杂性成为可能,同时保持高度的操作灵活性,这对于满足系统的定制需求至关重要 欧洲的 北美市场。

Security 和过程监控

当前的解决方案不仅限于自动化,还包括用于网络安全和能源监控的高级设备。Siemens设备的开放性使Working Process能够集成无数数字应用程序,以实现持续的过程优化。这种方法可确保保护敏感数据,并仔细管理整个生产线的能源。

Working Process - image 003
Working process - image 3

迈向 AI 集成

展望未来,该伙伴关系旨在整合 人工智能 生产过程中的算法。这种演变将允许更高的生产效率和先进的预测性维护。与Siemens Italy的20年合作支持Working Process预测市场趋势,将技术转化为竞争优势。

与西门子目前为期二十年的合作以全面协同为特征,这种创新推动力使我们能够预测市场需求。从这个角度来看,找到合适的合作伙伴是至关重要的,我们可以与之进行比较,并走一条超越客户/供应商逻辑的道路。
Filippo Schegginetti, 首席营销官兼董事总经理, 工作流程

开启您的旅程