跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

提供警报监控,优化楼宇运营

为了进一步提高其建筑的性能、安全性和运营效率,总部位于韩国的WONIK HOLDINGS依赖于基于云的建筑平台Building X和Building X应用程序Operations Manager。

智能建筑的技术支柱

WONIK HOLDINGS Co., Ltd. 隶属于全球运营的WONIK Group,负责管理复杂的工业环境,在这些环境中,安全和不间断的运营至关重要。该公司在韩国京畿道拥有 400 多名员工,专门从事气体供应系统、气体净化器、系统管道和气体洗涤器,为要求极高的半导体和显示器行业的客户提供服务。

为了控制和监督这些高性能建筑,WONIK 使用 Desigo CC 作为其中央大楼管理的支柱。随着运营需求的增长,该公司试图通过增加以下内容来增强这一既定基础架构 远程警报监控,无需依赖基于 PC 的工作站,即可实现更灵活、更具移动性和响应性的建筑运营。

男人看着平板电脑

公司的好处

一个代表带有强度指示器的 WiFi 信号的图标。

无需大修

可以在维护当前系统的同时实时收集和管理数据,从而无需对系统进行全面检修即可提高运营效率。

代表西门子可扩展灵活输送解决方案的图标。

经得起未来考验的可扩展性

可以同时管理多个WONIK HOLDINGS场地,以便对每个场地进行高效的监控和管理,并且公司将来可以通过Energy Manager经济高效地扩展Building X平台。

一个代表数据处理的图标,以风格化的方式表示数据流和处理。

为运营商带来的好处

操作员可以实时监控问题,并远程访问建筑物管理系统以立即做出响应。

我们与 Siemens 的合作非常富有成效,互惠互利,提高了我们项目的质量和效率。通过采用最新的数字技术,我们与全球趋势保持同步,并显著提高了运营效率。
朴贤敏, 系统业务部,制造组, WONIK HOLDINGS 设备技术组

WONIK HOLDINGS 的环境安全

该团队监督所有建筑系统并确保工作场所安全。在 “环境安全是管理的第一原则” 的座右铭的指导下,他们积极识别风险,减轻危害,并持续努力保护所有员工的福祉。

随时随地实时监控 300 个警报点

很快就发现,通过将现有建筑物管理系统Desigo CC与基于云的Building X平台集成并使用Building X应用程序Operations Manager来扩展现有建筑物管理系统将增强监控能力。这将为WONIK HOLDINGS提供针对其特定需求的有效而全面的解决方案。

该公司目前监控大楼管理系统中的大约 300 个警报点。其中包括与机械设备、室内温度和湿度相关的要点。此外,还积极监控 42 种不同的警报,以确保最佳的系统性能和即时解决问题。Building X 允许 WONIK HOLDINGS 使用 Operations Manager 应用程序从单一平台管理建筑物运营。该应用程序使公司能够从任何地方实时远程操作和监控各种建筑资产。

WONIK HOLDINGS 的三名员工看着数字屏幕
WONIK HOLDINGS 使用西门子技术

密切协作确保无缝运营

实施该解决方案带来了几个具体的挑战。其中之一是确保在实施新解决方案期间,强有力的安全措施继续可靠地运行。这是通过精心规划以及与安全小组的密切合作与协调实现的。

此外,实施需要安装 Building X Connector,该连接器提供从 Desigo CC 安装到 Building X 应用程序(例如 Operations Manager)的连接。安装和必要的现场数据库更新最初需要一些时间,但从长远来看是有回报的。

为了启用移动应用程序的使用,还必须升级 Desigo CC 以满足公司的需求并提供所需的功能。必须谨慎管理这些因素,以确保顺利和高效地实施。

成功的合作

鉴于西门子之前成功集成了Desigo CC平台,再次合作以扩展现有建筑物管理系统并集成基于云的Building X平台是一个显而易见的选择。西门子广泛的产品组合和久经考验的解决方案开发能力是该决策的关键因素。该公司的定制解决方案咨询,包括初始设计和技术支持,也是一个显著的优势。此外,基于多年的经验,西门子最先进的工程技能和技术是一项重要资产。施工进度管理的稳定性,加上坚定不移的客户服务和技术支持,进一步巩固了西门子作为WONIK HOLDINGS值得信赖的合作伙伴的地位。

两名 WONIK HOLDINGS 员工在看有线电视盒
为了提高我们的运营效率和可持续性,我们正在考虑实施能源监控和节能系统。从合作的最早阶段开始,Siemens 在满足客户要求方面就表现出非凡的精确度。我们期待继续这种合作和富有成效的方法以及互惠互利的伙伴关系
朴贤敏, 系统业务部,制造组, WONIK HOLDINGS 设备技术组
建筑物上的 WONIK 标志

一窥未来会怎样

通过实施新的解决方案,WONIK HOLDINGS实现了其主要目标:有效的远程警报监控。操作员现在可以实时监控问题,并远程访问建筑物管理系统以立即做出响应。这种能力提高了运营效率,使WONIK HOLDINGS能够将解决方案扩展到韩国的其他办事处,从而证明该系统的可扩展性和有效性。

通过确保系统处于最佳运行状态和及时解决问题,监控能力的提高可以间接地促进更好的能源管理。由于结果尚无法测量,WONIK HOLDINGS目前正在评估能源管理系统的实施情况,以监测碳排放。该解决方案可能包括集成工厂管理系统并使用Energy Manager应用程序扩展Building X平台。