位于UTSC的获得LEED金牌认证的环境科学与化学大楼(ESCB)是物理与环境科学系的所在地,为1,100多名本科生和150名研究生提供服务。其地质交换系统的热回收制冷机效率低下,导致较冷的月份天然气消耗量出人意料地高,这挑战了UTSC的脱碳目标。

位于UTSC的获得LEED金牌认证的环境科学与化学大楼(ESCB)是物理与环境科学系的所在地,为1,100多名本科生和150名研究生提供服务。其地质交换系统的热回收制冷机效率低下,导致较冷的月份天然气消耗量出人意料地高,这挑战了UTSC的脱碳目标。

由于燃料转换,观察到天然气消耗量显著下降了33%。
通过系统的重新调试过程和先进的控制策略的使用,电力消耗减少了4%。
让现有设备尽可能高效地运行是脱碳之旅的理想起点。仅优化现有基础设施就减少了1,094吨二氧化碳当量的温室气体排放。

在不中断日常运营的情况下提高性能
ESCB 专为提高能源效率而设计,并配备了地理交换系统。但是,热回收冷却器没有按预期工作,这对整个系统的性能产生了级联影响。多伦多大学士嘉堡校区也面临着在建筑物仍在使用期间重新投入使用的挑战。通过现有建筑调试(EBCx),UTSC发现并解决了效率低下的问题,在不影响学生、教职员工的舒适度和日常运营的情况下,改善了传统系统和基础设施的性能。
Siemens 团队不仅对修复问题感兴趣,还想帮助我们建造长期可持续的产品。
UTSC与西门子合作,在IESO SaveOnEnergy计划和Enbridge Gas的支持下优化了ESCB。这种现有建筑调试协作方法 (eBCx) 利用数据驱动的问题解决以及省级资源和激励措施来降低能耗。

优化过程始于全面的系统审查。西门子专家分析了系统数据,并与UTSC团队合作,评估了建筑物的能量负荷及其与现有地理交换系统的整合。对加热和冷却回路进行了仔细评估,并重新审视了最初的设计规格,以确定与原始设计的偏差和效率低下的情况。
在下一阶段,进行了功能测试,以确保所有系统都按预期运行。这包括验证控制系统的响应能力和微调 PID 回路,以实现对加热和冷却功能的更准确、更稳定的控制。


安装了一台 BTU 仪表,这是一种专为精确测量加热和冷却系统中的热能交换而量身定制的设备,用于监测热回收过程产生的热量。这使得能够准确测量供应和回流管路的流速和温度,为系统内能量捕获和重复利用的效率提供了宝贵的见解。
最后,根据调试研究的建议对地理交换系统进行了微调,以提高整体效率和性能。对建筑物的 HVAC 系统进行了其他改进,包括 HVAC 调度、冷冻水优化、热水回路调整、空气处理机组设定值调整和接地管优化。

优化建筑物的运行方式是我们可以做的关键事情,并获得丰厚的回报。
提高现有建筑基础设施的效率在可持续脱碳中起着关键作用。通过使用数字解决方案进行监控、分析和性能优化以及有效的维护,可以快速且经济高效地实现显著收益。

UTSC成功的eBCx项目表明,有针对性、具有成本效益的措施如何在短时间内显著提高大学建筑的能源效率和可持续性。您是否也在寻求使现有建筑更具可持续性?联系我们!我们将共同确定正确的方法并制定有效的战略。