跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
卧龙岗大学

校园运营的可靠性和效率

澳大利亚伍伦贡大学(UOW)将Building X作为其资产生命周期管理和数字双胞胎平台,正在将校园建筑和系统的中央管理和优化提升到一个新的水平。

卧龙岗大学简化校园运营

管理包括关键研究环境在内的60多栋建筑物的校园非常复杂。借助 Building X,伍伦贡大学 (UOW) 可以集中监控建筑物运行状况,快速响应事件,优化能源使用,让员工即时访问关键数据,以实现高效、可靠的运营。

UOW 的 Molecular Horizons 大楼是先进实验室和天文台的所在地,需要可靠的管理和高能效表现。通过为这座建筑采用 Building X,该大学正在采用一种新的校园运营方法:Energy Manager 提供实时监控和分析以降低能耗;Operations Manager 支持先进的建筑物健康监测和快速响应;Lifecycle Twin 将资产和空间数据、文档和 BIM 模型集中在一个地方,以实现高效、可靠的运营管理。

威斯康星大学分子视野大楼的 Building X Lifecycle Twin 可以高效访问和管理所有相关的资产信息。

资产透明度

高效访问和管理来自 1,000 个可维护资产、BMS 的 500 个数据点、三个电表和大量文档的信息。

威斯康星大学分子视野大楼的Building X Lifecycle Twin使访问关键资产信息的速度大大加快,从而加快了维护速度。

即时信息

在被动维护和基于状态的维护活动中,更快地访问关键的工厂和设备信息。

威斯康星大学分子视野大楼的 Building X Lifecycle Twin 允许远程与该设施进行虚拟互动。

远程访问

三维演练和平台链接到运营数据,可实现与设施的虚拟互动,为未来的远程运营中心铺平道路。

数字平台为人们提供了更多的信息,更多的知识可供使用,而不是在他们没有掌握所有事实的情况下试图诊断问题。
詹姆斯·罗斯, Sustainability Manager, 卧龙岗大学

在短短三个月内全面投入运营

由 Building X 提供支持的通用数据环境和数字双胞胎平台集成了所有现有 BIM 数据、资产和维护信息、竣工文档和 BMS 读数。在西门子的支持下,Building X合作伙伴Greenedge Automation在短短三个月内就完成了实施。

Building X Lifecycle Twin 资产信息管理

实施过程从配置分子视野大楼的 Building X Lifecycle Twin 开始,用于资产信息管理、文档管理、任务和问题管理以及三维模型查看。这需要整合多个数据源,例如数字建成文档、图纸以及操作和维护手册、资产和空间数据、数字维护记录、现有的 BIM 模型,以及集成建筑物管理系统以将实时运营数据引入平台。

分子视野大楼的 Building X Lifecycle Twin 整合了来自多个来源的数据。
Building X applications 可以持续优化威斯康星大学校园内分子视野大楼的建筑运营和能源性能。

建筑和能源分析

第二步,Building X applications的建立旨在持续优化分子视野大楼的建筑运营和能源性能。Building X Operations Manager提供持续的建筑物运行状况监测,包括设备读数和警报,而Building X Energy Manager结合了公用事业数据,提供精细的能源分析。

让我们一起解锁效率并转变校园运营!

通过连接系统、提高可见性和实现主动管理,Building X 帮助伍伦贡大学集中运营、监控资产,并提高其 Molecular Horizons 大楼的运营效率。如果您想在能源绩效、资产管理和园区运营方面取得类似的结果,请联系我们的专家,探索可能性。

与我们的 HEI 专家一起提高效率并实现校园运营转型