实施系统的能源管理
能源管理系统 (eNMS) 可以帮助您持续提高配电系统的能源效率并满足法律要求。但是,成功需要从规划到运营的系统方法。学习如何进行正确的技术和组织调整以实施 eNMS。

能源管理系统 (eNMS) 可以帮助您持续提高配电系统的能源效率并满足法律要求。但是,成功需要从规划到运营的系统方法。学习如何进行正确的技术和组织调整以实施 eNMS。


帮助您的公司满足严格的标准和法律要求,例如德国的《能源效率法》(eNefG)、IEC 6036481和欧盟绿色协议,成员国必须在2025年10月之前将其转化为法律。

eNEFG帮助公司削减能源成本并改善运营工作流程。它适用于使用 >2.5 吉瓦时/年 (必须发布节能计划)和 >7.5 吉瓦时/年 (必须实现 ISO 50001/EMAS 以及电源监控)。

eNMS 可帮助您满足法律要求并改善工作流程、效率和投资规划。电源监控可揭示优化潜力,从而实现有针对性的行动,从而减少开支和改善服务。
要主动规划配电,请定义关键参数,例如中心馈电配置、电缆长度尺寸、变压器选择和开关设备尺寸。这最大限度地减少了配电盘和配电系统的功率损失,有助于减少二氧化碳排放。我们的提示将帮助您设计节能的低压网络。
获取公司最终能耗及其相关消费者的第一步是建立透明的数据库。你可以用最少的额外努力来实现它。
通过系统的规划,在配电的规划阶段奠定基础 测量概念 用于持续的功率监控,例如使用即插即用的入门级解决方案 SENTRON Powercenter 3000 和专业的 SENTRON Powermanager 软件。根据分析的数据和能耗值,您可以确定需要优化的领域以改善能源,并采取行动。


测量和分析能耗是运营能源管理的重要方面。它允许您将见解转化为具体行动,例如,通过识别效率低下的设备并将其更换,或者识别您的负载管理系统显示出昂贵的峰值负载,这可以通过错开设备启动来避免。
文档和报告也是能源管理战略的关键组成部分。为了有资格获得政府补贴或满足法律要求,贵公司必须证明其正在持续提高能源效率。这意味着您必须能够跟踪和记录运营能耗的所有变化。
您的规划在满足配电能效率的监管要求方面起着关键作用。从确定配电系统的尺寸到选择组件,您做出的每一项决定都会影响能源效率和建筑物整个生命周期。我们为您提供各种提示、文档和智能软件工具,以简化您的配电规划。开始使用 SIMARIS 工具箱。
电气调试完成后,系统集成商必须将整个总机接入 IT 网络。您必须对节能组件进行参数化,定义电源监控的战略测量点,并注意所有组件(软件、硬件和网络)的专业集成。
然后,您将测试整个系统并将其移交给工厂操作员。西门子的文档和工具可以帮助简化智能配电系统的调试。查看我们的调试软件 SENTRON 电源配置。
按照测量概念安装测量、保护和开关设备后,您将开始电源监控,并定期可视化和分析所有能源数据,直至最终电路。
使用生成的数据和见解来定义和实施适当的优化措施,然后使用持续的功率监控来衡量和记录这些措施的成功。最后,评估您的配电系统,以获得进一步的优化潜力。阅读我们的文章 “通过功率监控提高能效” 以了解更多信息。
采用纳入这些最佳实践的系统方法,最大限度地提高能效。点击图块下载包含我们提示的 pdf 文件。