Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
数字化建筑性能

启用自主建筑:Nuvola Lavazza

Nuvola Lavazza是集团位于都灵的总部,这是一座向员工、游客和城市开放的多功能建筑。Siemens 支持其向自主建筑模型的数字化演变,该模型侧重于效率、可持续发展和以人为本的体验。

通过集成的数字解决方案管理复杂性

的架构和功能复杂性 Nuvola Lavazza 需要对建筑物管理采取综合方法。Siemens 实施了整体建筑解决方案,将舒适、安全、能源和安保系统的控制集中在一个开放平台上。这为长期数字化转型提供了透明的运营、简化的流程和可扩展的基础。

自主建筑的数字基础

图标建筑网站-全新原创

集中式建筑物管理

Desigo CC 将 HVAC、照明、消防安全、视频监控和入侵检测集成到单个 BMS 中,从而实现了整个设施的统一监管、更快的事件响应和一致的运营控制。

一个代表基础设施计划的图标,带有建筑物和道路的风格化图像。

高级监控和透明度

借助 Building X,我们可以提高建筑运营的可见度。Operations Manager 可检测异常并管理工作流程,而 Data Visualizer 则将复杂数据转换为直观的仪表板,以做出实时、明智的决策。

绿色背景上的风力涡轮机和太阳能电池板图标

效率和性能优化

能源监控和系统性能工具提供对资产行为和消耗的实时洞察,从而实现持续优化、早期故障检测,并随着时间的推移增强运营连续性。

从智能建筑到自主运营

一个综合开放的数字生态系统

在Nuvola Lavazza,西门子交付了一个基于开放且面向未来的平台的完全集成的建筑生态系统。所有建筑系统均通过以下方式进行连接和管理 Desigo CC,确保互操作性和可扩展性。这种方法使建筑物能够随着时间的推移而发展,支持新技术和服务,同时保持运营可靠性。

带有 desigo cc 和 building x 的建筑物图标的图片
1e2acf64-df3c-4eb9-adf9-352d82ad7757 - Lavazza - shooting internal 2

数据驱动的运营以实现持续改进

的介绍 Building X 标志着 Nuvola Lavazza 在数字化之旅中迈出了新的一步。基于云的应用程序支持高级监控、智能报告和主动维护。通过将运营数据转化为切实可行的见解,Siemens 支持从被动式建筑管理向预测性建筑物管理的转变。

大规模提高能源效率和可持续性

通过持续监控和系统优化,Nuvola Lavazza 已经提供了近似值 能耗降低 30% 自项目启动以来,完全符合集团的可持续发展目标,并一直支持实现以下目标 LEED 白金认证。

54e5ce29-c853-4c12-adeb-21f59e6281aa - Lavazza internal shooting
Nuvola 所代表的不仅仅是一个总部:它是一个围绕人员、创新和环境责任而设计的空间。得益于与 Siemens 共同开发的先进技术,我们得以最大限度地提高舒适度和能效,使 Nuvola 成为一个真正具有前瞻性的工作场所。
安东尼奥·库兰特, 物业与设施总监, Lavazza 集团