Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

改变医院的冷却运营

Northside Hospital Forsyth是一家拥有389张床位的医院,拥有800名医生和3,700名员工,全天候运营,依靠其中央工厂来确保稳定的冷却,同时平衡不断增长的能源需求和不断增加的公用事业成本。

毫不妥协地满足不断增长的能源需求

作为一家全天候医疗机构,福赛斯北区医院依靠其中央设备为整个医院提供可靠的冷却服务。由于能源需求仍然居高不下,公用事业成本持续上升,维持高效运营变得越来越具有挑战性。

同时,牺牲性能不是一种选择。关键的医疗保健环境需要持续、可靠的操作来支持患者护理,在需求高峰期,几乎没有灵活的运营余地。为了应对这些挑战,该医院专注于优化中央工厂的运行方式——在不中断日常运营的情况下降低能耗、降低运营成本和保持可靠性。

医院里有救护车和医护人员、放大设备、“24” 回收标志、雪花和插头图标。

减少能源消耗和运营成本

用电量下降了21.6%,尽管能源价格上涨,但每年仍可节省超过13.8万美元的公用事业费用。

提高中央工厂的性能和效率

现在,冷冻水系统仅使用两台而不是四台冷却器即可提供所需的冷却条件,从而显著提高了工厂的整体效率。

提高可靠性和运营弹性

改进的冗余可以实现持续运行,即使在设备中断或意外事件期间也能保持稳定的性能。

通过系统调整提高性能

医院大楼用箭头连接到暖通空调和设备控制面板,下面有一个人拿着一台平板电脑。

为了满足不断增长的能源需求和提高绩效,福赛斯北区医院评估了其中央工厂的运行情况。该医院没有更换设备,而是专注于通过改善冷冻水的生成和分配方式来最大限度地提高现有基础设施的性能。

主要改进包括:

  • 在两个中央工厂实施Demand Flow
  • 在泵上安装变频驱动器 (VFD)
  • 集成流量、压力、温度和功率传感器
  • 提高了工厂之间的互操作性

升级后的系统不是在固定条件下运行,而是根据实时需求持续调整操作。这种动态方法使医院能够更有效地满足冷却需求,同时保持整个设施的稳定条件,在实施过程中不会中断医院的运营。

如果一台制冷机出现故障,由于该项目所带来的好处,我们将能够无缝地维持运营。洪水、火灾、主要设备问题——这些都可能对医院造成毁灭性的影响。这就是为什么为您的关键工厂设备提供 N+1 容量是许多医疗保健组织的目标。现在,通过Demand Flow带来的改进,我们已经有效地增加了制冷机的容量。
托马斯·W·多尼茨, 设施运营系统总监, 北边医院

提供长期价值并为未来做好准备

除了改善运营外,该项目还带来了可观的财务价值。储蓄量比预期高出6.5%,而公用事业激励措施超过了最初的预期。较短的投资回收期和独立的第三方验证使人们对解决方案在实施之前充满信心。

如今,中央工厂继续在不断变化的条件下持续节省成本。随着能源成本的上升和需求的增长,这些改进在最初的项目范围之外提供了持续的效率提高。随着设施的持续扩张,在现有基础设施中管理更高需求的能力为未来的稳定和高效运营提供了支持。

其他项目见解