跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
服务

能源数据管理的好处

如何收集能源数据以满足报告要求或义务,例如欧盟的 “企业可持续发展报告指令”(CSRD)?有效的能源数据管理可以准确概述所有互联公司和物业的能耗。

获得宝贵的透明度和质量

实际上,能耗通常是手动记录的,而且非常费力,然后只能汇总成年度数字。有了能源数据监控系统,将来这将变得更加简单。例如,电、水、热或天然气的关键数据是作为实时数据收集的。这既适用于商业建筑,也适用于生产。这提供了宝贵的透明度并显著提高了数据质量。根据这些数据,还可以确定初始能效潜力。

年轻的女性专业人士在计算机上工作时微笑。

智能数据分析的基础

通过自动收集能源数据,持续监控为公司提供了主要优势。这消除了错误报告的风险,无需进行传统的可信性检查,从而通过自动化极大地简化了工作流程。因此,数据质量显著提高。此外,持续监控为智能数据分析奠定了基础,可以获得更深入的见解并发现额外的能效潜力。

身穿商务套装的男人在电脑前工作,旁边喝一杯咖啡。

能源数据管理:您的好处

只需按一下按钮,全球能源数据监控系统即可全面概述您的能耗,并且可以毫不费力地进行部署。

微笑的女人在现代办公室里拿着打开的笔记本电脑。

AI 可以检测到故障和过度使用

人工智能(AI)越来越多地应用于建筑物管理。我们开发了一种自学算法,可以检测建筑物中的异常消费行为。如果实际测量值与确定的消耗模式的偏差过大,则可能表明操作行为的变化。您将自动收到一封包含有关此异常的技术信息的电子邮件。这可以向您显示哪些偏差会导致消耗增加和成本上升。

工业环境中的人拿着打开的笔记本电脑。
案例分析

Breitenburger Milchzentrale

Breitenburger Milchzentrale与西门子能源专家合作制定了全面的能源战略。

Grid Edge解决方案的核心是采用创新型混合锅炉系统的高效电转热过程,包括与自动负载管理(Desigo PX和Desigo CC)的连接。

案例分析

柏林-滕珀尔霍夫圣约瑟夫医院

  • 建筑物管理系统和电力供应的现代化
  • 每年节省超过 300,000 欧元的能源成本
  • 每年减少超过 1,300 吨二氧化碳
Eingang St Joseph