跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

一艘受水保护的遗产船

在一个装满不可替代物品的博物馆里,你如何保护一艘二十世纪的木制训练船?用水。在米兰,隐蔽的高压水雾灭火技术可确保意大利最珍贵的遗产之一的安全,而不会改变其外观或游客的体验。

保留不可替代的海事工艺

Ebe大篷车曾是米兰国家科学技术博物馆列奥纳多·达芬奇展出的训练船,是一件需要特殊保护的独特文物。消防工程专家詹森·休斯(Jensen Hughes)进行的一项风险评估显示,由诸如电气故障这样简单的事情引发的火灾可能会迅速发生——比消防队在现场的速度要快。这凸显了对专用的消防系统的需求。

无痕保护

莱昂纳多·达芬奇灭火参考博物馆

专为融入而设计

轻质、小直径的管道使得 Sinorix 高压水雾系统能够穿过狭窄的通道。其隐蔽的装置与周围环境无缝融合,游客几乎看不见。

莱昂纳多·达芬奇灭火参考博物馆

水,智能利用

智能使用水有两种保护方式:封闭式喷嘴自动抑制火势,而独立的开放式喷嘴可温和地加湿木材以保持其水分平衡。

莱昂纳多·达芬奇灭火参考博物馆

成熟的技术

安装在Ebe上的Sinorix系统已在全面的防火测试中成功地得到证实,与训练船所代表的风险状况相符。

超出标准要求的保护

保护遗产物品首先要了解其特定风险。

对于Ebe,Jensen Hughes确定了特定的火灾风险,并使用基于性能的消防安全方法定义了保护要求。西门子提供了解决这些问题所需的灵活的 Sinorix 高压水雾技术。他们共同开发了一种定制的解决方案,在保护船只的同时尊重博物馆的环境。正如西门子测试与审批总监Henrik Bygbjerg所解释的那样:“消防策略不能依赖于单一标准,可能需要针对每个项目特定的应用考虑因素。”

灭火参考博物馆莱昂纳多·达芬奇方向舵屋
灭火参考博物馆莱昂纳多·达芬奇侧视图

保护和保存集于一个系统中

Sinorix 高压水雾系统不仅在紧急情况下提供保护;它还有助于全年保护 Ebe。打开不带灯泡的喷嘴定期在船内进行手动加湿,保护船舶的木结构免受恶化。带有温度敏感灯泡的封闭式喷嘴安装在船舱两侧和外部,可提供全自动灭火功能。而且,由于每个喷嘴的灯泡都是独立触发的,因此只有最接近点火点的灯泡才会激活。这样可以保持灭火目标,而不是淹没整个隔间。

专为扩展而设计的保护

该项目展示了整体灭火解决方案如何通过支持生命安全、财产保护、业务连续性和可持续性来创造超越传统消防标准的价值。Sinorix高压水雾系统的设计考虑了未来的可扩展性,使博物馆可以选择将保护范围扩展到博物馆大楼的其他住所。

玻璃入口门上的粗体黑色意大利字母拼写出来