跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
制药行业的数字创新

与 MGA 和 Siemens 一起创新制药行业

通过统一的数字平台优化药品生产,确保数据完整性、最大可追溯性和尖端的操作员用户体验。

走向制药行业的创新

Masco Group Automation (MGA) 解决了在复杂的制药市场中确保数据完整性和精确过程监控的挑战。主要需求是将所有应用程序统一到一个可扩展的平台中。MGA与Siemens一起采用了尖端的解决方案,将机器界面转变为面向数字未来的现代、安全的用户体验。

安全、面向未来的数字解决方案

消防安全可持续性图标

采用现代网络技术

实施基于 HTML5 技术的 WinCC Unified,实现对从基本系统到复杂系统的任何设备进行灵活且可访问的监控。

消防安全数字化图标

确保数据的完整性和安全性

满足制药行业最严格的网络安全和可追溯性要求,保护生产过程和制造数据的完整性。

此图标代表了超过 175 年的内置保护

向模块化技术发展

通过MascoDash集成平台整合CMT和MTP概念,实现模块化生产以及数据分析和人工智能的使用。

MGA:制药行业的数字化卓越表现

MGA - Image 1

将操作员置于技术的核心

MGA和Siemens采取的基本步骤是将注意力从机器转移到人类身上。它不再只关乎人机界面,而是完整的用户体验。多亏了 WinCC Unified,界面直观而现代,允许专业人员轻松管理复杂的流程,提高效率并最大限度地减少人为错误。

确保完全合规性和可追溯性

在 制药 市场, 数据完整性 不是可选的。所实施的解决方案使MGA能够为其客户提供对每个生产阶段的持续而精细的监控。 WinCC 统一 之所以被选中,是因为它能够本地满足行业法规,确保每个数据点都得到跟踪和保护。这种方法不仅可以确保合规性,还可以将数据转换为战略资产以进行持续优化。

MGA - Image 2
MGA - Image 03

搭建一个为未来做好准备的平台

Siemens和MGA之间的合作创建了一个高度可扩展的数字生态系统。在 MascoDash 中集成 MTP 模块化和人工智能数据分析等技术,是迈向工业 4.0 的决定性一步。这种开放式架构可以轻松集成外部系统并快速适应市场演变,从而确保随着时间的推移进行投资。

由于其现代功能、便携性、可扩展性、对外部系统的开放性以及面向未来的设计,WinCC Unified 被证明是正确的选择。
萨维里奥·莫塔纳, 常务董事, Masco Group Automation

开启您的旅程