Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

还剩一年:及时做好准备!

到2026年底,多公寓和区域供暖建筑必须符合这些法律要求!

新的计量法于去年生效,从2027年1月1日起,该法将不仅适用于新建筑,还将适用于现有的带有中央供暖或区域供暖的多单元建筑。Siemens 的专家随时为您提供帮助!

要遵循的主要规则是什么?

必须确保 为每个单位单独计费 通过安装加热和/或加热/冷却流量计、成本分配器和水表。

从 2027 年 1 月 1 日起,只有可远程访问的仪表,即 适用于远程读取的仪表,将被允许在匈牙利开展业务。 这意味着无法做到这一点的现有仪表也必须更换。

该法规会影响哪些类型的建筑物?

该法规影响 所有带有中央供暖和区域供暖的建筑物。这意味着,的运营商 多单元公寓楼或办公楼例如,应尽快采取行动。

我们如何能帮助你?

Siemens 提供必要的测量和读取设备的完整产品组合:

通信测量设备,包括

  • 叶轮热量计
  • 超声波热量计
  • 水表
  • 供暖成本分配器

读取设备:

  • 有线 MBus 中心
  • 无线电阅读设备

我们还提供以下方面的帮助:

  • 技术支持和制定适当的测量概念;
  • 推荐安装和/或运营合作伙伴。

有关法律要求的更多信息可以在这里找到!

IMAGE - Measurement law illustration