跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
案例分析

平衡缅因镇的室内空气质量和能源效率

207区面临着对相隔数十年的三所大型高中的暖通空调系统和控制系统进行现代化改造的挑战。实施西门子解决方案改善了空气质量,还降低了整个地区的能源成本。

让学生获得最佳学习能力的地区方法

芝加哥西北郊区的207学区试图通过更换三栋具有不同基础设施的建筑物中老化的暖通空调系统和控制装置来改善室内空气质量和能源效率。面对这一挑战,该地区求助于西门子(Siemens)来指导他们前进。

通过标准化取得成功

通过使用复杂的控制系统对设备类型进行标准化可以减少维护和能源成本,从而最大限度地优化该地区的节能。

系统标准化至关重要

最重要的目标是标准化所有设备——系统类型、控制设备、屋顶单元和风机盘管——以更好地监测室内空气质量并降低成本。该使命已提交给社区,在证明了价值之后,通过了一笔1.95亿美元的债券。该学区着手改善空气质量,降低6,200名学生和850名教职员工的能耗。

平衡室内空气质量和能源效率

探索标准化如何通过使用 Siemens 解决方案节省能源,提高室内空气质量并降低成本。

改善空气质量,最大限度地提高效率

根据健康的室内空气与学习之间的相关性,该学区转向了 100% 的室外空气系统。现在,外部空气正以创纪录的时间在建筑物中流通。

西门子控制器用于自动化 HVAC 系统,并安装了压力无关控制阀 (PICV) 以降低劳动力成本和提高能效。

缅因州东部高中的 PICV 特写镜头

网络研讨会:PICV 降低成本和优化 HVAC 系统性能的 3 种方式

观看我们最新的网络研讨会,了解 PICV 如何提高 HVAC 系统性能并显著节省成本和能源。亲身听听珠峰控制与技术总裁丹·雷诺兹为何选择动态平衡电动汽车,以及他在第一笔费用中节省了多少开支。Siemens 专家还分享相关的产品信息以及融资和融资方案。

令人惊叹的项目亮点

缅因州镇对全区暖通空调系统进行了全面改革

在能源效率和室内空气质量之间取得完美平衡,让学校更健康。

对缅因镇的三所高中进行了暖通空调升级:

  • 2,500 辆平衡车
  • 1,300 个 DXR2 控制器
  • 800 个房间单位传感器
  • 500 个阻尼器执行器
  • 100 个变频驱动器
  • 50 个 TC 控制器
  • 10 PX 控制器
缅因镇高中大楼外观。
我们最初估计可节省75,000美元的首次成本,但在使用Siemens自平衡PICV之后,实际节省的费用很容易达到该金额的两倍。
丹·雷诺兹, 总裁, 珠穆朗玛峰能源与控制技术

改善健康学校的空气质量

最高质量的室内空气创造了最佳的学习环境。看看如何创建更高效的系统,同时尽可能地提供最佳的室内空气。

新鲜空气的意义

根据美国环境保护署(EPA)的数据,良好的室内空气质量包括引入室外空气,这可以通过为学生提供有利的环境来帮助学校实现教育孩子的主要目标。根据劳伦斯·伯克利国家实验室的数据,改善室内空气质量还可以降低缺勤率,这与更高的平均成绩和学业成绩有关。

我们正在为这些学校带来大量的室外空气。我们希望我们减少了整个地区的能源,并极大地提高了室内空气质量。
鲍勃·圣玛丽, 高级工程师, Elara 能源服务公司

室内空气质量和能效之间的完美平衡

了解西门子在为学生和教师创造更健康的环境方面所发挥的作用。