Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

增强低压配电的网络安全

低压配电系统面临重大的网络风险,这些风险可能会破坏基础设施并造成巨大损失。Siemens 网络安全解决方案通过深度防御策略、安全设计和持续漏洞管理来保护系统。

保护低压配电免受 OT/IT 网络威胁

将 OT 与 IT 连接可以提高效率,但也会造成严重漏洞。虽然网络安全在很大程度上建立在 IT 环境中,但许多 OT 系统仍然缺乏成熟的保护。直接的互联网暴露会带来单点故障:一次漏洞可能会导致运营中断并破坏整个价值链。与 IT 不同,许多 OT 系统缺乏成熟的网络安全,因此很容易成为攻击目标。如果没有集成的保护,攻击可能会跨基础架构蔓延,从而导致停机、安全风险和重大财务损失。

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
icon sicherheit-可用性-1113x625

保护关键基础设施

网络安全措施保护低压配电系统免受可能中断基础设施的网络攻击,帮助维持运营连续性并避免代价高昂的停电。

Icon Haken-可用性-1113x625

减少漏洞暴露

深度防御方法和安全的设备配置可减少整个配电网络中漏洞和未经授权访问的风险。

Gesetze-可用性原版

支持合规性和标准

网络安全解决方案符合 IEC 62443 和行业最佳实践,可帮助运营商满足监管要求并确保在整个生命周期中系统地降低风险。

保护您的电气 OT — 采取全面的网络安全方法

即使在低压配电中,单一措施也不足以提供安全性:您需要一种系统的端到端方法来建立多个屏障和防火墙。基于深度防御策略,我们按照国际标准 IEC 62443 的建议,提供针对网络攻击的多级保护——从物理保护到工厂安全、网络安全和每台现场设备的系统完整性。

动画信息图显示了低压网络安全的整体保护方法

以规划者、系统集成商或运营商的身份嵌入网络安全

IEC 62443 标准影响所有利益相关者:运营商、系统集成商或制造商。他们都有自己的责任领域。这是采用端到端系统方法全面确保网络安全的唯一途径。

鼓励每个人在其流程和组织结构中纳入和实践网络安全。电气系统就像汽车:在开发车辆时,关键安全功能包含在设计中。在制造车辆时,将对安全功能进行校准、设置和测试。而且,当它运行时,会对其进行检查,以确保安全功能处于活动状态,并在紧急情况下能够可靠地运行。

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

规划者:从一开始就规划网络安全

在规划阶段就将网络安全考虑在内非常重要。

我们为您提供系统招标规范、产品招标文本中的网络安全功能以及专家的咨询。

网络安全系统招标文件

用例

系统集成商:调试期间的网络安全

作为系统集成商,你必须实现一个基于安全产品的安全系统,然后将其传递给运营商。在实施和调试总机时,必须全面整合网络安全。您将安全的各个组件组合成一个安全的系统,对其进行测试,然后将其移交给系统操作员。

我们随时为您提供专业知识、软件工具和应用示例。

网络安全产品,例如 SENTRON Powercenter 3000 的阿喀琉斯证书

用例

用于调试 SENTRON Powerconfig 的安全工具

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

操作员:保护正在运行的系统免受攻击

作为操作员,你需要在整个组织及其所有员工中建立意识和理解:你必须与系统集成商合作来定义流程,例如谁可以采取哪些行动、何时采取行动、以什么权限采取行动。你必须修复在运营阶段可能发生的任何漏洞。

您还有义务确保安全运行。在整个生命周期中,您可以通过应用更新来保持最先进的保护,从而保持操作安全和最新状态。

我们通过漏洞管理和新固件发布来帮助长期维护您设备的网络安全。

网络安全产品,例如 SENTRON Powercenter 3000 的阿喀琉斯证书

漏洞管理和新固件版本

SENTRON 组件的固件清单

如何从 OT 过渡到 IT?

一个行之有效的选择是 SENTRON Powercenter 3000 安全网关。

  • Security Gateway 是网络安全的低压配电的核心:该组件可极大地提高工厂外部安全。
  • 通过 SENTRON Powercenter 3000 中的有针对性的安全设置提供保护
  • 安全连接到云系统:使用加密连接进行接口保护
  • 强大的通信接口:阿喀琉斯认证确认了确保工业系统安全性和稳定性所需的功能。

SENTRON Powercenter 3000

面板和 Sentron-PowerCenter-3000 软件之间的安全网关插图

提高网络安全的 5 个秘诀

网络安全不仅仅是产品中的一项功能。它涉及整个系统、流程和组织。以下是需要注意的五点。

常见问题解答

探索资源

白皮书

白皮书 | 低压配电中的安全无线通信

白皮书 | 低压配电的网络安全

白皮书 | 使用 SENTRON 3WA air circuit breakers 实现网络安全

小册子

小册子 | 实况报道:使用 SENTRON 数字技术实现低压配电中的网络安全

小册子 | 主题论文:利用 SENTRON 产品组合实现配电系统的网络安全数字化

网络研讨会

网络研讨会 | 低压配电的网络安全蓝图