Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

提高低压配电的可用性

电力故障很快就会变得代价高昂。最大的风险不是电网,而是低压配电的最终级别——故障要么导致停机,要么被忽视。运营商必须问:我们能承受多少次中断,需要多少可用性?

当停电时——真正会发生什么

短暂的停机可能会产生截然不同的后果,但总是会带来严重的后果。数据中心需要非常高的系统可用性:99.999%。停电每小时可能造成超过500,000欧元的损失。在购物中心,这个数字约为10万欧元。而在医院,停电甚至可能夺去生命。停电的最常见原因是电源问题,而且这种趋势正在上升。问题在于:大约四分之一的传统备份系统在停机后首次启动时出现故障。现实情况是,并非所有措施都按计划运作。但不一定是这样:我们在这里可以帮助您提高配电的可用性。

德国停电

医院紧急情况

特别是在医院和诊所,停电可能很快变得危急,尤其是在备份系统无法运行的情况下。2023 年 5 月,在柏林夏利特医院,患者不得不紧急转移。

肯尼迪国际机场停电

肯尼迪国际机场的航班中断

2023 年 2 月,纽约约翰·肯尼迪国际机场 1 号航站楼发生小火,导致停电无法迅速得到控制。因此,航班不得不改道甚至取消。

向下看购物中心人行道的高角度视图,可见两层,人们双向行走或站立

结账系统故障

如果超市或购物中心停电,导致结账系统崩溃,则成本可能高达每小时100,000欧元,因为客户将无法完成购买,可能会将业务转移到其他地方。

毫秒决定停顿和输出

99.99% 系统可用性

数据中心需要非常高的系统可用性。停电的最常见原因是电源问题,而且这种趋势正在上升。

500 万欧元 每小时的停机成本

数据中心每小时可能造成超过500,000欧元的停电损失。在购物中心,这个数字约为10万欧元。而在医院,停电甚至可能夺去生命。

25% 备份系统故障

大约四分之一的传统备份系统在停机后首次启动时出现故障。现实情况是,并非所有措施都按计划进行。

该图显示,从2020年到2022年,电力供应问题增加了19%。

可用性始于设计,而不是故障

配电系统运行20、30或40年的情况并不少见。可靠的电源系统 从规划阶段开始 在 项目开始。 电气化的规划人员、操作员和项目经理必须问问自己,如果电力出现故障,哪些基本系统功能必须保持运行,以及真正感受到的痛苦在哪里。例如,如果超市的冷却失效,所有产品都将变质。或者,考虑到允许的中断持续时间和桥接时间,哪些中断是可以容忍的?只有回答这些问题,才能实现可用性和中断之间的最佳成本比率。请记住,并非每个系统都需要昂贵的 100% 可用性。

使用 RAMS 方法系统地规划可用性

关键基础设施、工业或商业设施都有不同的可用性需求。一个 系统方法 基于 RAMS 流程可用于高效地将基于需求的可用性整合到规划流程中。

R — 可靠性: 系统运行可靠吗?
A — 可用性: 需要的时候可用吗?
M — 可维护性: 能多快修复?
S — 安全: 对人员和设备安全吗?

组织、系统特定和概念性衡量标准 降低故障风险。基础是针对特定需求的网络设计和尺寸规划。

组织措施、基于系统的和基于设计的措施相结合的动画图形
女性服务器技术人员站在数据中心走廊的机柜旁边,里面有成排的机架服务器。

低压配电的 Power quality

Power quality 监控对于确保可靠、高效的配电非常重要,这对于数据中心、医院和其他关键工业应用中的敏感设备至关重要。如果电能质量不稳定,你可能会丢失设备和数据,而且维护设备的成本会更高。了解如何测量和分析电能质量,根据EN 50160可以采取哪些优化配电措施,以及系统方法会是什么样子。

用例:数据中心的 Power quality

Select...
女人坐在办公桌前,有两个电脑屏幕,面前有数据

作为一个 电气规划师和顾问,您可以确定配电系统的安全水平和效率水平。我们支持您减少工作量,并将状态监测等附加值整合到您的概念中。SIMARIS 套件为您提供规划、尺寸标注、规格和文档编制的集成解决方案。

完全集成的电源:支持电气规划

SIMARIS Suite 电气规划软件

能源和电厂监测招标规范

减少停机时间很容易

  • 组织措施: 作为操作员,您可以通过限制访问权限或经过深思熟虑的服务和备件概念(最大限度地节省时间)等方式自己确保高可用性。
  • 基于系统的措施: 在早期阶段使用以下方法检测缺陷和故障 状态监测。另一方面,Arc 故障保护和过压保护对于确保一开始就不会发生停电非常重要。
  • 概念设计措施: 如果规划得当,冗余系统可以覆盖最广泛的故障。如果您还选择可抽出式技术和模块化系统结构,则可以快速轻松地更换故障组件(最大限度地节省时间)。
组织测量、系统衡量标准和概念性衡量标准组合的动画图形,以不同高度的栏目显示

常见问题解答

用于规划和实施的更多信息

视频

视频(Youtube) | 如何规划更高的可用性?# 1

视频(Youtube) | 如何规划更高的可用性?# 2

视频(Youtube) | 如何规划更高的可用性?# 3

视频(Youtube) | 如何规划更高的可用性?# 4

白皮书

白皮书 | 使用 3VA 断路器进行 Condition monitoring

白皮书 | 保护自己免受电弧故障的影响

白皮书 | 规划内部电弧故障保护

白皮书 | 数字支持的配电

Software 下载和服务

Software | SIMARIS 规划工具

Software | SENTRON 电源配置

工业商城:产品目录

应用程序示例 | 通过状态监控提高系统可用性

网站 | Totally Integrated Power 中心