跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

用于微电网培训和研究的生活实验室

加拿大多伦多的亨伯理工学院与西门子合作,建立了一个微电网技术和控制生活实验室,恰当地命名为可持续微电网和可再生能源技术实验室(SMART Lab)。

先进能源技术的最先进教学

微电网是未来能源系统的关键要素。它们有助于优化能源使用、整合可再生能源和提高弹性。但是,与所有新技术一样,需要大量的动手培训。这正是 SMART 实验室所提供的。

微电网和可持续能源基础设施

微电网主要利用风能和太阳能等可再生能源,在建立可持续、基本脱碳的能源基础设施方面发挥着关键作用。这些分散的本地化能源系统几乎可以适应任何当地要求并能承受恶劣的环境。它们促进了可持续的现场发电,高效存储解决方案的集成确保了供应的可靠性。

同时,微电网增强了机构电力供应的弹性,因为它可以自主运行,也可以与主电网一起运行。在岛屿模式下,它与传统电网断开连接,在自然灾害或网络威胁等事件导致的电网中断期间提供持续的电力。

一座大学校园,拥有亨伯理工学院的现代化建筑和晴朗的蓝天。

协作伙伴关系

多伦多的亨伯理工学院与加拿大西门子合作,在安大略省政府的支持下,在其北校区开设了一个专门的微电网技术和控制生活实验室,即可持续微电网和可再生能源技术实验室(SMART Lab)。SMART Lab既是教育环境又是实验环境,旨在培训学生和专业人员使用微电网系统,并与行业合作伙伴一起进行研究。

Humber和Siemens之间的合作关系使学生能够获得实践教育和培训,以应对当今和未来的高需求工作,同时也为该行业提供了利用真实世界实时数据进一步推进可持续能源解决方案的难得机会。

动手训练、研究和创新

随着经济变得越来越依赖电力,继续专注于开发智能电网和微电网等技术非常重要。通过在可持续技术和微电网方面的培训、研究和创新,Siemens 和 Humber 正在解决电力和公用事业、住宅开发和制造电力管理行业当前的技能差距,并为当前和未来的专业人员提供进一步扩展和采用微电网技术所需的实践技术教育。

SMART Lab 为用户提供与微电网设计、运行和维护相关的知识和技能。它用于应用研究项目,允许亨伯理工学院提供微电网和可再生能源领域的微证书,以及电气和计算机工程以及可持续能源和建筑技术课程的新课程。同时,智能实验室是亨伯利用自己的能源资产实现其可持续发展目标的关键要素。

一群人站在一个房间里,可能是实验室,有几个人在看左边的东西。
“我们的学生可以使用最新的技术,他们开始发挥创造力,开始发明,他们可以与业界合作解决当今的问题,解决当今的问题,这样我们就有了明天的劳动力和机会。”
安·玛丽·沃恩博士, 总裁兼首席执行官, 汉博理工学院

将理论转化为有形现实

SMART Lab 提供高效、可持续用电方面的实践经验,涵盖微电网监测和控制、分布式可再生能源、电池存储、智能配电、负载仿真和电动汽车充电。

Smartflower

受大自然的启发,亨伯北校区的Smartflower全天跟随太阳,就像向日葵一样,以最大限度地提高其产生的能量。该结构可以在夜间或有强风时关闭,与固定模块相比,其模块可以多发40%的电力。它产生的电力由智能实验室控制,该实验室位于相邻停车场的二楼。

站在带有蓝色背景的 Siemens 徽标前的人。
带有各种模块、电线和网络电缆的 Siemens 工业控制面板的特写镜头。

智能微电网控制

亨伯微电网的核心是 SICAM A8000 微电网控制器和西门子制造的配电控制面板。A8000它们可以实现校内能源系统的智能管理,并为智能实验室提供基础,智能实验室使用校园微电网提供的丰富数据。

能源转型是我们为社会创造现实解决方案的最大杠杆。微电网有能力快速跟踪和促进能源转型。因此,这个项目旨在赋予我们的子孙后代权力。
费萨尔·卡齐, 总裁兼首席执行官, Siemens 加拿大

独特的机会

微电网是复杂的系统,管理它们需要深入了解各种控制回路和电网组件之间的相互作用。实践经验是这里的宝贵优势。作为生活实验室,SMART 实验室使学生能够亲身练习使用微电网。亨伯理工学院工程系主任肖恩·加法里说:“这非常独特,因为学生通常没有机会在现场系统上练习。”

肖恩·加法里教授在加拿大亨伯理工学院智能实验室的肖恩·加法里教授的肖像。
加拿大亨伯理工学院智能实验室的学生阿什利·诺尔纳的肖像。

扩展的技能组合

在疫情期间被解雇之前,阿什利·诺尔纳最初是一名私人教练,她受到父亲的鼓励,她追求电气工程师技术专家的职业,并报名参加了亨伯的电气工程技术——控制系统项目。她认为新的SMART Lab “是一个机会,可以扩展我们发电和配电科目,并在我们的课程中增加微电网培训模块,这样学生就可以扩展自己的技能组合并学习如何使用微电网系统。”

利用生活实验室,充分利用学术机会的潜力

像 SMART Lab 这样的生活实验室以独特的方式将现实世界和实践学术教育融为一体。您是否还想让学生和研究人员有机会在现实生活中的测试平台上探索和研究尖端技术,以提高可持续性和成本效益?联系我们,开启您的个人生活实验室之旅。

汉博学院的学生们正在配备了 Siemens 技术的智能实验室里忙碌着。