Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

林肯大学

智能校园从智能阀门开始

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

参考: 自1878年以来一直是领先的陆基行业机构,其目标是到2030年实现碳中和,到2050年实现零碳足迹。

地点: 林肯,新西兰。

项目重点:带有智能阀门的综合楼宇自动化系统,可提高能源效率和可持续性。

倡导可持续发展

林肯大学是一所顶尖的陆基大学,自1878年以来一直在解决紧迫的环境问题。它已经设定了自己的环境目标,即到2030年实现碳中和,到2050年实现零碳足迹。为了帮助实现这些目标,新的研究机构需要一种智能解决方案,以保证可持续运营,并持续发现节能机会和衡量能源使用情况,以编制可持续发展报告。

设定点 Setpoint作为西门子楼宇自动化认证合作伙伴已有20多年,在系统集成和绿色建筑项目方面拥有专业知识,加上西门子的创新解决方案,使其成为该项目的完美合作伙伴。

西门子很荣幸能与Setpoint Solutions合作。他们始终是我们新技术的早期采用者,并且始终愿意参与新产品的现场测试和反馈会议。“
保罗·麦克马伦, 区域销售经理, Siemens 建筑产品,新西兰
ONE-林肯大学

用智能阀门实现愿景

为了实现该大学的能效目标,Siemens和Setpoint Solutions提供了一种楼宇自动化解决方案,其中包括楼宇自动化、楼宇管理、房间自动化和照明控制。楼宇管理系统 (BMS) 使用 Siemens PXC 自动化控制器和 TX I/O 模块来管理输入和控制输出。该解决方案还采用了广泛的西门子建筑产品套件,包括传感器、阻尼器电机、控制阀和执行器,以实现无缝运行。该项目的关键创新体现在动态水力平衡解决方案中。Setpoint Solutions部署了二十个西门子EVG智能阀门来控制新大楼的主要空气处理装置。这些阀门不仅仅是系统组件,它们是运营效率和可持续性的基石。

该项目最初是使用标准电动控制阀进行指定和设计的;但是,Setpoint Solutions的工程师发现了通过升级到西门子智能阀门实现节能的重大机会。除了节能外,从阀门收集的数据还有助于远程维护和维修。
山姆·哈兹莱特, Setpoint Solutions 总监,

加热和冷却系统的终极可持续解决方案

信息图,用于实时跟踪屏幕前的人物

实时跟踪以提高能效

Siemens Intelligent Valve 实时跟踪流量、温度和能量,使能量计算数据透明。Dynamic balancing 可自动补偿压力波动,以避免研究设施中的温度变化,并确保用户的房间舒适度以及最大的能源效率。

易于安装的信息图-手持和智能手机

安装简单,操作简化

与标准阀门相比,该大学智能阀门的安装和调试简单、直观、快速,只需要一个很短的额外调试步骤。此外,Siemens ABT Go 应用程序通过其友好的用户界面简化了设置和调整,使操作变得简单而高效。

戴着黄色头盔的信息工作者站在可视化城市前

减少了错误,提高了可靠性

在大学的新建筑中,智能阀门设置为流量控制模式,这在运行过程中带来了更多好处,例如限制了人为错误的风险;它还使处理警报和识别问题的根本原因变得更加容易。来自每个智能阀门的其他数据为服务技术人员提供了信息,以帮助进行远程维护和维修。

降低材料成本的信息图

降低材料和能源成本

由于智能阀门的内置流量限制功能,Setpoint Solutions的材料成本降低了系统中所需的阀门。较低的材料成本加上更高的能源节省将为大学带来长期的成本节约。

西门子智能阀门的安装和调试简单、直观,而且速度惊人。
安德烈·克拉恩兹林,, 高级系统工程师, 设定点
两个女人在会议室里说话的照片。

用今天的解决方案应对明天的挑战

投资智能阀门和智能建筑技术将有助于林肯大学减少能源使用并提高其新研究设施的运营效率。这将通过为学生提供可持续的校园基础设施和最佳的学习环境来增强大学对学术卓越的承诺。与许多机构一样,林肯大学正在对过时的基础设施进行现代化改造,引入灵活性,为数字化进步做准备。智能阀门是智能设备,可以通过 Building X 套件中的西门子数字应用连接到云端。这提供了额外的好处,例如远程访问多个站点、实时可见性和操作、数据趋势和分析,所有这些都通过西门子高度安全的连接实现。如果大学选择进一步实现建筑管理数字化,智能阀门有多种协议,可以为系统升级和未来的数字化做好准备。

立即开始您的智能校园之旅

西门子与Setpoint Solutions和林肯大学的合作体现了智能建筑技术的力量以及我们对环境的集体承诺。该大学的发展历程激发了全球学术机构思考数字化转型如何创造更智能、更可持续的校园环境。

受到故事的启发,准备好开始您的智能校园转型了吗?立即联系我们,了解我们如何在您的校园内通过具有生态意识的创新来支持您的效率和可持续发展目标。

林肯大学的照片

相关参考资料

平衡缅因镇学校的室内空气质量和能源效率
缅因州镇学区、公园岭、研究和教育

  • 关于对三所大型高中的暖通空调系统和控制系统进行现代化改造的故事。
  • 暖通空调系统和控制装置安装了 2,500 台 PICV、1,300 台 DXR2 控制器、800 个房间单元传感器、500 个风门执行器、100 个变频驱动器、50 个 TC 控制器和 10 个个人计算机。
  • 结果:通过更高效的水力系统,首次成本节省了75,000美元,新鲜空气的输送速度提高了50%,潜在的能量减少了30%
林肯大学的图片

购物中心使用 Siemens Siemens Intelligent Valve 节省高达 25% 的能源
Vega Subayevleri AVM,安卡拉,购物中心

Siemens 解决方案防止了大约 25% 的低效能耗

选择西门子智能阀门是为了透明高效地管理购物中心 150 多家商店的能耗,同时降低能耗。

观看视频

安卡拉购物中心的图片

为每只动物量身定制的舒适感
Pairi Daiza,比利时,酒店和娱乐

  • 动物和游客的舒适对Pairi Daiza来说至关重要。Pairi Daiza度假村的所有地方的气候都必须是完美的,无论是围墙还是酒店内。
  • Siemens 的建筑技术可以完美控制温度、湿度和空气质量,不会给访客带来任何不适。
  • 无论系统需求如何波动,安装都能平稳适应,因为它配备了西门子自动控制的智能阀门。这可确保随时实现最佳操作。
动物园里有一只白熊的照片,还有一个孩子站在他面前