Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

支持喜力啤酒的净零排放目标

脱碳计划的目标是到2025年,在超过15家喜力啤酒厂和麦芽酒厂实现显著的能源节约和50%的二氧化碳减排。

加速酿造行业的脱碳

全球最国际化的啤酒生产商喜力已选择西门子作为多阶段脱碳计划的全球合作伙伴,该计划的目标是到2025年减少其15家啤酒厂和麦芽厂的能源消耗和二氧化碳。该计划支持喜力的净零产量路线图,该路线图的目标是到2030年在范围1和范围2中实现净零排放,到2040年在整个价值链中实现净零排放。两家公司将合作开展长期脱碳计划,在该计划中,西门子将实施其Siemens Xcelerator产品组合中的解决方案和服务,以减少位于欧洲、美洲和亚太地区的生产基地的能源消耗。

喜力啤酒的维亚隆加啤酒厂

与 Siemens 一起迈向脱碳的主要步骤

喜力啤酒在葡萄牙的维亚隆加啤酒厂与西门子合作推出了新的能量回收系统。这个耗资3350万欧元的项目使用6兆瓦的高温热泵来回收酿造过程中的余热,并将其转化为热能进行生产。该解决方案将与热能相关的二氧化碳排放量减少了50%,每年减少7,381吨二氧化碳,并将能源效率提高了39%。

占位符-深蓝色
随着我们继续专注于在范围 1 和 2 中实现净零排放的旅程,我们知道我们必须采取许多大胆而雄心勃勃的举措来实现全球业务的脱碳。与西门子(Siemens)等合作伙伴一起应对这些挑战使我们能够引入技术专长和行业知识,以实现快速和大规模的创新。我们很高兴能与致力于开拓和本地化下一代解决方案的合作伙伴继续这段旅程,以帮助我们实现净零目标。
Dolf van den Brink, 喜力啤酒 CEO 兼执行委员会主席

利用虚拟世界

HEINEKEN和Siemens启动了该计划,合作开展了最初的咨询、审计和咨询服务项目,使用典型喜力啤酒厂的数字能源双胞胎来分析和确定在哪些方面可以最大限度地节省效率。数字双胞胎表明,大约70%的能耗与酿造过程所需的加热和冷却有关。通过优化这些系统,Siemens估计,每个站点可节省15-20%的能源,每个站点的二氧化碳平均减少50%。

喜力啤酒的整体解决方案可复制和扩展,可在全球多个地点实施。端到端计划将运营数据与能源数字化双胞胎相结合,因此西门子可以设计、设计和实施一个系统,使用由可再生能源提供动力的热泵,实现供暖和冷却生产的电气化。该系统还将使用西门子冷却设备优化算法,该算法使用内置分析来分析来自工厂的数据,以降低能源成本并确保运营效率。西门子还将提供一份为期五年的服务合同,以确保始终运行最佳解决方案。

一杯啤酒正在装满,照片顶部形成磨砂玻璃
我们很荣幸成为喜力净零排放路线图的合作伙伴;这是一段雄心勃勃的到2040年实现净零排放的旅程。以这种方式与喜力啤酒作为合作伙伴合作展示了一种完全现代的数据驱动脱碳方法。通过合作开展端到端计划,我们能够将硬件、软件和分析相结合,预测和提供长期结果,这对于每个行业都至关重要。
Matthias Rebellius, Siemens AG 管理委员会成员兼首席执行官, Siemens 智能基础设施

使用 Siemens 实现运营脱碳

西门子股份公司管理委员会成员兼智能基础设施首席执行官马蒂亚斯·雷贝利乌斯;喜力首席执行官兼执行委员会主席道夫·范登布林克。

Matthias Rebellius,西门子股份公司管理委员会成员兼智能基础设施首席执行官
Dolf van den Brink,喜力啤酒首席执行官兼执行委员会主席

随着实现净零排放目标的压力越来越大,西门子的应对措施是制定快速有效的脱碳计划。凭借深厚的行业知识和全球影响力,我们是各垂直行业公司值得信赖的合作伙伴,因为我们帮助他们加速实现脱碳目标。我们仅使用一个团队来降低复杂性,采用整体方法来创建端到端的解决方案,以降低能耗和优化效率。我们的解决方案可快速实施、可扩展和可复制,但与脱碳路线图有着真实而明确的联系。

新闻稿

西门子入选喜力脱碳计划

全球最国际化的啤酒生产商喜力已选择西门子作为其全球净零产量路线图的合作伙伴,这是喜力到2030年在所有生产基地实现范围1和范围2净零排放的雄心壮志的一部分。

aa3d0330-740c-413a-8b5d-c6da9978ec06--rod-f-bbbig-number-big-number-Heineken

实现您的能效、脱碳和可持续发展目标

23debbda-06e9-4b69-9104-b22419ee3484--咨询和咨询

咨询服务

作为您值得信赖的能源和可持续发展合作伙伴,我们与您合作设计和制定您的脱碳路线图,首先从实施的概念设计开始。

8c75e0a3-5b2c-4f6e-bcdd-3a769c95709a--空间管理

诊断和优化

我们进行智能建筑评估(Smart Building AssessemENT),以实施正确的能效解决方案,从而提高运营透明度,从而优化性能和成本。

cecb7a01-50b3-4694-8380-aa18882d6821--智能资产管理

监控和维护

通过持续监控和管理维护,我们帮助您的能源资产保持最佳性能,从而您可以长期节省更多成本。

通过灵活的融资为您的能效项目提供动力

4959d2de688d972bdb4403c15fbeedbbe6adf87f--7930-newton-liquide-bleiben original

我们的技术解决方案和服务以灵活的融资为基础,因此您可以更快地启动项目。

  • 即存即付
  • 脱碳即服务
  • 能源即服务
  • 自筹资金