跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
创新和可持续发展

Glass Futures

玻璃行业需要提高效率并减少整个价值链中的碳足迹。但是怎么做呢?玻璃期货,英国独一无二的全球卓越中心。它专注于帮助玻璃行业加速其可持续转型的新技术和合作伙伴关系。

玻璃期货将研究与合作相结合

玻璃行业全球卓越中心将制造商与学术界联系起来,以创新和展示最先进的技术。

促进行业合作

Glass Futures是一个开放平台,通过连接全球制造商、研究人员和技术合作伙伴,推动整个玻璃行业的协作和创新。

提高运营效率

Glass Futures通过利用玻璃生产价值链中的集成系统、数据驱动的计划和智能服务,提高能源效率和流程优化。

正在看玻璃期货演示的人们

推进可持续创新

玻璃期货通过在整个玻璃行业推广可再生能源、创新材料以及更高效的熔炼和供应链流程,支持整个行业的可持续发展目标。

玻璃期货工业设施的室内视图

为未来技术赋能

Glass Futures 为玻璃制造商提供最先进的技术、工具和培训机会,以及数字化、自动化、驱动和网络安全方面的专业知识。

“Sustainability 需要更高的能效、可再生能源和新的技术解决方案。我们必须学会更有效地使用可再生能源并优化流程。”
阿斯顿富勒, 玻璃期货总经理

玻璃行业本质上是能源密集型的,传统上依赖天然气作为其主要能源。为了实现欧盟气候目标和《巴黎协定》,该行业必须减少排放和化石燃料的使用。玻璃期货通过推广可再生能源、新材料以及更高效的熔炼和供应链工艺(范围1至3)的使用来支持这些努力。

由于熔炉占玻璃厂能耗的一半以上,因此提高其效率至关重要。玻璃期货的目标是在不影响生产力、质量或可用性的前提下,帮助该行业到2050年实现碳中和。

与西门子的合作为Glass Futures提供了一种技术,用于模拟和开发一种通过电加热 “提升” 玻璃炉的优化方法,包括过程控制系统、Digital Twin技术和自动化系统。

从一开始,西门子就为Glass Futures提供支持,提供行业和数字技术领域的专业知识——从原材料到成品,从自动化到信息技术。西门子英国玻璃负责人Stephen Haigh表示:“凭借我们在IT/OT融合方面的专业知识,我们可以提供重要的想法和灵感,并提供有关产品和工厂层面的生命周期整合的深入知识。”Siemens 提供模块化自动化解决方案,将所有系统集成到具有中央数据存储的统一结构中。这些解决方案允许更快、数据驱动的决策和实时流程洞察,为从规划到运营的整个工厂生命周期提供支持。

玻璃期货使用基于网络的 SIMATIC PCS neo 由 Siemens 来操作和监控其熔炉,从而实现远程多用户工程。这个 SIMATIC ET 200SP HA 紧凑型现场设备可确保稳定的现场数据,而西门子持续排放监测系统 (CEMS) 则跟踪排放。在批处理厂中,SCALANCE、SIWAREX和SITRANS负责处理通信、称重和填充量。

SIMATIC WinCC 和 TIA Portal 为玻璃成型提供快速可视化,SINAMICS 变频器、SIMOTICS 电机和 SIPART 定位器支持整个工厂的节能、精确的过程控制。